This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/DLPC3433:DLPC3433

Guru**** 1934100 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC3433
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/802197/ccs-dlpc3433-dlpc3433

器件型号:DLPC3433

工具/软件:Code Composer Studio

设计

DLPC3433配置 IIC 配置的内部寄存器是否正确?SPI 连接闪存为何要使用、闪存内部是什么数据、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、

    是的、I2C 配置支持 DLPC3433编程人员指南中提到的命令。

    闪存包含 DLPC3433的固件、并通过 SPI 进行连接。

    谢谢、
    Navneet
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Navneet
    1.是否可以向我发送此固件文件?是否可以手动修改此闪存中的固件?
    2、DLPC3433内部 IIC 的配置寄存器描述未在规范中提及、您可以将其发送给我吗?
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Frank、

    固件可从以下网址获得: www.ti.com/.../DLPDLCR3010EVM-G2
    是的、您可以使用 EVM GUI 工具修改固件中的几个选项。 可在同一页查阅 :www.ti.com/.../DLPDLCR3010EVM-G2。

    有关 DLPC3433 IIC 通信说明、请参阅编程人员指南。 www.ti.com/.../dlpu020c.pdf

    您能不能告诉我们、您正在处理哪些应用、我们可以帮助您向前迈进。

    如果这可以解决您的问题、请单击"解决"选项卡。

    谢谢、
    Navneet
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    设计
    客户发现有部分芯片出现在屏幕支出屏幕上、最好用风扇吹气、正常芯片扫面热也可以花屏幕、抱歉、这是如何返回责任、应该如何处理、谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Navneet

    目前、客户正面临此类问题、迫切需要您的支持。

    异常屏幕现象描述:
    1.测试了6个主板,结果也大不相同。 随着温度的升高、有些在光学器件显示屏的左侧、有些在右侧、(每侧有两个 DLPC3433)。对温度的敏感度不一致、有些很好。
    2.我们已经检查了 DLPC3433的外设电路,没有异常。
    3.我们已将闪存与良好主板上的 DLPC3433固件一起使用、以交换异常 dlpc3433的闪存。 这似乎与 dlpc3433的固件无关。
    4.我们已经调整了主机 mipi clk (从-10%到+10%)。没有好的地方。

    那么、是否有任何寄存器可以帮助我们分析这个问题?
    或者我们需要检查的其他任何东西吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    温度升高会导致什么问题?  

    当您说温度升高时、它仅是 DLPC3433芯片或光学引擎。

    您是否使用了正确的方法来冷却光学引擎? 谁为您提供了光学引擎、请与他们讨论如何冷却光学引擎。

    您曾提到您在应用中使用两个 DLPC3433、请详细说明您的应用。

    谢谢、

    Navneet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Navneet


    温度升高会导致什么问题?
    我的真正问题是,有些芯片很好,有些芯片在同一个光学器件上是异常的。

    当您说温度升高时、它仅是 DLPC3433芯片或光学引擎。
    我们曾尝试单独冷却机器或 DLPC。这种现象对光学冷却没有任何作用。但是当我们继续冷却 DLPC 时,不会出现异常现象

    您是否使用了正确的方法来冷却光学引擎? 谁为您提供了光学引擎、请与他们讨论如何冷却光学引擎。

    现在,这个比率很差,不是每一个都很差,请问它是否与光学模块有关?

    您曾提到您在应用中使用两个 DLPC3433、请详细说明您的应用。
    --一个用于左侧的光学器件,一个用于右侧的光学器件,该器件是一个 AR 玻璃,如 Microsoft HOLLES

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    您的意思是异常、请您详细说明一下。 芯片是指 DLPC3433,对吧?

    是的、需要冷却。 光学模块应为 DLPC3433以及照明器件提供适当的冷却。 与光学制造商讨论。

    谢谢、

    Navneet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    如果此问题已解决、我们将等待您的回复。

    *关闭主题帖由于未收到您的回复、您可以重新打开它以获得进一步帮助。 如果此问题已解决,请单击“已解决”*  

    谢谢、

    Navneet

x 出现错误。请重试或与管理员联系。