This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/802197/ccs-dlpc3433-dlpc3433
器件型号:DLPC3433工具/软件:Code Composer Studio
设计
DLPC3433配置 IIC 配置的内部寄存器是否正确?SPI 连接闪存为何要使用、闪存内部是什么数据、谢谢!
尊敬的 Navneet
目前、客户正面临此类问题、迫切需要您的支持。
异常屏幕现象描述:
1.测试了6个主板,结果也大不相同。 随着温度的升高、有些在光学器件显示屏的左侧、有些在右侧、(每侧有两个 DLPC3433)。对温度的敏感度不一致、有些很好。
2.我们已经检查了 DLPC3433的外设电路,没有异常。
3.我们已将闪存与良好主板上的 DLPC3433固件一起使用、以交换异常 dlpc3433的闪存。 这似乎与 dlpc3433的固件无关。
4.我们已经调整了主机 mipi clk (从-10%到+10%)。没有好的地方。
那么、是否有任何寄存器可以帮助我们分析这个问题?
或者我们需要检查的其他任何东西吗?
尊敬的 Navneet
温度升高会导致什么问题?
我的真正问题是,有些芯片很好,有些芯片在同一个光学器件上是异常的。
当您说温度升高时、它仅是 DLPC3433芯片或光学引擎。
我们曾尝试单独冷却机器或 DLPC。这种现象对光学冷却没有任何作用。但是当我们继续冷却 DLPC 时,不会出现异常现象
您是否使用了正确的方法来冷却光学引擎? 谁为您提供了光学引擎、请与他们讨论如何冷却光学引擎。
现在,这个比率很差,不是每一个都很差,请问它是否与光学模块有关?
您曾提到您在应用中使用两个 DLPC3433、请详细说明您的应用。
--一个用于左侧的光学器件,一个用于右侧的光学器件,该器件是一个 AR 玻璃,如 Microsoft HOLLES
您好、Frank、
如果此问题已解决、我们将等待您的回复。
*关闭主题帖由于未收到您的回复、您可以重新打开它以获得进一步帮助。 如果此问题已解决,请单击“已解决”*
谢谢、
Navneet