This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1044A-Q1:5Mbps 和8Mbps CAN 通信

Guru**** 1988915 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1284602/tcan1044a-q1-5mbps-and-8-mbps-can-communication

器件型号:TCAN1044A-Q1

大家好、

我们的一位客户正在使用 TCAN1044ADRQ1芯片进行 CAN 通信、发现1M 可通过测试、5M、8M 无法通过、您能否提供一些故障排除建议

断开配对器件并按照如下方式抓取 CAN 波形:

在1Mbps 下通信正常:

此致、

罗艾米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amy:

    CAN 系统可以支持的最大数据速率取决于许多系统级特性、包括 CAN 收发器、网络拓扑、存根计数和长度、节点数量、电缆质量和阻抗一致性等。 请注意,8Mbps 只能用于非常小和简单的网络。 同样、在大多数实际系统中很难实现5Mbps。 2Mbps 是我们在当今许多未采用新 CAN SIC 技术的应用中看到的典型最大值。  

    是否可以共享此测试中使用的网络拓扑图,该图显示系统中每个节点之间的电缆长度? 请说明端接电阻在网络中的放置位置以及是否有任何收发器不是 TCAN1044A。  

    此测试能否成功以5Mbps 或更快的速率与其他收发器通信?  

    此致、
    埃里克·肖特