主题中讨论的其他器件: ISO164…
工具与软件:
你(们)好
当系统未上电时、环路中的 TPA626和 ISO1541DR、电源引脚的电压约为1…
VCC1是否为+3.3V、GND1是否为0V、以及 VCC2是否为-2V、GND2是否为-7V?
我想这样做、以便可以将在…
您好、先生/女士:
请参阅下面的波形。
CH1为 SCL1、Ch2为 SCL2
Ch1为 SDA1、Ch2为 SDA2
…您好 Dhiren、
感谢您关注 ISO7641FM。 器件 ISO7641FM 是一款具有单向通道的数字隔离器、而 I2C 需要双向通道。 因此、您将无法直接使用 ISO7641FM 与 I2C 器件通信。 您需要使用 I2C 隔离器来隔离 I2C 接口并保持通信。
ISO1540 (用于多主接口)和 ISO1541 (用于 单主接口)是我们必须提供的 I2C 隔离器。 您可以根据…
Dorian、您好!
感谢您发帖到 E2E! 要获取 ECCN/HTS 信息、请向 gtc_eccn-hts-naftateam@list.ti.com 发送电子邮件请求。
尊敬的、
Manuel Chavez
您好!
我正在寻找器件型号 ISO1541DR 的 ECCN 和 HTS 分类。
如果您需要其他信息、请告诉我…
尊敬的 Rock:
由于不活动、此主题将关闭。 从客户那里获得相关信息后、请随时回复此主题或使用此窗口右上角的红色和黄色按钮创建新主题。
谢谢、
Manuel Chavez