This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TIDM-THREEPHASEMETER-F6779:电流前端二极管钳位? 为什么要串联2个二极管?

Guru**** 2814685 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6779

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/650291/faq-tidm-threephasemeter-f6779-current-front-end-diode-clamps-why-2-diodes-in-series

器件型号:TIDM-THREEPHASEMETER-F6779
主题中讨论的其他器件:MSP430F6779

参考本参考设计:  

SLAA577G–2013年1月–2015年8月修订
实施三相电子电表
使用 MSP430F677x (A)的仪表

第7页显示了模拟电流前端原理图(请参见下图)。 SD24 ADC 输入的差分输入摆幅为+-930mV、下限的绝对最大耐受电压为(AVss-1)、上限的绝对最大耐受电压为(AVss-1)。 在本参考设计中、AVcc 为3.3V。  

我的问题:

二极管 D44至 D51似乎是一个钳位电路、用于将负载电阻器(R104)两端的电压钳制到两个电源轨 AGND 和 AVcc。 此假设是否正确?

2.如果问题1为真、那么为什么要串联两个二极管? 本设计中使用的二极管是最大正向电压为1V 的 PMLL4148。 通过将两个二极管串联、朝向电源轨的压降为2V。 因此、该电路将削波为+5.3V 或-2V、远远超出 SD24输入规格的耐受限值。 为什么两个二极管串联使用、而不仅仅是一个?

我的观察结果是二极管 D44至 D51与 TVS 二极管(SMAJ5.0CA)一起提供 ESD 保护(高 di/dt 或 dV/dt 脉冲)而不是过载保护? 此假设是否正确?

4、TVS 二极管(SMAJ5.0CA)钳制在5V。 假设 TVS 和 D44至 D51应相互补充以提供 ESD 保护、我是否可以说保护仅在 组装 L2和 L2铁氧体磁珠(参考设计中省略)时才有效?  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用用户="Daniel Tomlinson"]1. 二极管 D44至 D51似乎是一个钳位电路、用于将负载电阻器(R104)上的电压钳制到两个电源轨 AGND 和 AVcc。 此假设是否正确?

    是的、没错。

    [引用用户="Daniel Tomlinson"]2. 如果问题1为真、那么为什么要串联两个二极管? 本设计中使用的二极管是最大正向电压为1V 的 PMLL4148。 通过将两个二极管串联、朝向电源轨的压降为2V。 因此、该电路将削波为+5.3V 或-2V、远远超出 SD24输入规格的耐受限值。 为什么两个二极管串联使用、而不仅仅是一个?[/quot]

    假设当通过 CT 的 RMS 电流为100A 时、最大负输入电压达到-930mV、则最大正向电压为1V 的单个二极管很可能会在正常工作条件下开始导电、这并不理想。 这将解释为什么使用两个串联二极管将限值增加到2V。 所幸的是、MSP430F6779具有 ESD 二极管、可为低二级过压情况提供少量保护。

    [引用用户="Daniel Tomlinson"]3. 我观察到、二极管 D44至 D51与 TVS 二极管(SMAJ5.0CA)一起提供 ESD 保护(高 di/dt 或 dV/dt 脉冲)而不是过载保护? 此假设是否正确?

    我同意你的假设。 如果过载保护是一个问题、我建议对 R/L1和 R/L2使用铁氧体磁珠、而不是电阻器。 当与钳位结合使用时、串联电阻器可提供低级别的 ESD 保护。 I/O 引脚上的二极管将 ESD 电流转移到初级钳位(在 VCC 和 VSS 之间)、并且只有残余应力出现在器件 I/O 引脚上。 电源引脚上的去耦电容器有助于限制 ESD 脉冲的初始快速瞬变。

    [引用用户="Daniel Tomlinson"]4. TVS 二极管(SMAJ5.0CA)钳制在5V。 假设 TVS 和 D44至 D51应相互补充以提供 ESD 保护、我是否可以说保护仅在 组装 L2和 L2铁氧体磁珠(参考设计中省略)时才有效?  [/报价]

    请参阅以上我的评论。 有关 ESD 保护的更多信息、请查看以下资源。

    希望这对您有所帮助!

    此致、

    James

    MSP 客户应用