This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552892-Q1:TPS552892QWRYQRQ1

Guru**** 2394305 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS552892

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1521986/tps552892-q1-tps552892qwryqrq1

器件型号:TPS552892-Q1

工具/软件:

您好团队:

在我们的设计中、我们将使用 TPS552892QWRYQRQ1 IC 进行降压/升压应用、所以您可以查看它。

输入电压:5V 至36V

输出电压:5V

Iout:3A

我想知道功率耗散从 IC .

此致、

Tirthal Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tirthal:

    1.我可以知道 这里的应用程序吗?

    2. 5V 输出轨的最大输出电流是多少?

    3.输出电容器的 ESR 和器件型号是什么,所以我们可以检查 COMP 参数?

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Bryce、

    1.这将用于汽车应用,用于为 USB 2.0 x2、CAN 等设备供电

    5V 电压轨上的最大输出电流为3A。

    连接降压/升压部分 BOM。

    .e2e.ti.com/.../BUCK_2D00_BOOST-BOM.xlsx

    此致、

    Tirthal Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patel:

    建议将 R151更改为150k Ω、以防 Vin 网络存在压降且 VIN 为5V。

    将 C145更改为10nF。

    建议在 SW1和 SW2中保留 RC 缓冲器。 330pF + 2.2 Ω(1206)。

    建议在 Vin 和 Vout 引脚中使用0402 0.1uF 电容。

    建议的补偿参数:5K+10nF//100pF。

    6.使用 Excel 工具计算功率 loss.e2e.ti.com/.../5543.TPS552892_2D00_CALCULATION_2D00_TOOL_2D00_V1.0.xlsx

    7.遵循布局 guideline.e2e.ti.com/.../4885.TPS55289-Layout-Guideline.pdf

    此致、

    木林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mulin、

    请查找包含注释的更新设计文件:  

    建议将 R151更改为150k Ω、以防 Vin 网络存在压降且 VIN 为5V。

    -->已将部件更新为150K。

    将 C145更改为10nF。

    -->为什么我们需要将其更改为10nF,任何特定的原因?
    根据反馈添加了

    建议在 SW1和 SW2中保留 RC 缓冲器。 330pF + 2.2 Ω(1206)。

    -->将电容值更新为与 EVK 相同的2200pF。添加了2.2 Ω(1206)

    建议在 Vin 和 Vout 引脚中使用0402 0.1uF 电容。

    -->从0603更新0.1uf 到0402的 Cap 封装。

    建议的补偿参数:5K+10nF//100pF。

    -->增加了5.1k+10nF//100pF。

    您能否根据开关频率值 Vin 和 Vout 的引脚6 fsw 和电容值进行确认???

    它是否需要任何输入 EMI 滤波器?

    此致、

    Tirthal Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tirthal、

    我很抱歉耽误时间、但这款设备的专家本周不在办公室。 请期待下周初的回答。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patel:

    [报价 userid="628460" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1521986/tps552892-q1-tps552892qwryqrq1/5854054 #5854054"] -->为什么我们需要将其更改为10nF,任何特定的原因?
    根据反馈添加了 [/报价]

    这是从经验。 您可以根据 EMI 性能调整电容。

    您能否确认开关频率值、引脚6 Fsw 以及 Vin 和 Vout 的电容值???

    "你听我说。"

    它是否需要任何输入 EMI 滤波器?

    是的、为了获得更好的 EMI 性能、需要使用 EMI 滤波器。

    此致、

    木林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mulin、

    关于 EMI 滤波器、我们采用了 LM61460AASQRJRRQ1器件中的参考。

    另外、为了强调一下、我们不会根据我们设计的相应电流检测功能来使用该功能。

    您能回顾一下吗?

    此致、

    Tirthal Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tirthal:

    对我来说、EMI 滤波器看起来不错。

    PG 和 CC 引脚为开漏连接、因此它们应通过上拉电阻器与 VCC 而不是 EXTVCC 连接。

    2.建议焊接 EN 下拉电阻。

    建议将 MODE 与 VCC 连接以选择 FPWM 模式、从而在所有负载下保持恒定的开关频率。 或保留以下电阻进行模式选择。

    4.遵循布局指南。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Bryce、

    我已经根据分享的反馈更新了设计文件你可以有一个外观,

    对于 EN 引脚、我们提供安装在设计的其他部分上的下拉电阻。

    此致、

    Tirthal Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tirthal:

     对我来说,这是一个很好的选择。

    BRS、

    布莱斯