工具/软件:
您好团队:
在我们的设计中、我们将使用 TPS552892QWRYQRQ1 IC 进行降压/升压应用、所以您可以查看它。
输入电压:5V 至36V
输出电压:5V
Iout:3A

我想知道功率耗散从 IC .
此致、
Tirthal Patel
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好团队:
在我们的设计中、我们将使用 TPS552892QWRYQRQ1 IC 进行降压/升压应用、所以您可以查看它。
输入电压:5V 至36V
输出电压:5V
Iout:3A

我想知道功率耗散从 IC .
此致、
Tirthal Patel
尊敬的 Patel:
建议将 R151更改为150k Ω、以防 Vin 网络存在压降且 VIN 为5V。
将 C145更改为10nF。
建议在 SW1和 SW2中保留 RC 缓冲器。 330pF + 2.2 Ω(1206)。
建议在 Vin 和 Vout 引脚中使用0402 0.1uF 电容。
建议的补偿参数:5K+10nF//100pF。
6.使用 Excel 工具计算功率 loss.e2e.ti.com/.../5543.TPS552892_2D00_CALCULATION_2D00_TOOL_2D00_V1.0.xlsx
7.遵循布局 guideline.e2e.ti.com/.../4885.TPS55289-Layout-Guideline.pdf
此致、
木林
嗨、Mulin、
请查找包含注释的更新设计文件:
建议将 R151更改为150k Ω、以防 Vin 网络存在压降且 VIN 为5V。
-->已将部件更新为150K。
将 C145更改为10nF。
-->为什么我们需要将其更改为10nF,任何特定的原因?
根据反馈添加了
建议在 SW1和 SW2中保留 RC 缓冲器。 330pF + 2.2 Ω(1206)。
-->将电容值更新为与 EVK 相同的2200pF。添加了2.2 Ω(1206)
建议在 Vin 和 Vout 引脚中使用0402 0.1uF 电容。
-->从0603更新0.1uf 到0402的 Cap 封装。
建议的补偿参数:5K+10nF//100pF。
-->增加了5.1k+10nF//100pF。
您能否根据开关频率值 Vin 和 Vout 的引脚6 fsw 和电容值进行确认???
它是否需要任何输入 EMI 滤波器?

此致、
Tirthal Patel
尊敬的 Patel:
[报价 userid="628460" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1521986/tps552892-q1-tps552892qwryqrq1/5854054 #5854054"] -->为什么我们需要将其更改为10nF,任何特定的原因?这是从经验。 您可以根据 EMI 性能调整电容。
您能否确认开关频率值、引脚6 Fsw 以及 Vin 和 Vout 的电容值???
"你听我说。"
它是否需要任何输入 EMI 滤波器?
是的、为了获得更好的 EMI 性能、需要使用 EMI 滤波器。
此致、
木林