This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS659037:电源管理论坛

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1083148/tps659037-power-management-forum

部件号:TPS659037
“线程:TPS3808”中讨论的其它部件

您好,

我们发现关闭 PMIC TPS6590379ZWST OTP 97 1.3时出现问题:

VCC1 = 5VDC

使用 POWERHOLD 启动

在断电前,使用主管电路中的 PMIC_RESET_IN 生成断电。

我们使用 TPS3808设备监控 VCC1,当其低于4.5V 时,将向 PMIC 生成 PMIC_RESET_IN 脉冲。

PMI_RESET_IN (TD)设置为0.5秒,以保持 PMIC 关闭直到 VCC1低于2.75 V (实际接近0伏)

问题是,在 PMIC 完成 断电序列后,尽管 PMIC 的输入电压为0 VDC,但在20毫秒后附加延迟后,PMIC 会再次执行启动 OFF2ACTIVE 序列。

最终,PMIC 会在不执行所需的断电顺序的情况下关闭。  

巴西

阿丽亚·巴斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Arie,

    我有几个问题:

    1)这是否在室温下发生?
    2)在设备执行启动 OFF2ACTIVE 序列的20毫秒延迟后,设备是否执行了正确的启动序列?

    3)您提到该部件在未执行所需的断电顺序的情况下脱落。 当它断电时,它到底在做什么? 所有导轨是否同时达到0V? 有些导轨是否保持在上?


    此致,

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚历克斯:

    1.室温

    2.是的,PMIC 执行正确的通电过程,所有电源轨都处于活动状态

    3.看起来所有滑轨都同时进入0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿里,

    这种情况听起来与数据表第66页描述的缺陷类似。 在 OFF2ACTIVE 序列和 PMIC 关闭期间,您能否确认 PLL 功能? 第64-67页以更详细的方式描述了顺序,这可能也有所帮助。

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps659037.pdf

    此致,

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚历克斯:

    我们的问题是:PMIC 在20毫秒后激活,而 RST_IN 为0V。

    RST_IN 等于0应阻止 PMIC 进入活动状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Arie,

    Alex 今天不在办公室,请接受延迟到明天的回复。

    此致,

    雷恩 J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Arie,

    您能否确认 LDOVRTC_OUT 引脚和 GND 之间是否连接了3.9千欧电阻器? 如果我不认为这是值得添加的,因为 LDOVRTC_OUT 引脚基本上为数字逻辑供电,如果此引脚放电速度更快,它可以防止出现 任何不需要的加电,因为数字随后会断电。 下面的文档对此进行了更详细的描述

    https://www.ti.com/lit/an/swca302a/swca302a.pdf

    如果情况已经如此,这将有助于查看一些范围图解。 主要是 reset_in,VCC1,LDOVRTC_OUT 和加电序列中包含的任何其他信号。 确保将这些内容捕获到尽可能靠近 PMIC 的位置。

    最后,您能否确认是否有其他请求发生? 我同意,鉴于数据表第5.4.2节,将 reset_in 设置为0V 应该会抵消表5-8中的任何内容,但是,了解这一点仍然很有用,这样我们就可以确定调试过程中接下来要看的地方。  

    此致,

    亚历克斯