Other Parts Discussed in Thread: TPS3808
“线程:TPS3808”中讨论的其它部件
您好,
我们发现关闭 PMIC TPS6590379ZWST OTP 97 1.3时出现问题:
VCC1 = 5VDC
使用 POWERHOLD 启动
在断电前,使用主管电路中的 PMIC_RESET_IN 生成断电。
我们使用 TPS3808设备监控 VCC1,当其低于4.5V 时,将向 PMIC 生成 PMIC_RESET_IN 脉冲。
PMI_RESET_IN (TD)设置为0.5秒,以保持 PMIC 关闭直到 VCC1低于2.75 V (实际接近0伏)
问题是,在 PMIC 完成 断电序列后,尽管 PMIC 的输入电压为0 VDC,但在20毫秒后附加延迟后,PMIC 会再次执行启动 OFF2ACTIVE 序列。
最终,PMIC 会在不执行所需的断电顺序的情况下关闭。
巴西
阿丽亚·巴斯