This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23861:802.3at 30W PSE 隔离式电源

Guru**** 1931890 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23861
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/939094/tps23861-802-3at-30w-pse-isolated-power

器件型号:TPS23861

大家好、

我们正在寻找适用于 PCIe 12v 输入和54V 0.6A 输出的802.3at 30W PSE 隔离式电源。

你有什么建议吗?

如果您有其他 PSE 控制器或参考设计、请向我们提供。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。

    PoE 应用工程团队目前在应用支持方面排着大量队、并将在星期四(明天)之前做出响应。

    感谢您的耐心等待。

    此致、

    Brett Colteaux

    PoE 产品营销工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoe、

    有关推荐的电源参考设计、请参阅以下链接。 我建议将其与下面同样的 TPS23861单端口设计配对。 谢谢!

x 出现错误。请重试或与管理员联系。