This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS610981:TPS610981是最简单的应用

Guru**** 2797455 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/607936/tps610981-tps610981-the-simplest-application

器件型号:TPS610981

尊敬的 TI 团队:

您能否告诉我、在我的设计中不使用 LDO 时、是否允许移除 CO2? LDO 开始振荡并电流消耗增加是否有风险? 第二件事是连接到 VIN 引脚的 RC 电路。 我能否将其移除并将 VIN 引脚直接连接到 Cbat? 输入源是一个3V 锂电池、直接连接到 Cbat。 请告诉我、模式引脚 H 和 L 的瞬态响应(0-30mA 阶跃)和纹波预计会有什么差异。 感谢你的帮助。

此致、

Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果没有其他负载连接到电池、并且 VIN 始终低于 VOUT、则可以移除 VIN 引脚的滤波器。 如果模式始终处于低电平、则可以清除 CO2。 有关负载瞬态的更多信息、请参阅数据表的图51和图52。