This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO5851:一些与数据表参数相关的问题

Guru**** 2517380 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO5851

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1197838/iso5851-some-datasheet-parameter-related-question

器件型号:ISO5851

我对 ISO5851数据表相关问题有疑问、该问题位于 P.9第7.9节"参数逻辑 I/O "上

数据表包含以下数据:

(μA–、RST) IN–= GND1、RST = GND1–100 μ A 时的 IIL 低电平输入泄漏
FLT 的 μA 上拉电流、RDY V (RDY)= GND1、V (FLT)= GND1 100 μ A
FLT 上的 VOL 低电平输出电压、RDY I (FLT)= 5mA 0.2V

有关 IIL、IPU、电压值、电压值  

例如、

该 IL=-100uA 是 流入 RST 引脚还是流出 RST 引脚的电流?

此外,对于此 IPU=100uA,此 IPU 电流 是否流入 FLT 或 RDY 引脚或流出 FLT 和 RDY 引脚?

如果 VOL=0.2V、I (FLT)=5mA、不确定该 I (FLT)=5mA 电流是从 外部电压源流入 FLT 或 RDY 引脚、还是该 I (FLT)=5mA 电流从 FLT 或 RDY 引脚流出?

另请参阅 P.6第7节的规格
7.1绝对最大额定值

它表明:  

FLT 的 I (LOP)输出电流、RDY 10mA、  

该 I (LOP)=10mA、是最大值 流入 FLT 和 RDY 引脚的电流允许额定值?  或者它是最大值 允许流出 FLT 和 RDY 引脚的电流?   

I (LOP)=10mA 用于每个单独的 FLT 和 RDY 引脚、还是 用于这两个引脚? 因此、它们中的每一个 都只有5mA 的绝对最大值 额定值?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 是否有某种定义数据库、其中列出了所有这些逻辑测试数据相关的命名规则及其含义、 哪些参数可以帮助用户更轻松地了解这些电流值所指的参数是流入相关引脚的输入电流或 流出相关引脚的输出电流?

    如果有此定义数据库,此类书籍的名称是什么,如果可下载,下载该书的 Weblink 地址是什么? 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yenwu、

    感谢您发帖到 E2E。

    我认为查看 IC 的方框图有助于实现这些定义。

    [引用 userid="550130" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1197838/iso5851-some-datasheet-parameter-related-question ]此 IIL=-100uA 是 流入 RST 引脚或流出 RST 引脚的电流?

    在方框图中、IN-和 RST 都有一个上拉电阻器。 数据表测试条件指出、该测试是通过将这些引脚接地来进行的。 这意味着 IIL =-100uA 是从 IN-和 RST 引脚流出的电流、这可以告诉我们该上拉电阻值。

    [引用 userid="550130" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1197838/iso5851-some-datasheet-parameter-related-question ]对于此 IPU=100uA、该 IPU 电流 是否流入 FLT 或 RDY 引脚或流出 FLT 和 RDY 引脚?

    在方框图中、FLT 和 RDY 有一个上拉电阻器。 数据表测试条件说明此测试是通过将这些引脚接地来进行的。 这意味着 IPU = 100uA 是流出 FLT 和 RDY 的电流、这可以告诉我们该上拉电阻值。

    [引用 userid="550130" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1197838/iso5851-some-datasheet-parameter-related-question ]对于 VOL=0.2V 且 I (FLT)=5mA 的情况、不确定该 I (FLT)=5mA 电流是从 外部电压源流入 FLT 还是 RDY 引脚、还是该 I (FLT)=5mA 电流从 FLT 或 RDY 引脚流出?[/引用]

    在方框图中、FLT 和 RDY 引脚具有下拉 FET。 测试条件规定流入引脚的电流为5mA (通过外部上拉电阻)。 这意味着、当5mA 电流流入 FLT 或 RDY 引脚时、由于 FET RDSON、您应该能够读取该引脚上的0.2V 电压。

    [引用 userid="550130" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1197838/iso5851-some-datasheet-parameter-related-question ]I (LOP)=10mA 是最大值 流入 FLT 和 RDY 引脚的电流允许额定值?  或者它是最大值 允许流出 FLT 和 RDY 引脚的电流?   [/报价]

    I (LOP)是可流入引脚的最大电流。

    [引用 userid="550130" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1197838/iso5851-some-datasheet-parameter-related-question ]i (LOP)=10mA 是允许使用的每个单独 FLT 和 RDY 引脚、还是 允许这两个引脚同时使用? 因此、它们中的每一个 都只有5mA 的绝对最大值 评级?[/报价]

    10mA 是每个单独引脚的最大电流。 FLT 的最大电流为10mA、RDY 的最大电流为10mA。

    [引用 userid="550130" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1197838/iso5851-some-datasheet-parameter-related-question/4515853 #4515853"]

    TI 是否有某种定义数据库、其中列出了所有这些逻辑测试数据相关的命名规则及其含义、 哪些参数可以帮助用户更轻松地了解这些电流值所指的参数是流入相关引脚的输入电流或 流出相关引脚的输出电流?

    如果有此定义数据库,此类书籍的名称是什么,如果可下载,下载该书的 Weblink 地址是什么? 谢谢。  

    [/报价]

    据我所知、TI 没有定义手册。 对于大多数器件、应在数据表的不同部分定义或提及参数、 对于您的问题中的特定问题、数据表中应该有足够的信息、例如在本示例中、我们在参数表中使用了方框图和测试条件来查看每个规格的含义。

    此致、

    Andy Robles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 从您所说的内容来看、"...方框图 FLT 和 RDY 有一个上拉电阻器。 数据表测试条件说明此测试是通过将这些引脚接地来进行的。 这意味着 IPU = 100uA 是流出 FLT 和 RDY 的电流、这可以告诉我们该上拉电阻的阻抗值..."、

    根据我知道的 TI 标准、该 IPU 电流= 100uA、当电流为正时、表示电流流入 RLT 和 RDY 引脚、而不是从这2个引脚流出、因此您所说的内容似乎违反了 TI 标准、  因此、为了满足 TI 标准要求、该 IPU 电流是否应为-100uA、以指示它们从 FLT 和 RDY 引脚流出而不流入 FLT 和 RDY 引脚?

    我建议 TI 应更改此 IPU 电流的符号、以便同意 IIL 电流、该电流指定了-100uA、表示该电流从 RST 流出、并且符合 TI 标准、不确定您的想法是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Andy、大家好、下面的密码是我从 Nancy Hidalgo 收到的回复、我认为她的解释似乎更有意义、并且同意 TI 关于当前流动方向的谈话和标准。 因此、根据此 TI 会议和标准、我 认为需要如我在上面建议的那样将这个 IPU 电流从100uA 更改为-100uA、期待您就此提出建议。

    谢谢。

    Yenwu。

    P.S. 此外,该 ISO5851的 RST 引脚的内部上拉电阻值应约为5V/100uA= 50K 欧姆左右? 您可以确认吗?

    Nacny Hidalgo 对我上面问的原始问题的答复从这里开始。   

    您好、Yenwu、

     

    感谢您的提问。 低电平输入泄漏电流数是 从 IN-引脚/RST 引脚流出的电流、因此换句话说、从器件流出的泄漏电流为100uA (负表示它从器件流出)。 上拉电流是指“上拉”FLT 引脚所需的电流,因此它意味着流入该引脚的电流。 对于 I (FLT)=5mA、该电流进入 FLT 引脚。 至于最大额定值、输出电流是指从这些引脚流出的电流。 最后、对于 I (LOP)等级、这是针对每个等级而不是一起。 我确实找到了 TI 发布的术语 PDF、该 PDF 可能很有用(TI 电气术语和定义词汇表(修订版 K)。 另一个方面: 了解和解释标准逻辑数据表(修订版 C)

     

    周末愉快!

    Nancy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yenwu、

    如 Andy 所示、在上拉电流规格的数据表中 、RDY 和 FLT 引脚连接到 GND1、因此电流流出。

    但是、在实际应用中 、FLT 和 RDY 引脚也会从外部(而不仅仅是在内部)上拉、因此电流将流入引脚。 100uA 用于定义 其引脚的标称电流能力并测量上拉电阻器值。

    对于特定测试、电流会流出-但在实际 应用中、电流实际上会流入引脚、因此 电流为+ 100uA。 我明白,这不是直接的。 我将向我们的内部团队分享此反馈、以便我们能够更清楚  地了解数据表参数。

    感谢您仔细查看并分享您的反馈。 希望这对您有所帮助。

    谢谢

    Sasi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 Sasi、  

    对于上述问题、该 ISO5851的 RST 引脚的内部上拉电阻值、该上拉电阻值是否应约为5V/100uA = 50K 欧姆? 您能帮助确认我的计算是否正确吗? 谢谢。 Yenwu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yenwu、

    是的、正确、它是50K 欧姆、数据表第26页也对此进行了说明。

    谢谢

    Sasi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 SASI、在 ISO5851数据表的 P. 26中、50K 欧姆内部上拉电阻器以 FLT 和 RDY 引脚为基准、  

    "... FLT 和 RDY 引脚内部有50k 上拉电阻器..."  

    我的意见是: 为了使 FLT 和 RDY 引脚内部上拉电阻器如您所说的那样为50kOhm、  

     IPU 电流= 100uA 时的数据表需要更改为-100uA、以满足 TI 公约和标准、 这样、5V/100uA=可用于通过遵循 TI 标准和惯例计算 FLT 和 RDY 引脚的内部上拉电阻、因此我建议数据表应更正 IPU=-100uA? 其他人,这是误导, 不知道你怎么想?

    谢谢  

    Yenwu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yenwu、

    如我所述、我将向拥有数据表的内部团队分享反馈。 非常感谢您分享您的反馈。  

    谢谢

    Sasi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 那么、您认为 ISO5851数据表中的 IPU 电流将来会更正、还是仍然保持不变、什么也不会更改?

    谢谢  

    Yenwu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yenwu、

    数据表更新涉及详细的流程、我们跟踪所有请求、所需的更正将 作为1个版本包含在内。

    我会将您的反馈添加到列表中、但需要与我们的内部团队一起审核、并在计划下一版本时规划必要的更新。

    不过、这不会立即生效。  希望这对您有所帮助。

    谢谢

    Sasi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Sasi、我知道如果需要更改数据表需要时间、  

    但是、您认为我的建议是否有意义? 或者根本没有道理?

    谢谢  

    Yenwu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yenwu、  

    我知道、这可能会使用户感到困惑、因为该引脚具有内部上拉电阻、也需要外部上拉电阻。

    然而、在电气表中、它清楚地表明引脚需要接地、因此很明显、电流方向是外部的。

    但是、我会将反馈添加到我们的数据表更改列表中、以便将来能够更好地处理反馈、再次感谢您的反馈。

    谢谢

    Sasi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 Sasi、  

    "。。 但是在电气表中,它清楚地表明该引脚需要接地,因此很明显,当前方向是外部的。。。。”  

    正如  您所说、电流方向是外部的、因此根据 TI 惯例和标准、 流出 IC 引脚的电流方向应分配一个负号、而不是 数据表中当前显示的正号、IPU=100uA?

    因此、ISO5851中指定的这个 IPU 电流肯定会有一个符合 TI 公约和标准的符号问题、需要从我的角度进行纠正、  

    对于这个签署问题、我没有其他词语可以说、TI 需要决定他们是否认为这一签署违反了 TI 公约和标准?

    谢谢  

    Yenwu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、yenwu、

    我看到你说什么。 是的、缺少负面迹象会产生误导。 我们将尝试确保数据表明确说明电流未来的方向。  

    谢谢、

    Nancy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清。 Nancy、  

    我现在对这项有关的问题没有其他问题。  感谢您的所有帮助。 这可以解决我的问题。

    再次感谢。

    Yenwu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请关闭此 TT、问题 已得到解答。 谢谢您 Yenwu