This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62812-Q1:TPS628120-Q1低侧电流限制

Guru**** 1934100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1326434/tps62812-q1-tps628120-q1-low-side-current-limit

器件型号:TPS62812-Q1

您好!

我计划将 TPS628120 - Q1用于平均电流要求为1.8A 的5V 至0.8V 应用、并使用470nH 作为电感器。

我们之前使用的是 TPS628130 - Q1、因此有足够的裕度、但当我们计划使用 TPS628120 - Q1时、我们担心电流裕度。  

正如我在数据表中看到的、高侧 MOSFET 的 Ilimh 最小值为2.8A、这意味着什么? 此参数的条件是什么。

低侧 MOSFET 的限制电流是多少。 计算得出的峰值电感器电流为2.15A。 我们能否在此应用中使用 TPS628120-Q1。

x 出现错误。请重试或与管理员联系。