This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP41009:这些是 HV 和 VDD 引脚的正确波形

Guru**** 1772095 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP41009, UCC28740-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1275378/pmp41009-which-are-the-correct-waveforms-for-the-hv-and-vdd-pins

器件型号:PMP41009
主题中讨论的其他器件: UCC28740-Q1

您好:

我设计了一个参考 PMP41009的反激式转换器。 但是、电路不能正常工作。

初始状态,引脚和 VDD 引脚波形如图1所示。它们的电势会在同步 μ s 中上升、此时、我可以在 VDD 电压达到导通阈值阈值时观察到三个触发脉冲。

图1:

 修改 RS1以降低 VIN (run)后、图2中显示了 HV 引脚和 VDD 引脚波形。上升时间期间存在电压差。 此时无法观察栅极输出。

图2:


您能告诉我哪些情况会导致这种情况吗?

非常感谢,

祝你一切顺利!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shilin:

    您能否与我分享原理图和变压器规格? 输入电压、输出电压和电流是多少?

    此致

    林达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、 原理图如 backup_v1.0.pdf 中所示。

    e2e.ti.com/.../backup_5F00_V1.0.pdf

    变压器规格 如下

    在图1中、输入电压为50V、在图2中、输入电压为350V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    奇怪的是、我无法检测到 DRV 引脚的输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我看来、只要 VDD 电压达到21V、DRV 引脚就会有三个脉冲来检测 UVLO、OCP 和 OVP 故障。 如果故障存在、 VDD 将下拉至关断阈值并再次充电。 如果故障不存在、 电路将正常工作。

    我对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、请将 HV 引脚直接连接到 HV_800、 并将 RS1更改为135k Ω、将 RS2更改为47k Ω。 然后尝试使用400V 输入为电路板供电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉这么晚才回复。 我使用了一个新的电路板、并进行了修改、正如您所说的。  图中显示了波形 、其中 CH1是高压的电压、CH2是 VDD 的电压、CH3是 DRV 的输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我添加了 CH4以测量输出电压、波形如图所示。 当输出电压达到计算出的 OVP 电压时、输出被停止。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以尝试将 C314更改为与 PMP41009相同的设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您是指将 C314更改为242nF 吗?  为什么使用750Ω 电阻器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将 C314设置为470pF I 测试的 DRV、FB、TP318和 TP320波形、分别如图中 CH1~4所示。

    当添加 R331与1kΩ,时、波形看起来是这样的。

    为此、我有一些问题

    1. 是因为过压故障导致芯片停止输出吗?  

    关于 FB 的更好的波形是什么? (__LW_AT__我应该更改 R331的值还是将其删除?)

    3. FB 中的电压尖峰是否太大(图中为2V/div )? 我担心它会损坏 UCC28740-Q1。

    4、当光耦二次侧完全开启的时候、FB 引脚的分压器要小于3V、为什么会有高达十几伏的电压尖峰。

    5.如何改进这个电路?

    非常感谢!!!!!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以尝试将 C314更改为220nF FIRSTY。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上、我将 RFB3 (R324)更改为240k、电路工作正常。 波形如图1所示。(FB 的电压尖峰是探头在测量)Ω 时接近变压器引起的。

    现在、在这种情况下、我如您所说、将 C314更改为220nF、波形如图2所示。

    我发现当我更改该电容值时、CS 的波形变得更好。

    在:通道5之前

    之后:通道3

    您能告诉我这个电容器是如何工作的吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    而 FB 的所需波形应该看起来像?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    C314是控制 环路 补偿电容器。 您可以参考视频和白皮书。  

    https://www.ti.com/video/5099090674001?keyMatch=COMPENSATION%20MADE%20EASY

    您可以检查输出电压启动尖峰、 首先确认该值。  您无需测试 FB 波形、只需确认 SW 波形是稳定的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HV 引脚最大额定电压为700V、当您将输入电压增加到接近700V 时、应将 HV 连接到 TVS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    G0t it,谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    初级电流过大、不会损坏电路板。 那么、我应该如何计算 PMP41009变压器初级侧的电流、以及我如何限制初级电流量? 谢谢你。

    两个故障都发生在 CS 电阻器上、我认为初级电流超过 CS 电阻器的容量。 但在上电后我没有连接负载、只有4.7K 模拟负载、为什么存在如此大的电流导致 CS 电阻器爆炸。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pout =2*3=6W,Vout =15V.NPs=8:1;

    我想知道如何选择 MOSFET 的 IDS_MAX 和 RCS 的功率?

    您能否  告诉我如何计算它?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以下载 Power Stage Designer 工具来计算初级 RMS 电流、然后可以计算 RCS 功耗。

    https://www.ti.com/tool/POWERSTAGE-DESIGNER?keyMatch=POWER%20STAGE%20DESIGNER

    使用公式计算初级峰值电流、您应确保变压器 在此峰值电流下不饱和。

    Vcst (max)为0.773V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我无法在我的工作计算机上私下安装应用程序。 因此我可能无法使用设计器工具。

    是否有计算初级电流的公式可以告诉我它的值与什么相关?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我仍然有一个问题、即 UCC28740-Q1如何 确定初始三个脉冲的脉冲宽度? 如果 RCS 短接、启动时第一个脉宽是否会达到最大脉冲宽度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以在数据表7.3.3中找到启动操作、"前三个开关周期电流峰值限制为 IPP (min)、以监控任何初始输入或输出功率受限的故障"。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先、感谢您的回答。 现在我又 问了另一个问题、如何 在公式32中确定 VVDDNL 的值。

    是否为我预计的输出电压?μ V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VVDDNL 是空载条件下的 VDD 电压。