This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好:
我设计了一个参考 PMP41009的反激式转换器。 但是、电路不能正常工作。
初始状态,引脚和 VDD 引脚波形如图1所示。它们的电势会在同步 μ s 中上升、此时、我可以在 VDD 电压达到导通阈值阈值时观察到三个触发脉冲。
图1:
修改 RS1以降低 VIN (run)后、图2中显示了 HV 引脚和 VDD 引脚波形。上升时间期间存在电压差。 此时无法观察栅极输出。
图2:
您能告诉我哪些情况会导致这种情况吗?
非常感谢,
祝你一切顺利!
尊敬的 Shilin:
您能否与我分享原理图和变压器规格? 输入电压、输出电压和电流是多少?
此致
林达
当然、 原理图如 backup_v1.0.pdf 中所示。
e2e.ti.com/.../backup_5F00_V1.0.pdf
变压器规格 如下
在图1中、输入电压为50V、在图2中、输入电压为350V。
我添加了 CH4以测量输出电压、波形如图所示。 当输出电压达到计算出的 OVP 电压时、输出被停止。
您可以尝试将 C314更改为与 PMP41009相同的设置。
您是指将 C314更改为242nF 吗? 为什么使用750Ω 电阻器?
将 C314设置为470pF I 测试的 DRV、FB、TP318和 TP320波形、分别如图中 CH1~4所示。
当添加 R331与1kΩ,时、波形看起来是这样的。
为此、我有一些问题
1. 是因为过压故障导致芯片停止输出吗?
关于 FB 的更好的波形是什么? (__LW_AT__我应该更改 R331的值还是将其删除?)
3. FB 中的电压尖峰是否太大(图中为2V/div )? 我担心它会损坏 UCC28740-Q1。
4、当光耦二次侧完全开启的时候、FB 引脚的分压器要小于3V、为什么会有高达十几伏的电压尖峰。
5.如何改进这个电路?
非常感谢!!!!!!!
您可以尝试将 C314更改为220nF FIRSTY。
早上、我将 RFB3 (R324)更改为240k、电路工作正常。 波形如图1所示。(FB 的电压尖峰是探头在测量)Ω 时接近变压器引起的。
现在、在这种情况下、我如您所说、将 C314更改为220nF、波形如图2所示。
我发现当我更改该电容值时、CS 的波形变得更好。
在:通道5之前
之后:通道3
您能告诉我这个电容器是如何工作的吗? 谢谢!
而 FB 的所需波形应该看起来像?
C314是控制 环路 补偿电容器。 您可以参考视频和白皮书。
https://www.ti.com/video/5099090674001?keyMatch=COMPENSATION%20MADE%20EASY
您可以检查输出电压启动尖峰、 首先确认该值。 您无需测试 FB 波形、只需确认 SW 波形是稳定的。
初级电流过大、不会损坏电路板。 那么、我应该如何计算 PMP41009变压器初级侧的电流、以及我如何限制初级电流量? 谢谢你。
两个故障都发生在 CS 电阻器上、我认为初级电流超过 CS 电阻器的容量。 但在上电后我没有连接负载、只有4.7K 模拟负载、为什么存在如此大的电流导致 CS 电阻器爆炸。
谢谢!
您可以下载 Power Stage Designer 工具来计算初级 RMS 电流、然后可以计算 RCS 功耗。
https://www.ti.com/tool/POWERSTAGE-DESIGNER?keyMatch=POWER%20STAGE%20DESIGNER
使用公式计算初级峰值电流、您应确保变压器 在此峰值电流下不饱和。
Vcst (max)为0.773V
我仍然有一个问题、即 UCC28740-Q1如何 确定初始三个脉冲的脉冲宽度? 如果 RCS 短接、启动时第一个脉宽是否会达到最大脉冲宽度?
您可以在数据表7.3.3中找到启动操作、"前三个开关周期电流峰值限制为 IPP (min)、以监控任何初始输入或输出功率受限的故障"。
首先、感谢您的回答。 现在我又 问了另一个问题、如何 在公式32中确定 VVDDNL 的值。
是否为我预计的输出电压?μ V
VVDDNL 是空载条件下的 VDD 电压。