This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好:
我设计了一个参考 PMP41009的反激式转换器。 但是、电路不能正常工作。
初始状态,引脚和 VDD 引脚波形如图1所示。它们的电势会在同步 μ s 中上升、此时、我可以在 VDD 电压达到导通阈值阈值时观察到三个触发脉冲。
图1:
修改 RS1以降低 VIN (run)后、图2中显示了 HV 引脚和 VDD 引脚波形。上升时间期间存在电压差。 此时无法观察栅极输出。
图2:
您能告诉我哪些情况会导致这种情况吗?
非常感谢,
祝你一切顺利!
当然、 原理图如 backup_v1.0.pdf 中所示。
e2e.ti.com/.../backup_5F00_V1.0.pdf
变压器规格 如下
在图1中、输入电压为50V、在图2中、输入电压为350V。
您是指将 C314更改为242nF 吗? 为什么使用750Ω 电阻器?
将 C314设置为470pF I 测试的 DRV、FB、TP318和 TP320波形、分别如图中 CH1~4所示。
当添加 R331与1kΩ,时、波形看起来是这样的。
为此、我有一些问题
1. 是因为过压故障导致芯片停止输出吗?
关于 FB 的更好的波形是什么? (__LW_AT__我应该更改 R331的值还是将其删除?)
3. FB 中的电压尖峰是否太大(图中为2V/div )? 我担心它会损坏 UCC28740-Q1。
4、当光耦二次侧完全开启的时候、FB 引脚的分压器要小于3V、为什么会有高达十几伏的电压尖峰。
5.如何改进这个电路?
非常感谢!!!!!!!
您可以尝试将 C314更改为220nF FIRSTY。
早上、我将 RFB3 (R324)更改为240k、电路工作正常。 波形如图1所示。(FB 的电压尖峰是探头在测量)Ω 时接近变压器引起的。
现在、在这种情况下、我如您所说、将 C314更改为220nF、波形如图2所示。
我发现当我更改该电容值时、CS 的波形变得更好。
在:通道5之前
之后:通道3
您能告诉我这个电容器是如何工作的吗? 谢谢!
而 FB 的所需波形应该看起来像?
C314是控制 环路 补偿电容器。 您可以参考视频和白皮书。
https://www.ti.com/video/5099090674001?keyMatch=COMPENSATION%20MADE%20EASY
您可以检查输出电压启动尖峰、 首先确认该值。 您无需测试 FB 波形、只需确认 SW 波形是稳定的。
HV 引脚最大额定电压为700V、当您将输入电压增加到接近700V 时、应将 HV 连接到 TVS。
初级电流过大、不会损坏电路板。 那么、我应该如何计算 PMP41009变压器初级侧的电流、以及我如何限制初级电流量? 谢谢你。
两个故障都发生在 CS 电阻器上、我认为初级电流超过 CS 电阻器的容量。 但在上电后我没有连接负载、只有4.7K 模拟负载、为什么存在如此大的电流导致 CS 电阻器爆炸。
谢谢!
Pout =2*3=6W,Vout =15V.NPs=8:1;
我想知道如何选择 MOSFET 的 IDS_MAX 和 RCS 的功率?
您能否 告诉我如何计算它?
谢谢!
您可以下载 Power Stage Designer 工具来计算初级 RMS 电流、然后可以计算 RCS 功耗。
https://www.ti.com/tool/POWERSTAGE-DESIGNER?keyMatch=POWER%20STAGE%20DESIGNER
使用公式计算初级峰值电流、您应确保变压器 在此峰值电流下不饱和。
Vcst (max)为0.773V
抱歉、我无法在我的工作计算机上私下安装应用程序。 因此我可能无法使用设计器工具。
是否有计算初级电流的公式可以告诉我它的值与什么相关?
谢谢!
我仍然有一个问题、即 UCC28740-Q1如何 确定初始三个脉冲的脉冲宽度? 如果 RCS 短接、启动时第一个脉宽是否会达到最大脉冲宽度?
您可以在数据表7.3.3中找到启动操作、"前三个开关周期电流峰值限制为 IPP (min)、以监控任何初始输入或输出功率受限的故障"。
首先、感谢您的回答。 现在我又 问了另一个问题、如何 在公式32中确定 VVDDNL 的值。
是否为我预计的输出电压?μ V
VVDDNL 是空载条件下的 VDD 电压。