This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62812-Q1:TPS62812压降的反馈电压精度

Guru**** 1934100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1355303/tps62812-q1-tps62812-feedback-voltage-accuracy-for-dropout

器件型号:TPS62812-Q1

您好、TI 专家。

在 TPS62812数据表中提到了"反馈电压精度"参数、但所有这些参数都是针对"VIN≥VOUT + 1V"条件的。  "VIN < VOUT + 1V"的反馈电压精度如何?

例如、Vin=4V、Vout=3.3V、Io=1A、  反馈电压精度如何? 根据100%占空比运行情况、在压降为0.7V 时、它似乎可以正常工作。 这种低压降是否存在风险?

感谢您的支持!

迈克尔.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 专家:

    您能否就此问题进行解答?

    谢谢!

    迈克尔.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    让我看看它。

    谢谢。

    法尔海恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Farheen:

    您能否就此问题进行解答?

    谢谢!

    迈克尔.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    当占空比为100%时、 HS-FET 始终导通、在这种情况下、VOUT 精度取决于 VIN 精度。

    谢谢。

    法尔海恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Farheen:

    感谢您的回复!

    当 Vin=4V、Vo=3.3V 时、占空比为82.5%、且不满足  "VIN <VIN+ 1V"要求、VOUT 精度如何? (TPS62812)

    谢谢!

    迈克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    我找不到此条件对应的数据、因此可能无法对其进行表征。 因为这不是很常见的用例。

    但这也可以轻松测量。

    谢谢。

    法尔海恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    我可以在本周结束前根据您的情况测量此数据、并通过电子邮件与我们的 FAE 和您分享。

    谢谢。

    法尔海恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!  

    我已经 通过电子邮件将数据与我们的 FAE gray-guo@ti.com 共享。 我希望您已收到数据。

    谢谢。

    法尔海恩

x 出现错误。请重试或与管理员联系。