This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、TI 专家。
在 TPS62812数据表中提到了"反馈电压精度"参数、但所有这些参数都是针对"VIN≥VOUT + 1V"条件的。 "VIN < VOUT + 1V"的反馈电压精度如何?
例如、Vin=4V、Vout=3.3V、Io=1A、 反馈电压精度如何? 根据100%占空比运行情况、在压降为0.7V 时、它似乎可以正常工作。 这种低压降是否存在风险?
感谢您的支持!
迈克尔.
尊敬的 TI 专家:
您能否就此问题进行解答?
谢谢!
迈克尔.
Michael、您好!
我找不到此条件对应的数据、因此可能无法对其进行表征。 因为这不是很常见的用例。
但这也可以轻松测量。
谢谢。
法尔海恩
Michael、您好!
我可以在本周结束前根据您的情况测量此数据、并通过电子邮件与我们的 FAE 和您分享。
谢谢。
法尔海恩
Michael、您好!
我已经 通过电子邮件将数据与我们的 FAE gray-guo@ti.com 共享。 我希望您已收到数据。
谢谢。
法尔海恩