This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25750:充电电流波

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25750, TPS62135, TPS7A16A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1419455/bq25750-charging-current-wave

器件型号:BQ25750
主题中讨论的其他器件: TPS62135TPS7A16A-Q1

工具与软件:

您好、TI 团队。

当我按以下设置为电池充电时、我测量了充电电流摆幅、它具有常规频率、即使我已关闭 PFM 模式。

-输入:55V 直流

-电池:锂离子电池13S2P (4.2V 电池)

-充电电压:53.33V

CC 模式和 CV 模式下具有相同的电流摆幅。

 e2e.ti.com/.../CHG_5F00_55Vin.txt

尤其是、当 I SUPPLY 设置为48V 输入电压进行充电时、它可以正常运行、无测量电流摆幅。

我认为问题会导致输入和充电电压之间差异很小。

如何设置为稳定的充电电流?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、您好!

    感谢您耐心等待。 我将在本周晚些时候回到您的问题。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ethan

    我测量了降压 FET 栅极、如下所示。

    情况1

    -输入55V/充电电压:53.3V/最大4A

    -频率 :198kHz 但是、我设置了373kHz(73.2kohm)

    似乎 LS 栅极没有足够的开通时间。

    情况2

    -输入55V/充电电压:53.3V/最大4A

    -频率 :395kHz 与同样的设置 73.2K 欧姆

    -正常的行为,但如果 LS 栅极开启时间更长更好。

    对于在 BQ25750下运行的正常降压转换器、它是否在输入电压和充电电压之间具有电压差规格?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、您好!

    感谢您提供新信息。 我现在忙得不可开交、我还在研究调试这一问题。

    我有几个问题。

    是否有外部栅极驱动电源? 是否通过添加大约7V 的外部栅极驱动器改善了纹波?

    如果设置 ICHG=4A 和 EN_ICHG_PIN=0、纹波是否会消失?

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ethan

    我使用7V 电源设置为外部栅极驱动电源。 而且、原始测试板由于探头 GND 引脚而损坏、我更改了测试板 、它具有不同的 FB 电平。

    -输入电压:55V/充电电压:57.24V(240K - 6.65K )/最大4A

    -外部栅极驱动器电源: 7V(电源连接到阳极焊盘。

    - ICHG HW 引脚设置为 GND 6.8K Ω(目标7A)

    - ICHG SW = 4A

    - EN_ICHG_PIN,我没有设置任何东西,所以它可能是1 (重置)。

    结果具有非常大的电流摆幅。  

    提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、您好!

    我还有几个问题可以帮助我们对此进行调试。

    您的电池所用的电线长度是多少? 长而细的导线可能会导致稳定性问题。

    如果您在电池上放置1000 μ F 或更大的电容、纹波是否会消失?

    只是为了确认、您使用的是您自己的电路板吗? 您能给我发送最新的原理图吗?

    您是否检查过电流探头? 有时、电流探头可能会在没有振荡信号的情况下显示该信号。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ethan

    抱歉、我单击了错误的"已解决问题"按钮。 如果你需要新的票,请告诉我。

    无论如何、为了了解我的测试和设备设置、您在下面回答了您的问题。

     -范围: tek. MSO64B 或 MSO 5204B

    1)电流探头在测试前总是消磁。 无振荡问题。

     - VAC 电源: ITECH IT6723( 850W, 48V, 10A 输出设置)

     - MainOut 装载机: Chroma 63123A(刚刚连接,空载)

     -电池:

    1) Chroma 62060D-100电池仿真器(VH58.5V/VL42V/SoC20%/Capa5Ah/DCR0.5/OCP10A)。  电缆长度小于150厘米。

    2)测试电池 13S2P 以测量充电周期。 (V_CHG 目标最大值: 54.6V)。 电缆 长度小于30cm。  

    3) 3) 由于此问题、目标电池14S6P 尚未测试。 (V_CHG 目标最大值: 58.1V)

     - DUT:  

    是的、我有自己的电路板、其外形比您的 EVkit 更小巧。 正如我提到的其他票证、我漏掉了自举二极管。 因此需要返修才能正常工作。

    我已经上传了另一个 TT 的示意图、如果您需要更具体的信息和照片、请告诉我您的电子邮件

    以下是在相同 DUT 条件下比较栅极驱动器外部电源的结果。

    -输入:48V

    -电池:模拟器作为上部设置

    -充电电压目标:57.24V(240K-6.65K)

    - ICHG = 4A、 设置 EN_ICHG_PIN=0

    1) 1)内部栅极驱动源(REGN)

     - HS 栅极无法达到足够的开启电压(2.4~2.9V 更高)。 因此、LS 栅极导通时间更长。  低侧栅极导通会定期延迟。

    2)外部栅极驱动器电源(来自 TI TPS62135的7V 拉电流)

    - HS GATE 具有开启电压(3.6V)和比 LS GATE 更长的时间。 充电电流可达到4A。 但它会定期出现相同的 LS 栅极导通延迟问题。

    我的问题

    - 1)如果我把 DRV_SUP 电压增加到10V,开关行为就会更好,没有延迟? 因为、我的 FET 栅极规格如下所示。

    - 2)请告诉我您对48V 电池测试的电路参数,我想把我的电路板设置为您的设置。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已将栅极驱动器的电源设置为9V、并且结果与7V 相同。 栅极电压约为5~5.3V。

    请告诉我调试的要点。

    提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、您好!

    感谢您提供新信息并感谢您分享 FET 的阈值电压。

    FET 的阈值电压比 EVM 上的电压稍高。 为便于比较、AON6226 FET 的典型阈值电压为1.75V。 如果切换为具有较低 VT 的开关 FET、问题是否改变? 3V 的阈值电压将很难让 BQ25416的5V REGN 驱动。

    我认为 HS 栅极驱动电压可能会下降、因为 FET 无法完全导通和关断。

    2.明天我会在这项测试中给您回复。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ethan

    谢谢您的评论。

    漏极焊盘和过孔很难在 FET 交换测试中正常工作。 我也没有 AON6226。 为了进行调试、我将修改电路板。

    -添加自举二极管:"V1FM10-M3/H"已应用 EV 套件。 (低 Vf)

    -更改降压-升压 FET : " BSZ070N08LS5ATMA1"有低栅极导通电压电平

    -增加外部栅极驱动电源:"TPS7A16A-Q1"具有高达60V 的输入范围, 输出可调节至7V 设置。 输入源来自 VAC 线路。

    如果您有任何推荐的调试组件、或获得 测试结果、请告诉我。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、您好!

    由于漏极焊盘和过孔、FET 交换测试很难正常工作

    交换 FET 始终非常困难。 任何具有较低 VTH 的 FET 都应该这样做。 SiR680LDP、SiR880BDP 或 AONS66920等 FET 应该可以正常工作。

    以下是交换 FET 时使用的过程:

    • 使用电路板预热器将电路板加热约一分钟。
    • 使用800F 的热风枪加热板。
    • 如果焊料未熔化、缓慢升温热风枪上的热量。 我经常必须使用热风枪上的最大气流设置来关闭这些 FET。 确保在执行此操作时不会熔断电路板上的任何其他元件。

    这将是困难的,如果你没有板预热器或热气枪,虽然。 或许可以使用2个烙铁来熔化 FET 源极和漏极上的焊料、并以这种方式将 FET 提离电路板。

    更改降压-升压 FET :"BSZ070N08LS5ATMA1" 具有低栅极导通电压电平

    这些 FET 也应该起作用

    [报价 userid="551379" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1419455/bq25750-charging-current-wave/5456919 #5456919"]添加外部栅极驱动电源

    对于外部栅极驱动电源、您在更改 FET 后可能不需要它。 但是、外部栅极驱动器将提高效率。 我已经对 EVM 运行了您的测试、而且 EVM 无需外部栅极驱动电源即可工作。

    如果您有任何推荐的调试组件或获得 测试结果、请告知我。

    对于测试、我有一个我喜欢的测试程序:

    • 在 VBAT 电压较低(如10V)时、确保电源路径打开并为 VSYS 提供 VBAT。
    • 如果可能、测试使用 I2C 在低电压下充电。 例如、在15Vin 至30Vout (4A)条件下测试充电。
    • 测量低电压时的波形、确保 HIDRV 和 LODRV 在该电平下工作。
    • 然后、在有问题的电压和电流水平执行测试。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ethan

    感谢您的评论。 我总结了异常开关行为、以便更清楚地了解该问题。

    1)自举二极管

     -之前: S1G

     -之后:  V1FM10-M3/H

     -我在输入电压为48V 时得到了正确的运行结果。 但输入电压为55V 时、仍会出现电流摆幅。 (右侧)

      

    2) FET 栅极阈值电压(外部栅极驱动电源)

    -之前: 3.8Vmax

    -之后: 2.3Vmax

    -我将在主板修订后进行测试。 我 手中没有其他 FET 需要更换。

    3) 3) 55V 输入和57.2V 充电盒(此票证中的原始问题)

    -即使我更换了二极管并增加了外部栅极电源,我也不能解决这种开关行为。

    让我们来看看。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、您好!

    感谢进行快速总结。

    对于3点、您是否尝试过其他电池仿真器、还是尝试过使用电子负载? 我之前使用的一些设备在电源灌电流时会产生电流纹波。 如果这不是电池/负载问题、我认为新的 FET 可能会有所帮助。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ethan

    我已更改电源来比较55V 输入情况下的电流纹波、结果相同。 我同意您的看法、新的 FET 可能会有所帮助。 我将在电路板修订后更新测试结果。 这张图片展示了在55V 输入情况下测量的降压(HS 栅极)、升压(LS 栅极)。 栅极异常行为使电流摆动、它具有3.9kHz 的频率。  您对这个频率有什么想法吗?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、您好!

    如果不提供更多信息、我不确定纹波的来源。

    顺便说一下、您如何测量 Hsgate 信号?

    此致、
    埃森·加洛韦