This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:是否可以在 TDA4上运行 glmark2?

Guru**** 1955440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1057686/tda4vm-is-it-possible-to-run-glmark2-on-tda4

器件型号:TDA4VM

我想 在 TDA4上以1080p 获得一些 GLmark ES 分数。 是否可以在 Linux 上运行 glmark2,或者是否可以提供数字? 谢谢。  

此致、

维克多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victor、

    是-应该可以在 Linux 上运行 ES2变体。 您应使用 wayland 或 DRM 变体。 请注意、陆上确实有架空。 我们的分数不是很方便。

    此致

    Hemant

x 出现错误。请重试或与管理员联系。