This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:如果 DDRSS 连接2个2GB DDR4、处理器可以看到4GB DDR4?

Guru**** 2539360 points
Other Parts Discussed in Thread: AM625

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1246018/am625-if-ddrss-connect-2-x-2gb-ddr4-processor-can-see-as-4gb-ddr4

器件型号:AM625

您好

我可以对 AM625 DDRSS 有一些疑问吗?

--

问题1:

我认为 AM62 DDRSS 有两个芯片选择引脚。

在硬件中、如果我们并行连接2GB DDR4 x2并使用 CS 引脚、处理器可以看到4GB DDR4存储器空间吗?

--

问题2:

如果我们将设计为 Q1、那么我们应该更改 SBL 中的初始化函数吗?

--

问题3:

在 Q2评估中、我们应该更改器件驱动器?

--

谢谢。

GR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问候 GR,  

    我们的专家会在 timebank 上、需要一些时间来回答您的问题。

    此致、

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您必须确保在每个数据字节上仅保持1个负载。  您不能在数据总线会在电路板上拆分的情况下并行连接器件。

    您可以使用 Micron 的 MT40A4G8之类的器件、并使用2个等级实现最高8GB 容量、也可以使用单等级 MT40A2G16实现4GB 容量

    可在以下主题中找到实现4GB 的软件补丁: https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1235702/am623-memory-can-t-be-configured-to-4gb-from-device-tree/4681818#4681818

     

    此致、

    詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    感谢您的支持。

    我理解 DDRSS 数据总线不能是 spilit。

    因此、我的客户希望构建4GB DDR4、

     AM62是否允许该结构?

    此致、

    GR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不可以、该图拆分了数据总线、这是不允许的。  例如、您可以连接2个 MT40A2G8 TwinDie 器件、每个数据字节一个、类似于 DDR 布局的第2.3.2节中的图应用手册:  https://www.ti.com/lit/pdf/sprad06

    我对下面的图进行了修改、以演示连接

    此致、

    詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    感谢您的支持。

    No,该图拆分了数据总线,这是不允许的。  [/报价]

    我的客户希望使用 x16总线 DDR4。

    我的图不是指 spilit x16至2 x8。

    这意味着两个 DDR4并行连接 x16总线。

    我认为设计与您的图和 TwinDie 器件非常相似。

    我认为 AM62允许使用此设计。

    我可以有你的意见吗?

    此致、

    GR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为您的图是不同的。  您展示了连接到两个 DDR 器件的16位数据总线。  对于数据信号、这不是点对点设计。  如果您不希望这样做、请重新绘制以显示更多详细信息。   

    我提议的图表按照您的客户需要使用16位 DDR4接口、它只需使用两个 x8 DDR4器件即可实现。

    此致、

    詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    感谢您的支持。

    我有重新编排图。

    我发现"允许的配置是1 X 16位或2 X 8位。 1 x 8位配置不是有效配置"

    在7.2存储器中、

    https://www.ti.com/lit/an/sprad05a/sprad05a.pdf

    这是不是意味着2等级 DDR 只允许 x8总线模式存储器?

    如何使用 x16宽 DDR 实现2列 DDR?

    此致、

    GR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您只能实现具有两个 x8存储器的双列拓扑、或者在 x16封装中支持2列的器件。  不支持带有两个 x16存储器的双列

    此致、

    詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    感谢您的支持。

    我明白了。

    此致、

    GR