This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好
我可以对 AM625 DDRSS 有一些疑问吗?
--
问题1:
我认为 AM62 DDRSS 有两个芯片选择引脚。
在硬件中、如果我们并行连接2GB DDR4 x2并使用 CS 引脚、处理器可以看到4GB DDR4存储器空间吗?
--
问题2:
如果我们将设计为 Q1、那么我们应该更改 SBL 中的初始化函数吗?
--
问题3:
在 Q2评估中、我们应该更改器件驱动器?
--
谢谢。
GR
您必须确保在每个数据字节上仅保持1个负载。 您不能在数据总线会在电路板上拆分的情况下并行连接器件。
您可以使用 Micron 的 MT40A4G8之类的器件、并使用2个等级实现最高8GB 容量、也可以使用单等级 MT40A2G16实现4GB 容量
可在以下主题中找到实现4GB 的软件补丁: https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1235702/am623-memory-can-t-be-configured-to-4gb-from-device-tree/4681818#4681818
此致、
詹姆斯
不可以、该图拆分了数据总线、这是不允许的。 例如、您可以连接2个 MT40A2G8 TwinDie 器件、每个数据字节一个、类似于 DDR 布局的第2.3.2节中的图应用手册: https://www.ti.com/lit/pdf/sprad06
我对下面的图进行了修改、以演示连接
此致、
詹姆斯
您好、James:
感谢您的支持。
我有重新编排图。
我发现"允许的配置是1 X 16位或2 X 8位。 1 x 8位配置不是有效配置"
在7.2存储器中、
https://www.ti.com/lit/an/sprad05a/sprad05a.pdf
这是不是意味着2等级 DDR 只允许 x8总线模式存储器?
如何使用 x16宽 DDR 实现2列 DDR?
此致、
GR
您好、James:
感谢您的支持。
我明白了。
此致、
GR