This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好
我可以对 AM625 DDRSS 有一些疑问吗?
--
问题1:
我认为 AM62 DDRSS 有两个芯片选择引脚。
在硬件中、如果我们并行连接2GB DDR4 x2并使用 CS 引脚、处理器可以看到4GB DDR4存储器空间吗?
--
问题2:
如果我们将设计为 Q1、那么我们应该更改 SBL 中的初始化函数吗?
--
问题3:
在 Q2评估中、我们应该更改器件驱动器?
--
谢谢。
GR
您必须确保在每个数据字节上仅保持1个负载。 您不能在数据总线会在电路板上拆分的情况下并行连接器件。
您可以使用 Micron 的 MT40A4G8之类的器件、并使用2个等级实现最高8GB 容量、也可以使用单等级 MT40A2G16实现4GB 容量
可在以下主题中找到实现4GB 的软件补丁: https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1235702/am623-memory-can-t-be-configured-to-4gb-from-device-tree/4681818#4681818
此致、
詹姆斯
不可以、该图拆分了数据总线、这是不允许的。 例如、您可以连接2个 MT40A2G8 TwinDie 器件、每个数据字节一个、类似于 DDR 布局的第2.3.2节中的图应用手册: https://www.ti.com/lit/pdf/sprad06
我对下面的图进行了修改、以演示连接
此致、
詹姆斯
您好、James:
感谢您的支持。
No,该图拆分了数据总线,这是不允许的。 [/报价]我的客户希望使用 x16总线 DDR4。
我的图不是指 spilit x16至2 x8。
这意味着两个 DDR4并行连接 x16总线。
我认为设计与您的图和 TwinDie 器件非常相似。
我认为 AM62允许使用此设计。
我可以有你的意见吗?
此致、
GR
我认为您的图是不同的。 您展示了连接到两个 DDR 器件的16位数据总线。 对于数据信号、这不是点对点设计。 如果您不希望这样做、请重新绘制以显示更多详细信息。
我提议的图表按照您的客户需要使用16位 DDR4接口、它只需使用两个 x8 DDR4器件即可实现。
此致、
詹姆斯
您好、James:
感谢您的支持。
我有重新编排图。
我发现"允许的配置是1 X 16位或2 X 8位。 1 x 8位配置不是有效配置"
在7.2存储器中、
https://www.ti.com/lit/an/sprad05a/sprad05a.pdf
这是不是意味着2等级 DDR 只允许 x8总线模式存储器?
如何使用 x16宽 DDR 实现2列 DDR?
此致、
GR