This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我最近正在挑选过时的毫米波传感器 AWR1223 + DCA1000、并重新运行 `DataCapturedemo_xWR.lua`、但我满足错误` ReadRegister:Reference object not set for a instance of a object `
一些设置信息:
1.我遵循文档"DCA1000EVM 快速入门指南"
1.我按 如下方式连接 AWR1223 + DCA1000、这并不是官方文档中所示的那样、请注意、我的连接方式与官方方式略有不同-我猜我的方式只需要一个电源、但不确定。
我运行的是 mmW Studio 版本2.0.0.0.02
4.我设置 SOP0-SOP1跳线、和
如图所示、开关切换至左侧 DC_JACK_5V_IN
6.我将 IP 地址设置为192.168.33.30 (如附件所示)
7.设备管理器 COM 端口如下所示。
我坚信这与我连接电路板的方式有关、而我的 DCA1000电路板是非官方 Ishita Kochar
最好。
JET。
您好、Jet、
以下几点:
如快速入门指南的图4所示、当您将 DCA1000和 AWR 器件连接到 PC 时、总共应有6个 COM 端口。 我只能在屏幕截图中看到4个。 这是因为您已将 USB Micro 连接到 DCA1000上的 J4连接器。 请注意、您需要将 USB 连接到 RADAR FTDI 端口、即 J1连接器。
2.如果您只想使用电源、请将开关 SW3设置为"radar_5V_in"
3.使用 AWR1243的最新 Studio 版本、即 mmWave Studio 02_01_01_00
4.在运行脚本之前、您必须发布 SOP 集并连接 RS232 COM 端口。
请按照用户指南中的说明进行操作。
此致、
石田
谢谢。 我想我必须将 J1焊接回、以准确遵循教程。
顺便说一下、"发布 SOP 集"是什么?
最好。
JET
JET、
很抱歉造成混淆。 这是指"连接"选项卡中的"复位控制"窗口
此致、
石田