This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432BOOST:在再次发送另一个 cfg 文件时该应用如何进行器件复位?

Guru**** 1976305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1248569/iwrl6432boost-how-the-app-do-device-reset-when-sending-again-another-cfg-file

器件型号:IWRL6432BOOST

您好

我尝试了 Low_POWER_visualizer_5.2.0.2来重新发送配置文件。
它通过软件进行器件复位。
它是如何实现的?

此致
阿迪亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如您在 cfg 文件中所见、有一个名为 sensorStop 的 CLI 命令。 此命令用于停止传感器并允许其接收另一个配置文件。

    此致、
    卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好
    但 当 lowPowerCfg 为1时、sensorStop 命令不受支持。

    那么 该应用程序是如何解决这一问题的呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、回答正确。 如文档所示、  当 低功率 Cfg 被启用时、无法使用 sensorStop。 这是因为当您处于低功耗模式时、当器件完成帧内的数据处理后、它立即进入低功耗睡眠模式、没有时间读取 CLI 命令。 然后器件唤醒以再次收集更多数据。  

    低功耗可视化工具管理这种情况的方法是利用 XDS110来发出器件复位命令。 请参阅此文档: https://www.ti.com/lit/ug/sprui94/sprui94.pdf 第 3.7.3.1节、了解如何自己完成此操作。

    此致、
    卢克

x 出现错误。请重试或与管理员联系。