This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843:AWR1843

Guru**** 1958595 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843, AWR1843BOOST
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1451886/awr1843-awr1843

器件型号:AWR1843

工具与软件:

您好!

我要为 AWR1843天线设计一个雷达。 TI 提供了一项有用的设计培训、内容就在这里: www.ti.com/lit/an/swra705/swra705.pdf

但我想知道上面的 PDF 中表3-1中提到的77GHz 介电常数和耗散因素是可靠的吗?

另一个相同的问题与 Rogers 4835的介电常数有关、AWR1843Boost 模块的 PCB 文件中提到了3.66。 该77GHz 的电介质常数是否用于设计?
非常感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为 表3-1中提到的介电常数和耗散因数是表中所述类别材料的典型值。  对于 您希望使用的特定材料、您需要从制造商处获取这些因素。  

     供应商使用为 EVM 提及的 Rogers 材料来制造 EVM 和 T 我已经 使用该材料进行了天线仿真。

    如果您需要更多信息、请告诉我。 或澄清。

    此致、

    Ali

         

x 出现错误。请重试或与管理员联系。