This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具:4S 15A 24V

Guru**** 1980945 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R2
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/914805/webench-tools-4s-15a-24v

主题中讨论的其他器件:BQ40Z50-R2

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

你(们)好,先生  

如何组装 4节串联的 libhem 3.6V 电芯 、  以获得 bq40z50-R2的15A 和24V 电压  

谢谢你

x 出现错误。请重试或与管理员联系。