• [参考译文] CC3220SF:使用透明模式连接到企业网络时出现问题

    Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1414258/cc3220sf-issue-to-connect-to-an-enterprise-network-using-transparent…

  • [参考译文] LAUNCHCC3220MODASF:在 AP 模式下、CC3220创建的 HTTP 客户端无法连接至位于 PC 端的服务器

    Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, LAUNCHCC3235MOD
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1361410/launchcc3220modasf-in-ap-mode-the-http-client…

  • [参考译文] CC3220SF:如何编写自己的硬故障处理程序

    Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1263022/cc3220sf-how-to-write-my-own-hard-fault-handler

    器件型号:CC3220SF
    Thread…
  • [参考译文] LAUNCHCC3220MODASF:无法从 Azure IoT 插件导入示例项目

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1276278/launchcc3220modasf-unable-to-import-an-example-project-from-the-azure-iot-plug-in

    器件型号:LAUNCHCC3220MODA…
  • [参考译文] LAUNCHCC3220MODASF:启动 CC3220MODASF 套件中的 Dropbox Server 运行 Cloud_OTA 示例时遇到错误

    Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF, UNIFLASH
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1334638/launchcc3220modasf-errors-encountered-running-cloud_ota…

  • [参考译文] CC3220SF:从文档复制粘贴片段后 HTTP 服务器不再响应

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1234201/cc3220sf-http-server-not-responding-anymore-after-copy-pasting-snippet-from-documentation

    器件型号:CC3220SF
  • [参考译文] CC3220SF-LAUNCHXL:CC3220

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1204884/cc3220sf-launchxl-cc3220

    器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL

    您好!

    我正在使用 CC3220进行配置任务。 我目前在"获取确认结果"步骤中遇到问题。 一般而言、我希望使用…

  • [参考译文] CC3220SF:SL_DEVICE_GENERAL_DATE_TIME 持久性

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1220123/cc3220sf-sl_device_general_date_time-persistency

    器件型号:CC3220SF

    您好!

    根据上一个线程(https://e2e.ti.com/support/wireless…

  • [参考译文] CC3220S:使用 CC3220进行设计

    Other Parts Discussed in Thread: CC3220S, AFE4960, CC3301
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1222659/cc3220s-designing-with-cc3220

    器件型号:CC3220S
    主题中讨论的其他器件…
  • [参考译文] CC3220SF-LAUNCHXL:同一程序在使用不同示例代码框架时使用不同的时间段

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1223687/cc3220sf-launchxl-same-program-use-different-time-period-when-use-different-example-code-framework

    器件型号…
  • [参考译文] CC3220SF:适用于 CC3220SF 的 Matter 支持

    Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF, CC3235SF
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1227657/cc3220sf-matter-support-for-cc3220sf

    器件型号:CC3220SF
    主题中讨论的其他器件…
  • [参考译文] CC3220SF-LAUNCHXL:使用 ECDH 算法的安全密钥交换方案

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/932572/cc3220sf-launchxl-secure-key-exchanging-scheme-using-the-ecdh-algorithm

    器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL

    我希望保护通信中的密钥交换…

  • [参考译文] CCS/CC3220SF:检测连接到路由器的器件数量

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/934632/ccs-cc3220sf-detecting-the-number-of-connected-devices-to-a-router

    器件型号:CC3220SF

    工具/软件:Code Composer Studio…

  • [参考译文] CCS/CC3220SF:CC3220上的 dtls 支持

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/936031/ccs-cc3220sf-dtls-support-on-cc3220

    器件型号:CC3220SF

    工具/软件:Code Composer Studio

    我想在两个 CC3220板之间的 UDP 通信上应用…

  • [参考译文] CC3220SF:sl_Task:使用 POSIX 线程或 TI-RTOS 任务创建实例?

    Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF, CC1310
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/877195/cc3220sf-sl_task-create-instance-with-posix-thread-or-ti…

  • [参考译文] LAUNCHCC3220MODASF:从何处获取 gdb_agent_console 的启动 CC3220MODASF 板数据文件?

    Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC3220SF
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/881379/launchcc3220modasf-where-to-get-launch-cc3220modasf-board…

  • [参考译文] CC3220MODA:查找 CC3220的套接字 IO 代码

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/883674/cc3220moda-looking-for-socket-io-code-for-cc3220

    器件型号:CC3220MODA

    大家好

    我需要将套接字 IO 客户端添加到 CC3220中、以便与我们的套接字…

  • [参考译文] CCS/LAUNCHCC3220MODASF:接收 NULL 而不是所需的数据"Wi-Fi STA 模式"

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/920336/ccs-launchcc3220modasf-receiving-null-instead-of-the-desired-data-wi-fi-sta-mode

    器件型号:LAUNCHCC3220MODASF
  • [参考译文] CC3220MOD:WiFi 网络问题

    Other Parts Discussed in Thread: CC3220MOD
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/924865/cc3220mod-wifi-network-problems

    器件型号:CC3220MOD

    我们使用 cc3220mod 设备…

  • [参考译文] CC3220MODA:CC3220系列的 QR 代码库支持

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/926169/cc3220moda-qr-code-library-support-for-cc3220-family

    器件型号:CC3220MODA

    大家好、

    我们将了解适用于 QR 扫描仪应用的 CC3220 MCU…

  • [参考译文] CC3220MODA:通过两个线程在同一引脚上同时读取 GPIO

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/926096/cc3220moda-concurrent-gpio-read-on-same-pin-by-two-threads

    器件型号:CC3220MODA

    团队、

    我们需要在应用中的两个不同线程中读取同一 GPIO…

  • RE: [参考译文] CC3220S:在 LPDS 模式下 CC3220S 的电流消耗更高

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vince:

    为了降低功耗、我们必须在器件进入睡眠模式之前立即关闭 UART。 此外、为了解决该 SPI 问题、我们还必须关闭 SPI、然后在器件唤醒后重新打开 UART。

    我们仍然看到 SPI 上的一些问题、并正在努力解决这些问题。 如果您有任何想法、请告知我们。

    此致

    Ravija

  • RE: [参考译文] CC3220S:在 LPDS 模式下 CC3220S 的电流消耗更高

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vincent

    为了进行更新、我们还尝试不使用类似的结果初始化定制板上的第二个 UART。 因此、UART 显然与电流消耗有关。  

    为了回答您的问题,我们在睡眠时没有启用 UART_READ()阻塞呼叫。

    下面是我们的 UART 配置函数:

    UART_INIT();

    UART_Params uartParams;

    /*创建一个数据处理关闭的 UART。 *
    UART_PARAMS_INIT…

  • RE: [参考译文] CC3220S:在 LPDS 模式下 CC3220S 的电流消耗更高

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vince、

    我很抱歉答复迟了、因为我一直在处理一些紧急释放工作、无法更早地尝试您的建议。

    我尝试使用以下命令来转动内部 httpserver:

    SL_NetAppStop (SL_NetApp_HTTP_SERVER_ID);

    并在器件复位后配置开始之前重置服务器(我们的代码基于 Cloud_OTA 示例)

    sl_NetAppStop (sl_NetApp_HTTP_SERVER_ID…

  • RE: [参考译文] CC3220S:在 LPDS 模式下 CC3220S 的电流消耗更高

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vince:

    感谢您的快速回复。

    因此、我们尝试将 OTA 线程置于睡眠状态、这确实为我们节省了大约5mA 的电流。

    您能给我们更多的指示一下什么仍然会消耗电力吗?

    在 LPDS 模式下、我们的器件仍消耗~14mA 电流。 即使在未连接任何器件的情况下在 launchpad 上测试代码、我们也会获得相同的结果、因此我们认为不应存在外设泄漏电流。

    我们的 LPDS…

1 2 3 4 5 »