This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DSP TMS320F28335 CAN口烧写程序

  最近在研究C2000系列的DSP如何用CAN口烧写程序   在网上找了好久  发现大部分都是串口烧写的资料  但是关于CAN口烧写程序的资料几乎没有  自己手头有几块板子  一开始想通过CAN口烧写2812  查看芯片手册后发现其BOOT MODE 中没有CAN模式  于是找了块28335的板子进行CAN口烧写 首先将其BOOT MODE设置成eCAN模式,硬件上28335的CAN接口连接通用CAN隔离收发器CTM8251  收发器的CANH和CANL分别与CAN盒的DB9头中的7脚和2脚相连  CAN盒采用的是ZLG的CANUSB-II  USB端连接至PC端  安装好CAN盒驱动后 采用C2Prog进行程序烧写  但是无法选中CAN模式  就此情况想请教以下几个问题。

1.此种硬件连接是否正确。

2.C2Prog是否不支持ZLG的CAN盒,所以无法识别

3.如果要使用C2Prog进行CAN模式程序烧写,是否只能选用手册中说的那几个厂家的CAN卡

希望得到大神的帮助,不胜感激。

  • 网上下载的C2Prog不支持CAN下载程序,就算支持,也不可能支持另外一家第三方的烧录器,如果你要做CAN bootloader,需要根据你的烧录器自己做bootloader

  • 多谢大神的说明  那如果我想通过CAN来下载程序 需要从哪里获取C2Prog呢?

  • C2Prog可以从codeskin的官网下载

  • 你好  我还想问一下 hex2000是将.out文件转换成.hex文件用于串口烧写程序的  现在我想用CAN来烧写程序的话用相同的.hex文件可以吗?还是说我需要别的插件进行转换?

  • 你好,请问你的问题解决了吗?我现在也是想用CAN烧写程序,跟你遇见了同样的问题,咨询说C2prog中的CAN模式只有在他们配套的bootloader下才能使用。目前你那还有别的什么方法吗?

  • 你好 还没有解决 什么叫配套的bootloader 他们没说在哪里能找到吗?我是把引导模式设置成eCAN模式,而且还用了Lawicel的CANUSB来进行程序的下载,但是还是不行 而且根据我这两天的测试发现 应该和下载的程序有关 在C2Prog中,选择下载程序后 下面的PORTS就自动设置成Serial了 有什么新进展及时交流   这个问题论坛上好像没有详细的解释  希望大神能够给出指导

  • C2Prog客服给的回复:

    Unfortunately can are not setup to provide custom CAN bootloaders to customers in Asia.

  • 我有成熟的解决方案,通过CAN烧写程序。可以定制bootloader。 

  • 求大神赐教