This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
最近在研究C2000系列的DSP如何用CAN口烧写程序 在网上找了好久 发现大部分都是串口烧写的资料 但是关于CAN口烧写程序的资料几乎没有 自己手头有几块板子 一开始想通过CAN口烧写2812 查看芯片手册后发现其BOOT MODE 中没有CAN模式 于是找了块28335的板子进行CAN口烧写 首先将其BOOT MODE设置成eCAN模式,硬件上28335的CAN接口连接通用CAN隔离收发器CTM8251 收发器的CANH和CANL分别与CAN盒的DB9头中的7脚和2脚相连 CAN盒采用的是ZLG的CANUSB-II USB端连接至PC端 安装好CAN盒驱动后 采用C2Prog进行程序烧写 但是无法选中CAN模式 就此情况想请教以下几个问题。
1.此种硬件连接是否正确。
2.C2Prog是否不支持ZLG的CAN盒,所以无法识别
3.如果要使用C2Prog进行CAN模式程序烧写,是否只能选用手册中说的那几个厂家的CAN卡
希望得到大神的帮助,不胜感激。
你好 还没有解决 什么叫配套的bootloader 他们没说在哪里能找到吗?我是把引导模式设置成eCAN模式,而且还用了Lawicel的CANUSB来进行程序的下载,但是还是不行 而且根据我这两天的测试发现 应该和下载的程序有关 在C2Prog中,选择下载程序后 下面的PORTS就自动设置成Serial了 有什么新进展及时交流 这个问题论坛上好像没有详细的解释 希望大神能够给出指导
C2Prog客服给的回复:
Unfortunately can are not setup to provide custom CAN bootloaders to customers in Asia.