最近在研究C2000系列的DSP如何用CAN口烧写程序 在网上找了好久 发现大部分都是串口烧写的资料 但是关于CAN口烧写程序的资料几乎没有 自己手头有几块板子 一开始想通过CAN口烧写2812 查看芯片手册后发现其BOOT MODE 中没有CAN模式 于是找了块28335的板子进行CAN口烧写 首先将其BOOT MODE设置成eCAN模式,硬件上28335的CAN接口连接通用CAN隔离收发器CTM8251 收发器的CANH和CANL分别与CAN盒的DB9头中的7脚和2脚相连 CAN盒采用的是ZLG的CANUSB-II USB端连接至PC端 安装好CAN盒驱动后 采用C2Prog进行程序烧写 但是无法选中CAN模式 就此情况想请教以下几个问题。
1.此种硬件连接是否正确。
2.C2Prog是否不支持ZLG的CAN盒,所以无法识别
3.如果要使用C2Prog进行CAN模式程序烧写,是否只能选用手册中说的那几个厂家的CAN卡
希望得到大神的帮助,不胜感激。