This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DSP TMS320F28335 CAN口烧写程序



  最近在研究C2000系列的DSP如何用CAN口烧写程序   在网上找了好久  发现大部分都是串口烧写的资料  但是关于CAN口烧写程序的资料几乎没有  自己手头有几块板子  一开始想通过CAN口烧写2812  查看芯片手册后发现其BOOT MODE 中没有CAN模式  于是找了块28335的板子进行CAN口烧写 首先将其BOOT MODE设置成eCAN模式,硬件上28335的CAN接口连接通用CAN隔离收发器CTM8251  收发器的CANH和CANL分别与CAN盒的DB9头中的7脚和2脚相连  CAN盒采用的是ZLG的CANUSB-II  USB端连接至PC端  安装好CAN盒驱动后 采用C2Prog进行程序烧写  但是无法选中CAN模式  就此情况想请教以下几个问题。

1.此种硬件连接是否正确。

2.C2Prog是否不支持ZLG的CAN盒,所以无法识别

3.如果要使用C2Prog进行CAN模式程序烧写,是否只能选用手册中说的那几个厂家的CAN卡

希望得到大神的帮助,不胜感激。