TMS320F28377D: TI的工程师你们好,28377D双核通信存在一个问题,具体问题如下:

Part Number: TMS320F28377D

DSP双核IPC通信,CPU1同样一个数组readData,我把他放在MSGRAM_CPU1_TO_CPU2里面,传输给CPU2,CPU2读取到的readData地址正确,但是我把数组readData放在RAMGS0中,CPU2读取到的readData地址错误,本来地址应该是0x00C000,现在是0x8000C000,这是为什么呢?我CPU1和CPU2的CMD文件都定义了RAMGS0的起始位置和长度,RAMGS0由CPU1控制。

此外我还有一个问题,就是我在CPU1和CPU2都定义了GSRAM0的话,他们是共享这一片GSRAM0还是说CPU1有一块GSRAM0,CPU2有另外的GSRAM0呢?

  • CPU1代码如下

    Fullscreen
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    //
    // Included Files
    //
    #include "driverlib.h"
    #include "device.h"
    #include "board.h"
    #include "F2837xD_device.h" // F2837xD Headerfile Include File
    //
    // Defines
    //
    #define IPC_CMD_READ_MEM 0x1001
    #define IPC_CMD_RESP 0x2001
    #define TEST_PASS 0x5555
    #define TEST_FAIL 0xAAAA
    #pragma DATA_SECTION(readData, "readDataRAM")
    uint32_t readData[10];
    uint16_t IPCpass;
    uint32_t pass;
    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

  • CPU2代码如下

    Fullscreen
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    #include "driverlib.h"
    #include "device.h"
    #include "board.h"
    #include "F2837xD_device.h" // F2837xD Headerfile Include File
    //
    // Defines
    //
    #define IPC_CMD_READ_MEM 0x1001
    #define IPC_CMD_RESP 0x2001
    #define TEST_PASS 0x5555
    #define TEST_FAIL 0xAAAA
    #define GS0_Start 0x00C000
    #define ARRAY_LENGTH 10 // 10
    IPC_MessageQueue_t messageQueue;
    IPC_Message_t TxMsg, RxMsg;
    uint16_t IPCCount;
    uint32_t command, addr, data;
    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

  • 我不传递数组,仅仅只是传递一个宏定义,定义的是数组的首地址,为什么也是不行呢,地址还是会变为0x8000C000

  • 另外,DSP可以把GSRAM在CMD里面修改分配给MSGRAM_CPU1_TO_CPU2吗,这样的话也能解决问题

  • 又出现了一个问题:数组readData,我把他放 在MSGRAM_CPU1_TO_CPU2里面,传输给CPU2,若是传输的数组大一点例如uint32_t readData[70];,,CPU2的RxMsg都为0了。这是为什么呢??

  • 已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待。

  • 您好

    CPU1和 CPU2在物理上没有不同的 GSRAM0、它是相同的存储器。 根据 GSxMSEL 寄存器的配置、任一 CPU 拥有该寄存器。 您是否还可以说明将此部分"readData2"映射到了哪个存储器? 在您共享的代码中、在 CPU2中、您对 GS0_Start 进行硬编码并直接读取 readData2[]。 我希望这可以正常工作。 运行代码时、我观察到 CPU1将地址0xC000放入消息队列(不考虑 IPC_sendMessageToQueue 中设置的 addrCorrEnable 参数)、当 CPU2读取队列时、它会转换地址。 既然我们使用的是 GSRAM、您可以尝试使用 IPC_ADDR_CORRECTION_DISABLE 吗?

  • readData2我放在了RAMGS14,我设置RAMGS14的主核是CPU2,可以对其读写。在CPU1我把数组放在RAMGS0中,我把RAMGS0的起始地址定义为GS0_Start ,在CPU2中直接用GS0_Start 读取数据是没有问题的。意思就是如果我在CPU1中把数组放在GSRAM而不是MSGRAM的话,不用地址校正就可以吗?我去尝试一下。另外这个地址校正是什么意思我还没弄明白,为什么会需要地址校正呢?相关的资料在哪里查呢?

  • 非常感谢,刚刚我尝试了一下使用GSRAM的话采用IPC_ADDR_CORRECTION_DISABLE,现在地址就正确了,为什么用GSRAM就不用地址校正,用MSGRAM就需要呢?麻烦你再给我解释一下。

  • 是的,对于GSRAM来说采用IPC_ADDR_CORRECTION_DISABLE 就可行了,但是为什么利用MSGRAM的时候需要IPC_ADDR_CORRECTION_ENABLE呢?可以为我解答一下吗?

  • 您好

    感谢您的回复!

    如果相关建议已经解决您问题,将关闭本贴,如果您还有问题,请再次发帖,十分感谢。

  • 还有一个疑问呀。为什么数组存放在GSRAM采用IPC_ADDR_CORRECTION_DISABLE,存放在MSGRAM的时候需要IPC_ADDR_CORRECTION_ENABLE呢?只有这一个疑问了。

  • 您好

    应在 sendMessage 和 readMessage 函数调用中禁用地址校正(IPC_ADDR_CORRECTION_DISABLE)。

  • 这个我知道,请仔细看我的问题,我是询问的为什么GSRAM不需要校正,而MSGRAM需要校正。

  • 您好

    这是因为 API 实现假定使用 MSGRAM。 如果启用了地址校正、它会将地址发送到 MSGRAM 基址。 当您将其与 GSRAM 一同使用时、地址将损坏。

  • 我的理解是因为GSRAM对于CPU1和CPU2是一个地址,但是MSGRAM具有指向性,若是CPU1TOCPU2RAM,是否可以认为同一块区域在CPU1和CPU2的地址不一样呢?

  • 您好

    是的、GSRAM 地址同时适用于 CPU1和 CPU2。 CPU1TOCPU2RAM 在 CPU1和 CPU2中也是相同的地址、没有什么不同、只是访问权限不同。 MSGRAM 具有来自其自身 CPU 子系统的 CPU/DMA 读取/写入访问权限、以及来自其他子系统的 CPU/DMA 只读权限。

x 出现错误。请重试或与管理员联系。