• CCS debug时进入prefetchEntry,请TI的专家指导一下

    Other Parts Discussed in Thread: RM42L432, HALCOGEN

    Hi。

       我的项目简介: RM42L432,CCS5.5,编译器版本 5.1.14。使用了F021 API

     若在HALCoGen中采用sys_startup.c ,那么程序可以运行,CCS下debug也没有问题。

    若在HALCoGen中采用sys_startup_sl.c,也就是调用了诊断函数,那么程序可以正常运行,功能也可以实现。

     但是debug时会跳到prefetchEntry,没办法调试。…

  • CCS5.5 是不是在调用诊断函数后,无法debug?

    Other Parts Discussed in Thread: RM42L432

    Hi,TI的专家

              我的环境为RM42L432  .CCS5.5 。

      发现调用诊断函数后,无法debug,程序就停在启动函数那里。

     

    是不是调用了诊断函数就无法Debug??

    谢谢

  • RM42L432的模拟EEPROM能以word为单位擦除?

    Other Parts Discussed in Thread: RM42L432

    Hi

    1、在RM42L432的manual中,4.1.2项 FEE模块的描述中 有erasable by the  world while the flash is erased by sector

    2、在网络资料TI Hercules开发实战手册中第43页,明确说BANK7可以用word为单位擦除

    但是在F021的API中,Fapi_FlashStateCommandsType没有发现word为单位的命令。

    所以想…

  • RM42L432 写E2PROM失败

    Other Parts Discussed in Thread: RM42L432

    我在应用RM42L432时,遇到用F021 Flash API 写E2PROM失败。(在写之前已经成功擦除了E2PROM的Sect 0)

    代码如下:

    void e2prom_program(void)
    {
        uint8_t dbuf[8] = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7};
        uint8_t eccbuf[2] = {0, 0};

        Fapi_StatusType oReturnCheck = Fapi…

  • SPI发送间隔问题

    Other Parts Discussed in Thread: RM42L432

    各位,目前我们正在使用RM42L432测试SPI的性能,IAR编译器。配置SPI为普通SPI,具体的代码如附件。

    目前遇到的问题是,当连续发送16bit数据的时候,每次发送的间隔大概为2us,如下图所示,请问有什么办法可以缩短间隔吗?

    另外,如果采用MibSPI的话,能否解决上面的问题?

  • MIBSPI配置 求助!!!!

    Other Parts Discussed in Thread: RM42L432

    我们在调试RM42的开发板的时候发现一个问题。请大家帮忙看一下是否时候配置的问题。

    编译: IAR7.1

    调试:Jlink

    MCU: rm42l432

    在loopback模式下,首先利用一个GPIO管脚输出1,然后用MIBSPI输出数据的时候,发现SPI不能输出。

    如果我们在GPIO输出和MIBSPI输出之间添加1个延时代码(比如说一个空跑的for循环),就会SPI输出。

    这种现象在CCS中没有出现。

    第二个问题,我们想输出SPI信号到片外…

  • RM系列MCU的FLASH诊断方法

    Other Parts Discussed in Thread: RM42L432

    各位,

             看到RM42L432技术手册中的FLASH模块自带SECDED功能,是否可以理解成61508对invaviable memory的诊断措施modified checksum??

    另外,是否有可能按照标准对FLASH进行CRC校验,以达到更高的诊断覆盖率?

            mirrored FLASH是否会起到对比的作用,看到它们都是TCM!FLASH在进行读操作的时候,mirrored flash是否已经起作用了…

  • SafetyMCU_Bootloader官网下的程序运行出问题

    Other Parts Discussed in Thread: RM42L432

    芯片是RM42L432,程序在RM42L432的launchPad小板子上跑。用CCS导入RM42X的Uart_boot程序,编译烧写都正常。

    但是使用download application Image to the Internal Flash时候,Ymodem模式发送文件之后一直没有响应。发送的是BIN文件,文件应该没问题。

    还有Upload也不正常,数据一直接收,不停止。

  • RM42L432 PWM配置问题

    Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

    我想请问一下,RM42X的PWM最高可以输出到多少的频率?  我用HALCoGen 04.01.00配置,不知道这些都表示什么意思:

    尤其是这个loop time,这个参数应该怎么设置,我看了一下文档中17.2.1和17.2.3,不是很懂,希望工程师能帮我解答一下,谢谢!

    文档不知道问啥上传不了,这是链接:www.ti.com.cn/.../spnu516a.pdf

  • RM42L432 板载仿真器使用问题

    Other Parts Discussed in Thread: RM42L432

    RM42L432  板载仿真器XDS100V2可否用到DSP上?

    如果可以的话请问需要在板子上做什么跳线吗?

  • RM42L432 串口问题

    Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

    我是按照附件中的文档上的例子做的,第202页的那个例子,然后程序加载到CCS6上之后,效果和文档上的不一样,运行程序的话,开始的时候在Terminal上收到的全是一些乱码,今天不知道把哪里给改了一下,运行程序直接收不到数据了。请问这是怎么回事?

  • RM42l432 launchpad问题

    最近从网上买了这个launchpad,想问一下大家就是这个板子内部自带的程序在哪里可以下载到?
    我想改一下他的这个程序,然后加一些其他的功能。

  • RM42x的中断设置

    Other Parts Discussed in Thread: RM42L432, HALCOGEN

    照着例程设置了RM42L432的RTI中断,可一运行就中断异常了

    1、RTI使能了

    2、VIM里RTI compare 0中断使能了

    3、在主函数中进行了rtiNOTIFICATION_COMPARE0的notification使能

    4、rtiStartCounter(rtiCOUNTER_BLOCK0);

    5、void esmGourp2Notification(int bit)这个函数也建立了…

  • 这函数到底啥问题 FU*K

    Other Parts Discussed in Thread: RM42L432, HALCOGEN

    芯片是RM42L432,用HAlCoGen生成的代码中,在het.c中有这么一个函数

    void capGetSignal(hetRAMBASE_t * hetRAM, uint32 cap, hetSIGNAL_t *signal)
    {
        uint32 pwmDuty = hetRAM->Instruction[(cap << 1U) + 25U].Data;
        uint32 pwmPeriod…

  • RM42L432的"多缓冲数模转换器" MibADC的管脚复用问题

    Other Parts Discussed in Thread: RM42L432, HALCOGEN

    RM42L432的ADC管脚,除了ADVET这个管脚可以当做普通的GPIO,ADIN[x]都只能用来做AD输入功能吗?

    其他的外设如CAN SPI LIN等,在HalCoGen中,在XXX PORT的选项中转换为GIO就是将这个管脚当做GPIO了是吗?

    再比如SPI这种管脚,我不使用SCS或是MOSI,将这个配置为GPIO,其他的仍为SPI功能可以吗?

    谢谢!

  • RM42L432这款芯片有没有完整的库文件和例程呢

    Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

    如题

    除了诊断库和自动生成代码那个,有没有像其他单片机那样现成的库,还有例程程序

    谢谢!

  • RM42L432这款芯片的技术文档链接失效了?

    Other Parts Discussed in Thread: RM42L432

    www.ti.com.cn/.../products.page

    在上面的链接中RM42L432除了数据表,其他的文档都没有,提示

    您查找的页面可能已删除、更名,或暂时不可访问。

    请检查地址栏以确保所键入的链接正确无误,使用以下链接查找您需要的信息,或搜索站点上的其它目标文件。

    如果您确定 URL 无误,请向我们发送断链的反馈。

    请问RM42L432这个是怎么回事呢?不推广这个型号了…

  • 【Hercules设计资源及FAQ汇总】

    Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN, TMS570LS20216

    Wiki

    Hercules WIKI

    RM4 WIKI

    TMS570 WIKI

    TMS470M WIKI

    Wiki常用链接

    TMS570 HDK开发板原理图:

    http://processors.wiki.ti.com/images/5/5b/TMS570LS31_HDK_Schematics.pdf

    (这里也有源文件版本的原理图)

    TMS570 337pin BGA封装的器件封装文件…

  • RE: RM44L520 ADC

    The ADC inputs on the BoosterPack are limited to the range of 0 VDC - 3.3 VDC. Note that the ADC on the TMS570LS0432 and RM42L432 MCU only supports inputs in this voltage range; where other members of the TMS570 and RM4 series of MCUs support up to +5V…
  • RE: RM42L432 HET IDE

     非常感谢,然后我想问下我这段配置为什么产生不了PWM。麻烦帮忙看下哪里有问题

  • RM44L520 仿真器

    Other Parts Discussed in Thread: RM44L520, RM42L432

    TI各位好,我想问下我们现在要用RM44L520芯片,CCS开发,请问可以用哪个仿真器。在哪里可以买到?搜了下资料不知那个可以支持。我现在用RM42L432的评估板上面是集成了一个XDS100v2 USB的。

  • RE: RM42L432 HET IDE

    指令MOV32和MOV64可以修改其他指令的数据字段。此功能使N2HET程序可以在捕获和比较功能上实现双缓冲。例如,PWCNT和DJZ指令后可以跟随MOV64指令,当PWCNT或DJZ指令匹配时有条件执行MOV64指令。主机CPU可以通过异步写入MOV64指令的数据字段而不是直接写入PWCNT和DJZ指令的数据字段来更新下一个比较值。

    请参考HALCOGen所产生的het.c 

    在het.c中,指令1(第100行)和指令2(第117行)用于PWM占空比和周期。指令41(行780)和指令42(行797…

  • RE: RM42L432 HET IDE

    好的,也麻烦您顺便测下,就是HET的LOOP time最低可以配置到多少ns. 理论上是10ns.但是我陪知道40ns时就不能产生PWM 波了
1 2 3 4