1.RM48L952和XRM48952的区别是什么,
2.XRM48952是否可以下单
如下图是命名规则,我不明白为什么不合格的也有料号,这个可以下单吗
1.RM48L952和XRM48952的区别是什么,
2.XRM48952是否可以下单
如下图是命名规则,我不明白为什么不合格的也有料号,这个可以下单吗
编译器使用keil v5,程序编译后,debug模式下,程序可以正常运行,显示_c_int00入口地址0x20。断电重启后,程序无法运行。sys_link.cmd使用的是halcogen自动生成的。
FLASH 0x00000000 0x00300000
{
VECTORS 0x00000000 0x00000020
{
*.o (intvecs, +First)
}
FLASH0 0x00000020 0x0017FFE0…
本应用会在首次使用时对RM48L952(D)ZWTT片上部分FLASH空间写入配置信息,完成后该部分空间每次运行时仅被读取,只有当后期升级等维护操作时,才会再次进行擦写(即写频次低,读频次高),目前在小样约一百片ARM使用时有三片出现了DABT错误(外挂了16MB容量SDRAM):其中一片为将配置信息写入内部FLASH时出现DABT错误,故障可复现但出现无明显规律;一片在正常运行时出现DABT错误,复位后未再次复现…
在使用MemCopy命令对外挂SDRAM(容量128MB)进行访问时出现错误,通过时序抓取发现操作时发生了Burst执行被打断,如通过MemSet将4个字节进行清零后用Memcopy写入值这一操作,在MemSet未执行完就进行了写操作,仅将第一个字节写入后又回来执行MemSet,执行完成后再次通过MemCopy进行写入,在MemSet第一次被打断时地址就发生了紊乱,结果表现为将后三个字节的内容写入了前三个字节的地址中,整个软件应用中未开启中断,在MemSet和MemCopy指令之间插入其他无效代码…
在几百片ARM中出现了如下几种芯片无法正常工作的情形:1、有两张生产回来的板卡,短路、断路测试无故障,上电下载好代码后,指示灯指示正常后断电保存,第二天入库检查,发现模块只亮电源灯,经测试3.3V电源网络阻抗异常,大约10Ω左右(正常情况大于100Ω),ARM芯片发烫严重;2、有一张板卡老化试验之前模块正常运行,单板测试正常,50℃运行96小时后模块异常,只亮电源灯,进行单板测试发现3.3V电源网络阻抗异常,约10Ω左右,ARM芯片无异常发热情况;3、生产回来的一张板卡在下载好代码后,指示灯均正常指示…
請教有沒有RM48L952 I2C 例程,我用Halcogen產生的例程對週邊eeprom write/read,出來的資料在LSB(bit0)會錯誤,一直找不到問題~
麻煩有例程可以提供一下,謝謝!
今天把官网的uartbootloader弄到RM48L952开发板里调试,全速运行的话会出现错误。想通过单步来确定问题所在,但单步调试的话会一直处于等待用户输入的while(1)循环里。请教如何解决问题。
下面是全速运行时的错误信息:
CortexR4: GEL Output: Memory Map Setup for Flash @ Address 0x0Dap: Error: (Error -242 @ 0xFFFFFF0E…
按照视频中的步骤完成的例子,加载在CCS中设置属性时debug的设置没有XXflash setting的那一项,debug的时候报错cortext R4 : GEL Output Memory Map Setup for flash @ Adress 0X0cortext R4: Flash Operation timed out waiting for the algorithm to complete.cortext R4:Trouble Halting Target CPU:(Error _1169…
RM48HDK板上RM48L952的复位电路太复杂,自己在使用该MCU制板的时候用这个复位电路太不方便,请问有没有推荐的简单点的复位电路的电路图
问题: 现在要做CPU选型,综合考虑计算能力和开发难度,想选TI的R4F系列,现在R4F系列的QFP封装有RM48L952和TMS570LS3137两种,感觉48952的主频高些,相应的计算速度也会高些,48952的USB和3137的FlexRay在这个项目中都用不上。有心想选48952,但发现好像3137的资料和应用文档要多一些,由于两种CPU都没有用过,开发难度也要考虑。原来用的是C2000的2808和2809…
再裸机跑的情况下怎么计算RM48L952 CPU的使用率? 我需要对此芯片做测试和评估....
1.用HALCoGen驱动代码生成工具,生成步骤如下:
(1)图一:
(2)图二 传输速率是 bit rate: 100;
(3)图三 CAN2 Message1 配置:CANTX, 无中断 , CAN2 Message2 配置: CANRX VIM 中断.
(4)图4 中断设置
以上配置后生成代码..
“主函数 sys_main.c ”代码如下:
/* Include Files */
#include "sys_common.h"
#include…
我在RM48L952上移植了一个实时操作系统(threadx),直接下载进去后,是可以运行的,但是断电再重启后。板子上显示错误的红灯就亮了。
另外,我想问下:RM48L952上ERROR红灯亮有哪些可能的情况所致。
Wiki
Wiki常用链接
TMS570 HDK开发板原理图:
http://processors.wiki.ti.com/images/5/5b/TMS570LS31_HDK_Schematics.pdf
(这里也有源文件版本的原理图)
TMS570 337pin BGA封装的器件封装文件…
为更加有效地解决您的问题,我们建议您将问题发布在E2E英文技术论坛上https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/hercules/f/312,将由资深的工程师为您提供帮助。我们的E2E英文社区有TI专家进行回复,并得到全球各地工程师的支持,分享他们的知识和经验。