本人是新手,在哈里halcogen里面没有找到GIO和I/O block的选项,也不知道在halcogen里面如何操作,才能把4个can引脚设置成i/o,我板子都做好了,一定要设置成i/o口,懂的兄弟帮帮我,谢谢了
刚接触这颗 TMS470MF06607 IC
翻了半天官网找到UCOS的链接, 点进去发现已经没有了
不知道现在还有哪些可支持的RTOS,请大神们帮帮忙,万分感谢。
Wiki
Wiki常用链接
TMS570 HDK开发板原理图:
http://processors.wiki.ti.com/images/5/5b/TMS570LS31_HDK_Schematics.pdf
(这里也有源文件版本的原理图)
TMS570 337pin BGA封装的器件封装文件…
你好,能否提供基于TMS470MF06607的关于eeprom仿真模块的配置步骤和案例代码?万分感谢!
最近采用TMS470MF06607开发 HET PWM可以产生,但是PWM的end of duty 和end of period 中断没有产生,中断服务程序也没有进入,我是利用HAL CODE GENERATER代码生成工具生成的代码,请问应该怎么配置,是否有需要特别注意的地方?
如标题所述,需要请教的问题有三个:
1.将写好的代码烧写到TMS470MF06607芯片中,能不能进行加密保护呢?也就是说其他人不能读取我芯片里的代码。如果能够加密保护,该怎样操作呢?
2.此芯片的开发环境是不是CCS和IAR FOR ARM两个呢?我上位机软件用IAR FOR ARM,用JTAG口进行程序的仿真和下载,是不是用XDS100V2 USB JTAG Emulator就可以了呢…
您好:
我现在用TMS470MF06607,在BootLoader调转到APP时,APP调用的中断,无法正常调用。APP起始地址为0x10000, loader地址为0起始,但是调转到APP后APP调用的中断总会调转回loader的PC地址。请问这是什么问题?
您好:
我正在使用TMS470MF06607芯片,现要编写此芯片的BootLoader程序,但是发现官网对于此芯片的说明与例程很少,
目前遇到以下几个问题:
1. 官网上有关6607芯片boot说明全都是tms570的,并且样例完全一样,但是两个芯片的flash分别为F021与F035,两种Flash的驱动可以互相替换么?
2. 6607 boot程序中 是否能够打开定时器中断,因为我不止需要CAN bus…
4207只能使用 F035API么?
执行代码为
Erase_flag = Flash_Erase_Sector_B((UINT32*)START_ADDRESS,4,FLASH_CORE0,FLASH_SECT4,40,(FLASH_ARRAY_ST)FLASH_CONTROL_REGISTER_ADDRESS);
START_ADDRESS = 0x20000
要擦除bank0 的Sector4 ,大小随便写的
FLASH_CONTROL_REGISTER_ADDRESS = 0xFFF87…
请专家提供一份TMS470MF06607的IAR工程sample,不胜感激!
先谢谢喽,看看能不能解决。
我用的是TMS470MF06607这款芯片,请问如何编译生成ELF格式的输出文件,是在编译的属性里设置OutPut Format?生成的.OUT不能够被英特佩斯的ASAP2工具所解析。
最近用TMS470MF06607进行开发,可以用轮询模式进行CAN收发,但是用中断模式的话,就始终进不了中断,请问应该如何设置?
HI RENTON:
最近在用TMS470MF06607板子的时候遇到一个奇怪的问题,比如这样一段代码if(gioGetBit(gioPortA,5) == 1){.....}对一个IO口进行检测,此段代码在DEBUG下运行完全没有问题,但是在非DEBUG状态下,就是给板子重新上电之后,得到的检测结果为0,就不是1了,非常奇怪。请老师赐教。谢谢。
专家好,
请问:
在_systemInit中,
/** - Setup flash read mode, address wait states and data wait states */
flashWREG->FRDCNTL = 0x01000000U
| (2U << 8U)
| (0U << 4U)
| 1U;
/** - Setup flash bank power modes */
flashWREG->FBFALLBACK =…
我现在用sm470这块单片机,打算实现把串口接收到的数据写入flash再读取出来,没有找到例程,看数据手册思路也不是很清晰,官方技术人员可以给找一份例程吗?裸机,iar编译
您好!
我在使用TMS470MF06607时遇到几个问题可否帮忙解答一下。
1、在进入CAN接收中断后无法清除中断标志位而退出中断。(我使用的是由32个message object的DCAN2,用的IE0相关中断,在进入接收中断后对相应message object的IFCMD与IFMCTL进行设置,通过给IntPnd位写0清除中断标志)
2、麻烦顺便讲解下IE0中断与IE1中断(如是不是每个通道都可以选择IE0或者IE1…