您好,我已安装了ccs7.0.43,在Hercules Safety MCU Demos中可以打开CCS,但是打开其他demo,都提示没有连接到MCU,按提示按PORRST也没用,接线就是USB XDS100V2,系统是Win10,请问是什么问题?
按其他文章提到的,说Hercules Safety MCU Demos安装目录有例程,可以直接导入CCS运行,但我在安装目录下找到了如下图的文件,导入之后子文件夹并没有显示,无法编译。
您好,我已安装了ccs7.0.43,在Hercules Safety MCU Demos中可以打开CCS,但是打开其他demo,都提示没有连接到MCU,按提示按PORRST也没用,接线就是USB XDS100V2,系统是Win10,请问是什么问题?
按其他文章提到的,说Hercules Safety MCU Demos安装目录有例程,可以直接导入CCS运行,但我在安装目录下找到了如下图的文件,导入之后子文件夹并没有显示,无法编译。
您好,我在调试EMAC过程中,发现无法接收数据,查看VIM模块,接收中断已登记,并且使能,请问这可能是什么原因呢?
我写入8个数据后,再读出来,发现读出来的数据存在错误。
程序:
void Internal_FLASH_read(uint32 addr, uint8* buff, uint8 len)
{
memcpy(buff, addr, len);
}
write_buff[16]={0x35,0x35,0x35,0x35,0x35,0x35,0x35,0x35,0x35,0x35,0x35,0x35,0x35,0x35,0x35,0x35};
uint8 read_buff[16]={0};
Internal_FLASH_read…
现象1:如下图,调试模式期间,观察EMAC Module寄存器组中从地址0xFCF78500开始到地址0xFCF7867C这个范围内所有寄存器,都显示的是不能读取寄存器的值
现象2:如下图,MACADDRLO地址偏移量是0x500,MACADDRHI地址偏移量是0x504,这两个寄存器都位于现象1中的地址范围内,但MACADDRLO赋值的数据能在程序中用变量i读出,此数据和希望配置的是一致的,而MACADDRHI配置的数据无论配置为多少,读出的都是零
现象3:(1)下图是我给MACADDRLO和MACADDRHI打算配置的MAC地址值…
上面是芯片手册的截图,这里说可以通过外部把LC4357配置为小端序,那应该就可以通过外部某些IO口啥的通过上拉或者下拉电阻之类的来配置吧,但文档里面就这里提了下,其余地方没看到有提到外部配置的信息的,看了芯片引脚分布,也没看到和这个配置有关的引脚
请您最大程度的提供如下的相关信息,这样更有助于得到快速、精准的支持。
您也可以复制如下内容作为模板,填入相关内容。
大家好,
TMS570LC4357这款芯片有无通过UART烧写的资料供参考,我看到spna193.zip介绍的是关于其他型号片子的有关资料,TMS570LS31x的UART烧写方法是否适用于TMS570LC4357呢?
谢谢!
使用TMS570LC4357芯片的FlexRay功能,由于HALCoGen软件可以生成寄存器配置函数,所以考虑通过此软件生成FlaxRay功能的函数,但是在配置过程中发现FlexRay功能在软件中是灰色的,如下图所示:
这种情况下是不是不能通过此软件来配置FlexRay功能的使用?如果不能的话请问TI是否有FlexRay功能的例程?如果这个软件不能配置,是不是代表这个芯片没有FlexRay功能…
使用过hal里边的例程,还是有好多自己添加的东西不太懂,还麻烦各位大神指教
在TI网站上找了好久都找不到相关的例子程序,希望哪位大神可以给个网络接口的例子,万分感谢
新入手这个芯片,不懂怎么在TI网站上找例子,麻烦哪位高手可以给说一下TMS570LC4357网口和SCi串口的用法,想用网口和sci串口收发数据,谢谢各位
TMS570LC4357的FlexRay的两个通道A和B是否可以独立使用?分别传输不同数据?
TMS570LC4357具有一个双通道的Flexray控制器,请问一下,这两个通道可以分开用,去接完全不同的节点用吗?假设用4357的这块板子需要去接其他的4个节点进行Flexray通信,可否用它的双通道分别接两个节点,把两个通道独立编程、完全独立的使用呢?
本人在使用HAL生成相关代码后,想要实现简单的串口通信,主程序在SCI初始化后,将0xaa直接写入SCI3.TD中,为何用示波器无法检测到发送的信息呢?
void main(void)
{
gioInit();
gioSetDirection(gioPORTB, 0xff);
sciInit();
while (1)
{sciREG3->TD = 0xaa;
gioSetPort(gioPORTB, 0x80…
本人刚刚接触TMS570LC4357这款芯片,它编程时需要的头文件不知在官网哪儿,还望各位前辈指教。
板子上带有tms570ls20216和tms570LC4357,调试都遇到问题
遇到过的给指点一下吧,电源晶振都正常,实在不知道去哪里找问题了,
20216debug的时候报错
CortexR4: Flash Programmer: Error erasing Bank 0, Sector 0. Operation Cancelled.
4357接jtag调试时,xds10…
大家好,
请教关于TMS570LC4357 MAC管脚的问题。
我们在使用TMS570LC43x HDK,做汽车控制器开发的前期评估工作。TMS570LC43x HDK使用的是TMS570LC4357。HDK的原理图和TMS570LC4357数据手册上的MII部分的管脚定义有不一样的地方。
TMS570LC43x HDK,在第5页,有如下的管脚定义。
TMS570LC4357数据手册中…
TMS570LC4357的开发板,下载的LAUNCHXL2 570LC43:lwip Demo,在CCS下可编译,转到IAR后,编译报错,
Error[Li005]: no definition for "_enable_fiq"
Error[Li005]: no definition for "_get_CPSR"
这几个函数在IAR中是在哪定义的,该如何解决?
大家好,
TMS570LC4357在项目应用中发现的问题需要请教。
1)在我们的项目上,需要使用小型操作系统、网络通信以及外部用户数据存储和管理。目前,计划选用的为uC/OS-III、uC/TCPIP和uC/FS。Micrium的中国区代理要求我们先期支付一笔可观的费用,然后才提供uC/TCPIP和uC/FS的评估库。受限于项目资金,我们只有才在该项目进入量产准备阶段才能走采购流程。目前…
项目准备采用TMS570LC4357,TI网站上显示GPIO有145个引脚,但手册中显示只有16个专用GPIO,是不是其他引脚可以复用成IO口?应如何在HALCoGen里设置呢?谢谢!
请问tms570系列(tms570lc4357)支持emmc存储吗,mibspi能用在mmc协议上吗
请问tms570lc4357支持nand flash吗,手册上有nor flash的接法,没有nand flash的,能接nand flash吗
怎么样使用TMS570LC4357片上浮点运算单元(FPU)?怎么充分利用浮点运算单元呢?
TI的工程师:
您好!
使用spi的作为从机,发现如果没有使能发送中断的话,接收中断一直进不去,如果同时使能了发送和接收中断的话是可以进去的。
另一个问题,发送中断的标志位为什么一直清不了呢?
多谢!
大家好,最近接触TI的安全CPU,arm cortex-R4 或R5内核的,TMS570LC4357这款CPU内部有两个cortex-R5内核,锁步运行。而cortex-R5本身有两个内核,是不是可以理解为TMS570LC4357里面有四个核心?锁步运行时,是两个cortex-R5内核锁步,还是cortex-R5里面的两个内核锁步??