This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

【活动结束】轻松秀一下,MSP430 LaunchPad 等你拿!

Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2231, MSP430F249, MSP430F149, MSP430F2418, MSP430F148, MSP430F413, MSP430F1612, MSP430F449, MSP430F1611, MSP430F4270, MSP430F1121, SN75240, MSP430G2553, CC2500, MSP430G2452, MSP430FG439, MSP430F2272, MSP430F6638

无论您是 MSP430 的设计老手,还是初涉 MSP430 应用设计,8  30 日到 9 16 ,快来分享您认为对您设计有用的资料文档!每一位分享者将获赠一块 MSP430 LaunchPad + MSP430 电容触摸 BoosterPack 

MSP-EXP430G2

活动规则: 

分享内容: 资料可来源于 TI 官方网站或自创内容,且和MSP430相关 

分享方式:
- 全部以跟贴形式 
- 可以在贴子中贴出 TI 官方网站MSP430资料的链接
- 可以把自已总结的MSP430资料以附件形式秀出
- 须简要介绍一下文档对您设计的帮助

获赠标准:一个 ID 仅拥有一个获赠机会 

 

 

我们期待您的给力分享!

 

 

希望 TI 官方 MSP430 社区为大家提供一个学习、分享的平台!

  • 在运用MSP430前期,和朋友一起画的一个开发板, 做了几个,各个模块均调试成功,也是我的学习 MSP430最初的开发板,省了N多米。希望大家多多指教
    MSP430开发板.rar
  • 几年前用MSP430F2274做了个学习板。

     

  • 我刚刚接触430,学习的过程中学习用g2211控制zlg7289,修改了下别人写的程序使430能运行,自己写了个控制函数,使数码管能显示在显示范围之内的任意数字。想继续的把430学习下去,launchpad真的太好用了。哈哈,大家多指教。

    zlg7289.h
  • 今年TI杯电子设计竞赛元器件清单里列举了摄像头,所以我最开始尝试了MSP430F149采集数字摄像头OV7620,虽然效果不怎么好,但终究也算做出来了,充分体会到了TI代码库的强大,很多都是现学现用

    摄像头的采集主要是时序,具体可以参考下PAL制式的介绍,下面是代码:

    #include <msp430x14x.h>

    #define uchar unsigned char

    #define uint unsigned int

    ///图像采集宏定义及全局变量///////

    #define ROW 30

    #define LINE 40

    uchar row;

    uint row_count;

    uchar image_over_flag;

    uchar image[ROW][LINE];

    uint const table[ROW]={

    30,37,44,51,58,65,72,79,86,93,

    100,107,114,121,128,135,142,149,156,163,

    170,177,184,191,198,205,212,219,226,233

    };

    unsigned char num;

    void delay(void)

    {

     unsigned int i;

     for(i=10000;i>0;i--);

    }

    void clk_init(void)

    {

       volatile unsigned char i;

         BCSCTL1 &= ~XT2OFF;                 //Enable XT2

       do

       {

        IFG1 &= ~OFIFG;                         //Clear OFIFG

        for(i=0xff;i>0;i--);                            //Set a delay

       }while(IFG1&OFIFG);                     //check-up the OFIFG

       BCSCTL2 |= SELM_2;                  //Set  XT2CLK the clock of MCLK

    /* DCOCTL|=DCO0+DCO1+DCO2;

     BCSCTL1|=RSEL0+RSEL1+RSEL2;*/

    }

    void uart_init(void)

    {

       P3SEL |= 0x30;                            // P3.4,5选择为UART收发端口

       ME1 |= UTXE0 + URXE0;                     // 使能USART0收发

       UCTL0 |= CHAR;                            // 8-bit character

       UTCTL0 |= SSEL0;                          // UCLK = ACLK

       UBR00 = 0x0D;                             // 32k/2400 - 13.65

       UBR10 = 0x00;                             //

       UMCTL0 = 0x6B;                            // Modulation

       UCTL0 &= ~SWRST;                          // 初始化UART0状态机

    }

    void io_init(void)

    {

       P1DIR &= ~BIT0;   //P1.0

       P1IES &= ~BIT0;   //Low_to_High edge

       P1IE  |= BIT0;   //enable interrupt

       P1IFG = 0;

       P1OUT &= ~BIT0;

       P2DIR &= ~BIT0;   //P2.0

       P2IES &= ~BIT0;

        P2IE |= BIT0;

       //P2IE &= ~BIT0;

       P2IFG = 0;

       P2OUT &= ~BIT0;

       P4DIR = 0xff;  //output

       P4SEL = 0;  //gpio

       P4OUT=0XFF;

       P5DIR = 0;   // in

       P5SEL = 0;   //gpio

       P5OUT = 0;  

    }

    /*******************************************

    函数名称:PutSting

    功    能:向PC机发送字符串

    参    数:无

    返回值  :无

    ********************************************/

    void PutString(unsigned char *ptr)

    {

         while(*ptr != '\0')

         {

               while (!(IFG1 & UTXIFG0));                // TX缓存空闲?

               TXBUF0 = *ptr++;                       // 发送数据

         }

         while (!(IFG1 & UTXIFG0));

         TXBUF0 = '\n';

    }

    void uart_send(uchar dat)

    {

         while(!(IFG1 & UTXIFG0));

         TXBUF0 = dat;

    }

    //main

    void main(void)

    {

     uchar tab[]={"ao yun ni hao!"};

       uchar i,j;

       /*下面六行程序关闭所有的IO口*/

       P1DIR = 0XFF;P1OUT = 0XFF;

       P2DIR = 0XFF;P2OUT = 0XFF;

       P3DIR = 0XFF;P3OUT = 0XFF;

       P4DIR = 0XFF;P4OUT = 0XFF;

       P5DIR = 0XFF;P5OUT = 0XFF;

       P6DIR = 0XFF;P6OUT = 0XFF;

       WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;       //关闭看门狗

       clk_init();

       uart_init();

       io_init();

       PutString(tab);

       _EINT();

       while(1)

       {

         P4OUT ^= BIT4;

         if(image_over_flag)

         {

           P4OUT ^= BIT5;

           P1IE &= ~BIT0;

           P2IE &= ~BIT0;

           uart_send(0x01);

           for(i=0;i<ROW;i++)

           {

             for(j=0;j<LINE;j++)

             {

              if(image[i][j]==0x01) image[i][j]=0x02;

               uart_send(image[i][j]);

             }

           }

           uart_send(0x01);

           image_over_flag=0;

           P1IE |= BIT0;

         }

       }

    }

    // vsync  interrupt 场中断

    #pragma vector=PORT1_VECTOR

    __interrupt void Port(void)

    {

     P1IFG=0;   //Flag clear

     row = 0;

     row_count = 0;

     P4OUT ^= BIT7 ;

     P2IE  |= BIT0;   //enable herf interrupt

     //_EINT();

    }

    //href interrupt 行中断

    #pragma vector=PORT2_VECTOR

    __interrupt void Port2(void)

    {

     P2IFG=0;//FLAG clear

     P4OUT ^= BIT0;

     uchar j;

     uchar (*p)[LINE];

     p=image+row;

     row_count++;

     //P4OUT=0X00;delay();P4OUT=0XFF;

     if(row_count==table[row])

     {

       for(j=0;j<LINE+20;j++)  //消隐20

       {

        if(j<20)  *(*p)=P5IN;

        else      *(*p+(j-20))=P5IN;

       }

       row++;

       //if(row_count == 303)  image_over_flag=1;

     }

     if(row_count>233)

     {

       P2IE &= ~BIT0;  //disable href interrupt

       image_over_flag=1;

     }

     _EINT();

    }

  • 话说好长时间没用了。以前全国大学生电子大赛的时候接触过MSP430,功能还是蛮强大的,非常好用。现在有这种好机会,当然不会错过,果断申请一个回来学学,虽然挺忙,但是还是挺感兴趣。

    电子发烧友不错的资源

    适合各阶层学者学习,学习资料嘛,电脑故障,重装电脑都不见了。一些资源来自电子发烧友,不错,贴个图片和链接,大家自己动下载吧。

    下载地址:http://bbs.elecfans.com/topic-msp430-1.html?search=ʽᵤʯʱ&source=hotsearch&sId=vBjS2

     

    下面是TI官网链接,基础知识,大家慢慢看不要着急,时间到了,MSP430就用的超神了。

    16 位MSP430G 系列微处理器的使用扩展

    下载地址:www.ti.com.cn/.../zhca429.pdf

    对于使用低成本的430应用来说可以说太有价值了,

    具体自己看,我就列一下标题.哈哈,希望有更多这样的好文章出现.

    1 系统硬件概述 ..................................................................................................................................... 2

    2 TimerA 定时器模拟DAC 的实现 ......................................................................................................... 3

    2.1 PWM 输出实现D/A 理论基础 ...................................................................................................... 3

    2.2 仿真分析及试验数据 .................................................................................................................... 4

    3 TimerA 定时器模拟UART .................................................................................................................. 4

    4 Flash 模拟EEPROM .......................................................................................................................... 6

    5 MSP430G2xx1 系列串口在线升级功能的实现 .................................................................................... 6

    5.1 BSL 简介 .................................................................................................................................... 6

    5.2 BSL 实现 .................................................................................................................................... 6

    6 MSP430G2231 程序代码的编写 ......................................................................................................... 8

  • MSP430经典讲解,该资料讲述了,430的内部的各种资源和运用的用法,对初学者有很大的帮助。自己希望能得到一块板子,学习学习

    MSP430经典讲解.pdf
  • 我觉得这份文档非常好  我根据这几份文档已经制作出来了一套安防系统了.MSP430是我学习的第三种单片机,感觉还是很强大和安全性非常好.并且是超低功耗的.

    以上就是我与MSP430的历史,和成绩.

    http://ishare.iask.sina.com.cn/f/20249541.html

    http://ishare.iask.sina.com.cn/search.php?key=MSP430&format 新浪爱问上找到的一些以前学习过感觉不错的资料

    还有视频课件http://xidong.net/File001/File_58799.html

    希望我能够成为贵公司的有幸获得者!QQ邮箱留言tangwei1326864272@qq.com  联系方式15802034368  非常感谢!

    MSP430F149学习笔记.pdf
  •   德州仪器1996年到2000年初,先后推出了31x、32x、33x等几个系列,这些系列具有LCD驱动模块,对提高系统的集成度较有利。每一系列有ROM 型(C)、OTP 型(P)和 EPROM 型(E)等芯片。EPROM 型的价格昂贵,运行环境温度范围窄,主要用于样机开发。这也表明了这几个系列的开发模式,即:用户可以用 EPROM 型开发样机;用OTP型进行小批量生产;而ROM型适应大批量生产的产品。

      2000 年推出了11x/11x1系列。这个系列采用20脚封装,内存容量、片上功能和 I/O 引脚数比较少,但是价格比较低廉。   这个时期的MSP430已经显露出了它的特低功耗等的一系列技术特点,但也有不尽如人意之处。它的许多重要特性如:片内串行通信接口、硬件乘法器、足够的 I/O 引脚等,只有33x系列才具备。33x系列价格较高,比较适合于较为复杂的应用系统。当用户设计需要更多考虑成本时,33x并不一定是最适合的。而片内高精度A/D转换器又只有32x系列才有。   2000年7月推出了F13x/F14x 系列,在2001年7月到2002年又相继推出F41x、F43x、F44x。这些全部是 Flash 型单片机。   F41x系列单片机有48个I/O 口,96段LCD驱动。F43x、F44x系列是在13x、14x的基础上,增加了液晶驱动器,将驱动LCD的段数由3xx系列的最多120段增加到160段。并且相应地调整了显示存储器在存储区内的地址,为以后的发展拓展了空间。   MSP430系列的部分产品具有Flash存储器,在系统设计、开发调试及实际应用上都表现出较明显的优点。TI公司推出具有Flash 型存储器及JTAG 边界扫描技术的廉价开发工具MSP-FET430X110,将国际上先进的JTAG技术和Flash在线编程技术引入MSP430。这种以Flash 技术与FET开发工具组合的开发方式,具有方便、廉价、实用等优点,给用户提供了一个较为理想的样机开发方式。   2001年TI 公司又公布了BOOTSTRAP LOADER技术,利用它可在烧断熔丝以后只要几根线就可更改并运行内部的程序。这为系统软件的升级提供了又一方便的手段。BOOTSTRAP 具有很高的保密性,口令可达到 32个字节的长度。   TI公司在2002年底和2003年期间又陆续推出了F15x和F16x系列的产品。 在这一新的系列中,有了两个方面的发展。一是从存储器方面来说,将 RAM 容量大大增加,如F1611的RAM容量增加到了10KB。二是从外围模块来说,增加了I2C、DMA、DAC12 和SVS等模块。[3]编辑本段MSP430单片机的特点处理能力强

      MSP430系列单片机是一个16位的单片机,采用了精简指令集(RISC)结构,具有丰富的寻址方式(7 种源操作数寻址、4 种目的操作数寻址)、简洁的 27 条内核指令以及大量的模拟指令;大量的寄存器以及片内数据存储器都可参加多种运算;还有高效的查表处理指令。这些特点保证了可编制出高效率的源程序。

    运算速度快

      MSP430 系列单片机能在25MHz晶体的驱动下,实现40ns的指令周期。16位的数据宽度、40ns的指令周期以及多功能的硬件乘法器(能实现乘加运算)相配合,能实现数字信号处理的某些算法(如 FFT 等)。

    超低功耗

      MSP430 单片机之所以有超低的功耗,是因为其在降低芯片的电源电压和灵活而可控的运行时钟方面都有其独到之处。   首先,MSP430 系列单片机的电源电压采用的是1.8-3.6V 电压。因而可使其在1MHz 的时钟条件下运行时,芯片的电流最低会在165μA左右,RAM 保持模式下的最低功耗只有0.1μA。   其次,独特的时钟系统设计。在 MSP430 系列中有两个不同的时钟系统:基本时钟系统、锁频环(FLL 和FLL+)时钟系统和DCO数字振荡器时钟系统。可以只使用一个晶体振荡器(32768Hz),也可以使用两个晶体振荡器。由系统时钟系统产生 CPU 和各功能所需的时钟。并且这些时钟可以在指令的控制下,打开和关闭,从而实现对总体功耗的控制。   由于系统运行时开启的功能模块不同,即采用不同的工作模式,芯片的功耗有着显著的不同。在系统中共有一种活动模式(AM)和五种低功耗模式(LPM0~LPM4)。在实时时钟模式下,可达2.5μA ,在RAM 保持模式下,最低可达0.1μA 。

    片内资源丰富

      MSP430 系列单片机的各系列都集成了较丰富的片内外设。它们分别是看门狗(WDT)、模拟比较器A、定时器A0(Timer_A0)、定时器A1(Timer_A1)、定时器B0(Timer_B0)、UART、SPI、I2C、硬件乘法器、液晶驱动器、10位/12位ADC、16位Σ-Δ ADC、DMA、I/O端口、基本定时器(Basic Timer)、实时时钟(RTC)和USB控制器等若干外围模块的不同组合。其中,看门狗可以使程序失控时迅速复位;模拟比较器进行模拟电压的比较,配合定时器,可设计出 A/D 转换器;16 位定时器(Timer_A 和 Timer_B)具有捕获/比较功能,大量的捕获/比较寄存器,可用于事件计数、时序发生、 PWM 等;有的器件更具有可实现异步、同步及多址访问串行通信接口可方便的实现多机通信等应用;具有较多的 I/O 端口,P0、P1、P2 端口能够接收外部上升沿或下降沿的中断输入;10/12位硬件 A/D 转换器有较高的转换速率,最高可达200kbps ,能够满足大多数数据采集应用;能直接驱动液晶多达 160 段;实现两路的 12 位 D/A 转换;硬件I2C串行总线接口实现存储器串行扩展;以及为了增加数据传输速度,而采用的DMA模块。MSP430 系列单片机的这些片内外设为系统的单片解决方案提供了极大的方便。   另外,MSP430 系列单片机的中断源较多,并且可以任意嵌套,使用时灵活方便。当系统处于省电的低功耗状态时,中断唤醒只需5μs。

    方便高效的开发环境

      MSP430 系列有 OTP 型、 FLASH 型和 ROM 型三种类型的器件,这些器件的开发手段不同。对于 OTP 型和 ROM 型的器件是使用仿真器开发成功之后烧写或掩膜芯片;对于 FLASH 型则有十分方便的开发调试环境,因为器件片内有 JTAG 调试接口,还有可电擦写的 FLASH 存储器,因此采用先下载程序到 FLASH 内,再在器件内通过软件控制程序的运行,由 JTAG 接口读取片内信息供设计者调试使用的方法进行开发。这种方式只需要一台 PC 机和一个 JTAG 调试器,而不需要仿真器和编程器。开发语言有汇编语言和 C 语言。[4]编辑本段MSP430单片机家族MSP430x1xx系列

      基于闪存或 ROM 的超低功耗 MCU,提供 8MIPS,工作电压为 1.8V - 3.6V,具有高达 60KB 的闪存和各种高性能模拟及智能数字外设。   超低功耗低至:   0.1μA RAM 保持模式 0.7μA 实时时钟模式 200μA/MIPS 工作模式 在 6μs 之内快速从待机模式唤醒   器件参数:   闪存选项:1KB – 60KB ROM 选项:1KB – 16KB RAM 选项:512B – 10KB GPIO 选项:14、22、48 引脚 ADC 选项:10 和 12 位斜率 SAR 其它集成外设:模拟比较器、DMA、硬件乘法器、SVS、12 位 DAC[5]

    MSP430F2xx系列

      基于闪存的超低功耗 MCU,在 1.8V - 3.6V 的工作电压范围内性能高达 16MIPS。包含极低功耗振荡器 (VLO)、内部上拉/下拉电阻和低引脚数选择。   超低功耗低至:   0.1μA RAM 保持模式 0.3μA 待机模式 (VLO) 0.7μA 实时时钟模式 220μA/MIPS 工作模式 在 1μs 之内超快速地从待机模式唤醒   器件参数:   闪存选项:1KB – 120KB RAM 选项:128B – 8KB GPIO 选项:10、16、24、32、48、64 引脚 ADC 选项:10 和 12 位斜率 SAR、16 位 Σ-Δ ADC 其它集成外设:模拟比较器、硬件乘法器、DMA、SVS、12 位 DAC、运算放大器[6]

    MSP430C3xx系列

      旧款的 ROM 或 OTP 器件系列,工作电压为 2.5V - 5.5V,高达 32KB ROM、4MIPS 和 FLL。   超低功耗低至:   0.1μA RAM 保持模式 0.9μA 实时时钟模式 160μA/MIPS 工作模式 在 6μs 之内快速从待机模式唤醒   器件参数:   ROM 选项:2KB – 32KB RAM 选项:512B – 1KB GPIO 选项:14、40 引脚 ADC 选项:14 位斜率 SAR 其它集成外设:LCD 控制器、硬件乘法器[7]

    MSP430x4xx系列

      基于 LCD 闪存或 ROM 的器件系列,提供 8-16MIPS,包含集成 LCD 控制器,工作电压为 1.8V-3.6V,具有 FLL 和 SVS。低功耗测量和医疗应用的理想选择。   超低功耗低至:   0.1μA RAM 保持模式 0.7μA 实时时钟模式 200μA/MIPS 工作模式 在 6μs 之内快速从待机模式唤醒   器件参数:   闪存/ROM 选项:4kB – 120KB RAM 选项:256B – 8KB GPIO 选项:14、32、48、56、68、72、80 引脚 ADC 选项:10 和 12 位斜率 SAR、16 位 Σ-Δ ADC 其它集成外设:LCD 控制器、模拟比较器、12 位 DAC、DMA、硬件乘法器、运算放大器、USCI 模块[8]

    MSP430F5xx系列

      新款基于闪存的产品系列,具有最低工作功耗,在 1.8V-3.6V 的工作电压范围内性能高达 25MIPS。包含一个用于优化功耗的创新电源管理模块。   超低功耗低至:   0.1μA RAM 保持模式 2.5μA 实时时钟模式 165μA/MIPS 工作模式 在 5μs 之内快速从待机模式唤醒   器件参数:   闪存选项:高达 256KB RAM 选项:高达 16KB ADC 选项:10 和 12 位 SAR 其它集成外设:USB、模拟比较器、DMA、硬件乘法器、RTC、USCI、12 位 DAC[9]

    电子教材-MSP430单片机电子教程.pdf
  • 初步接触像MSP43这样的单片机,最关心的问题就是“怎么样让他跑起来?”,而构建最小系统最关键的就是电源与晶振。电源方面TI有完备的电源解决方案可以供我们参考,至于晶振就比较难办了,因为MSP430采用的是低功耗设计,并不是单片机主频多少外接多大晶振就可以。以msp430f5172为例,当工作在25Mhz频率时需要外接32Khz的超低频率晶振。开始我对这块相当迷惑,但我看过这篇文档后就恍然大悟了,分享给大家,也希望能得到版子 ^_^

    把大概内容贴一下,具体请参考附件

    1 32 kHz 晶体振荡器 .......................................................................................................... 2
    2 晶振选择 ...................................................................................................................... 3
    3 印刷电路板 (PCB) 设计注意事项 .......................................................................................... 6
    4 测试晶体振荡器 .............................................................................................................. 8
    5 生产中的晶体振荡器 ........................................................................................................ 9
    图 图片 片列 列表 表
    1 一个音叉晶振的机械振荡................................................................................................... 2
    2 一个晶振的等效电路........................................................................................................ 2
    3 一个晶振的电抗.............................................................................................................. 2
    4 主皮尔斯振荡器电路........................................................................................................ 3
    5 针对一个 0ppm 晶振的频率与负载电容间的关系........................................................................ 4
    6 温度范围内一个音叉晶振的频率偏差 ..................................................................................... 5
    7 没有负载电容器和带有负载电容器的布局布线(XIN 和 XOUT 相邻引脚是标准功能引脚) ...................... 7
    8 针对 MSP430F41x 和 MSP430F1232IRHB 的带有外部电容器和接地护圈的布局(XIN 和 XOUT 相邻引脚
    为 NC 引脚)。 ............................................................................................................. 7
    9 带有增加的电阻器 RQ的负电阻方法 ...................................................................................... 9
    图 图表 表列 列表 表
    1 针对 32kHz 振荡器的典型振荡裕度....................................................................................... 5
    2 安全因子...................................................................................................................... 9

    MSP430 32kHz 晶体振荡器.pdf
  • 采用 MSP430 LaunchPad 启动开发工作
    议程

    • 介绍 Value Line 系列
    • Code Composer Studio
    • CPU 与基本时钟模块
    • 中断与 GPIO
    • Timer_A 与 WDT+
    • MSP430低功耗设计
    • ADC10 和 Comparator_A+
    • 串行通信模块
    • Grace
    • 电容式触摸按键解决方案

    MSP430 系列MCU产品
    超低功耗
    业内功耗最低的 MCU

    • 超低功耗运行模式
    • 7 种低功耗模式
    • 即时唤醒
    • 所有的 MSP430 器件均具有超低功耗特性

    集成
    智能型模拟与数字外设

    • 外设工作于低功耗模式
    • 减少外部分立器件与物料成本
    • 具有 FRAM、USB、RF、电容式触摸 I/O、计

    量模块、LCD、ADC、DAC 等等
    丰富齐全的产品线,低成本可供选择  易于启动开发工作
    低成本与简单入手

    • 完整套件起售价仅 4.30 美元
    • 可提供基于 GUI 的编码及调试工具
    • MSP430Ware 软件与资源库

       -包括代码范例、数据手册、用户指南等等!
    找到适合您需要的理想 MCU

    • 400 多款器件
    • 容量高达 256kB 闪存,18kB RAM,超过 25 种

    封装可供选择

    • Value Line 系列器件起售价仅 0.25 美元
    • 不同性能与片上集成度的器件可供选择

    MSP430 MCU
    介绍
    MSP430 | Ultra-Low Power is in our DNA
    MSP430 支持的应用
    MSP430 MCU 可支持数以
    千计的应用
     
    凭借 MSP430 MCU 的超低功耗性能、
    高集成度模拟与数字外设、以及易用
    的工具,客户可方便地实现其产品的
    差异化
    MSP430 | Ultra-Low Power is in our DNA
    Value Line 系列:16 位性能,8 位器件的价格
    1KB
    2KB
    4KB
    8KB
    14 引脚
    TSSOP/PDIP 封装
    10 个 GPIO
    16 引脚
    QFN 封装
    10 个 GPIO
    20 引脚
    TSSOP/PDIP 封装
    16 个 GPIO
    16KB
    闪存容量
    .5 KB
    32 引脚 
    QFN 封装
    24 个 GPIO
    MSP430G2001
    MSP430G21X1*
    MSP430G22X1
    ADC
    SC
    MSP430G21X2
    UART
    28 引脚
    TSSOP 封装
    24 个 GPIO
    MSP430G22X2
    MSP430G23X2
    MSP430G24X2
    MSP430G21X3
    MSP430G22X3
    MSP430G23X3
    MSP430G24X3
    MSP430G25X3
    SC
    ADC
    SC
    ADC  UART
    SC
    ADC
    SC
    ADC
    SC
    ADC
    SC
    ADC
    SC
    ADC
    SC
    ADC  UART
    SC
    ADC  UART
    SC
    ADC  UART
    SC
    ADC  UART
    Value Line 功能框图
    Value Line 外设
    通用 I/O
     可独立编程
     可提供输入、输出与中断(边沿可选)的任意组合
     所有寻址指令可对端口控制寄存器进行读/写访问
     每个 I/O 具有一个可独立编程的上拉/下拉电阻
     某些器件/引脚具有触摸按键模块 (PinOsc)
    16 位 Timer_A2
     2 个捕获/比较寄存器
     丰富的中断功能
    WDT+ 看门狗定时器
     也可用作一个普通定时器
    欠压复位
     可在上电和断电期间提供正确的复位信号
     功耗包含于MCU最低功耗时(LPM4)所消耗电流之中
    Value Line 外设
    串行通信
     支持 I2C 和 SPI 的 USI
     支持 I2C、SPI 以及 UART 的 USCI
    Comparator_A+
     可设定反相和同相输入
     可选的 RC 输出滤波器
     可直接输出至 Timer_A2 捕获输入
     具有中断能力
    8 通道/10 位 200 ksps SAR ADC
     8 个外部通道(取决于器件)
     内置电压和温度传感器
     可编程的参考电压
     DTC可在无需 CPU 干预的情况下将结果发送至存储器
     具有中断能力
    LaunchPad 开发板
    片上仿真器模块
    6 针 eZ430 连接器
    MSP430器件和插座
    外置晶体接口
    电源连接器
    复位按钮
    LED 和跳线
    P1.0 和 P1.6
    P1.3 按钮
    芯片引出脚
    USB 仿真器接口
    议程

    • 介绍 Value Line 系列
    • Code Composer Studio
    • CPU 与基本时钟模块
    • 中断与 GPIO
    • Timer_A 与 WDT+
    • MSP43P低功耗设计
    • ADC10 和 Comparator_A+
    • 串行通信模块
    • Grace
    • 电容式触摸按键解决方案

    Code Composer Studio 简介
     用于 TI 嵌入式处理器的集成型开发环境 (IDE)
     包括调试器、编译器、编辑器、仿真器、操作系统 (OS) ...
     该  IDE  基于 Eclipse 开源软件框架
     由 TI 对其进行扩展以支持TI 嵌入式控制器
     CCSv5 基于成熟的 Eclipse(在 CCS 5.1 中采用的是 version 3.7)
     未来的 CCS 版本将使用 Eclipse 的最新版本
     由其他供应商提供的全兼容型 Eclipse 插件或使用 TI 工具并将它们置于一种现有的
    Eclipse 环境之中
     用户能充分利用 Eclipse 的最新特性
     集成更多的工具
     OS 应用程序开发工具(Linux、Android...)
     代码分析、源控制...
     很快支持 Linux
     低成本!445 或 495 美元
    常见任务
     创建新项目
     采用模板即可非常简单地创建针对某款器件的新项目
     Build选项
     用户可使用Build选项对项目进行编译配置
     选项的更新通过编译器的发布来提供,而不依赖于 CCS 的更新升级
     共享项目
     用户可非常方便共享项目,并包括项目的版本控制等
     简化操作以共享链接资源
    方案
    源文件
    头文件
    库文件
    Build与工具设置
    方案
    源文件
    头文件
    库文件
    Build与工具设置
    工作空间与方案
    工作空间
    项目一
    项目二
    项目三
    设定和偏好
    工作空间包含您的设置
    与偏好,以及至您的项
    目的链接。 
    将项目从工作空间中删
    除只是删除了链接,而
    并非设计文件
    项目
    源文件
    头文件
    库文件
    Build与工具设置
    一个工程项目包含了您
    的Build选项与工具设置
    ,以及至您的输入文件
    的链接。 
    将文件从工作空间中删
    除只是删除了链接,而
    并非设计文件
    源文件
    代码和数据
    头文件
    说明/定义
    库文件
    代码和数据
    链接
    链接
    链接
    链接
    项目向导
     单页向导满足大多数情况的使用要求
     "下一个"按钮将在某个模板需要附加设
    置显示 
     包含调试器设置
     假如选取了某款特定的器件,用户还
    可选择其调试器,并生成 ccxml 文件
     采用默认设置使其简单易用
     一些高级配置编译器版本、字节存储
    顺序等在 Advanced Settings下
    MSP430 | Ultra-Low Power is in our DNA
    各种不同的 IDE 选项
    可提供免费的集成型开发环境 (IDE)
    Code Composer Studio

    • 基于 Eclipse 的 IDE(编译器、调试器、链接器等),适用于所有的 TI 嵌入式处理器
    • 无限制版本售价 495 美元
    • 可提供免费版本!
    • 免费的 16kB 代码空间限制版本可供下载
    • 可提供免费、全功能、120 天试用期限版本

     
    可提供其他的 MSP430 IDE 选项!更多详情敬请访问 www.ti.com/msp430tools
    IAR Embedded Workbench

    • 功能强大的第三方 IDE 产品,配有项目管理工具和编辑器。包括用于所有 MSP430

    器件的配置文件。

    • 可提供免费版本!
    • 免费的 4/8/16kB 代码空间限制 (Kickstart) 版本可供下载
    • 可提供免费、全功能、30 天试用期限版本

     
    MSPGCC 

    • 用于 MSP430 的免费、开源、GCC 工具链
    • 包含 GNU C 编译器 (GCC)、汇编器和链接器 (binutils)、调试器 (GDB)
    • 工具可在 Windows、Linux、BSD 及其他大多数 Unix 版本的操作系统上使用
    • 更多详情敬请访问:http://mspgcc.sourceforge.net/

    Lab1:Code Composer Studio

    • Lab1:
    • 创建一个新的工作空间
    • 创建 Lab1 项目
    • 加进temperature sense demo代码
    • 编译并运行

    第一步:创建 CCS 工作空间

    • 将 Lab 文件置于您的电脑上
    • 启动 CCS v5
    • 选择一个"工作空间"位置

    第二步:创建一个 CCS 项目

    • File > New > CCS Project
    • Project name:Lab1
    • Device>Family:MSP430
    • Variant:MSP430G2231
    • Project templates and examples:

              Empty Project
    第三步:在 CCS 项目中加进一个文件

    • Project > Add Files
    • 选择 Lab 所在的文件夹
    • 并选择:

    Temperature_Sense_Demo.c
    CCS 窗口 - C/C++ 透视概览
    独立的调试与 C/C++ 项目透
    视图
    一键式项目调试
    项目概要

    • 快捷了解项目组成部分

    问题观察

    • 信息、警告、差错

    项目视图

    • 所有项目的

      列表
    代码窗口

    • 实时断点,语法高亮显示

    控制台

    • 构建信息

    CCS 窗口 - 调试透视概览
    独立的调试与 C/C++
    项目透视图
    一键式项目调试
    目标控制

    • 起动
    • 停止
    • 暂停
    • 步进
    • 堆栈跟踪

    代码窗口 

    • 实时断点,语法高亮显示

    程序长度信息
    实时、系统内 
    MSP430 信息

    • 寄存器访问
    • 闪存、RAM、信息段

    访问

    • 反汇编视图

    高度可配置的窗口布局

    • 用户偏好
    • 插件支持

    第四步:Build及调试一个 CCS 项目
    点击 "DEBUG" 以构建代码
    并启动调试器
    第五步:运行、终止一个 CCS 项目
    "终止"
    "运行"
    透视图
    议程

    • 介绍 Value Line 系列
    • Code Composer Studio
    • CPU 与基本时钟模块
    • 中断与 GPIO
    • Timer_A 与 WDT+
    • MSP430低功耗设计
    • ADC10 和 Comparator_A+
    • 串行通信模块
    • Grace
    • 电容式触摸按键解决方案

    MSP430G2xx 结构
    超低功耗 
     0.1uA 断电模式流耗
     0.8uA 待机模式流耗
     220uA / 1MIPS
     <1us 时钟启动时间
     <50nA 端口漏电流
     零功耗欠压复位 (BOR)
    超灵活
     0.5k 至 16kB 系统内可编程 (ISP) 闪

     16 位定时器
     SPI、I2C
     10 位 ADC 
     嵌入式仿真
    闪存  时钟
    数字
    外设
    RISC
    CPU
    16 位
    MAB  16
    MDB  16
    RAM
    模拟
    外设
    . . .
    . . .
    ACLK
    SMCLK
    JTAG/调试
    0 15
    16
    16-bit ALU
    R8
    R9
    R10
    R11
    R12
    R13
    R14
    R15
    R4
    R5
    R6
    R7
    R3/CG
    R2/SR
    R1/SP
    R0/PC
    16
    0 15
    16
    16-bit ALU
    R8
    R9
    R10
    R11
    R12
    R13
    R14
    R15
    R4
    R5
    R6
    R7
    R3/CG
    R2/SR
    R1/SP
    R0/PC
    16
    16 位 RISC CPU
     单周期寻址寄存器文件
     4 种专用型
     12 种通用型
     无累加器瓶颈
     RISC 架构
     27 条核心指令
     24 条仿真指令
     7 种地址模式
     Atomic内存至内存寻址
     位、字节和字处理
     常数发生器
    7
    存储器映射
    中断矢量表
    闪存/ROM
    信息存储器
    RAM
    16 位外设
    8 位外设
    8 位特殊功能寄存器
     闪存可编程:通过  JTAG 或系统内
    (ISP)
     编程电压低至 2.2V,单字节或单字编程
     主存储器:每段512 字节 (0-n). 可分段
    或全部擦除
     信息存储器:每段64 字节 (A-D)
     Section A 包含器件专用的校准数据,并
    可锁定
     可编程闪存定时发生器
    0Fh
     
    0h
    0FFh
    010h
    01FFh
    0100h
    027Fh
    0200h
    FFDFh
    F800h
    0FFFFh
    0FFC0h
    示出的是 G2231
    010FFh
    01000h
    MC LK
    C PU
    SMC LK
    Pe r iphe r a ls
    A C LK
    Pe r iphe r a ls
    1 6MH z
    D C O
    Mi n . Pu l s
    Fi l te r
    VL O
    OSC_ Fa u l t
    时钟系统
    超低功耗/低频振荡器 (VLO)
    4 - 20kHz(典型值为 12kHz)
    500nA 待机流耗
    0.5%/°C 和 4%/V 漂移
    晶体振荡器 (LFXT1)
    片内集成可编程负载电容
    故障保险 OSC_Fault 
    脉冲滤波器
    数字控制振荡器 (DCO)
    0 至 16MHz
    + 3% 容差
    出厂校准(保存在闪存中)
    MCU PUC后,MCLK 和 SMCLK 由
    DCOCLK 提供(约 1.1 MHz)。在
    LF 模式中,ACLK 由 LFXT1CLK 采用
    一个 6pF 内部负载电容提供。
    G2xxx -DCO校正
     // Setting the DCO to 1MHz
     if (CALBC1_1MHZ ==0xFF || CALDCO_1MHZ == 0xFF)                               
       while(1);              // Erased calibration data? Trap!
    BCSCTL1 = CALBC1_1MHZ;    // Set range  
    DCOCTL  = CALDCO_1MHZ;    // Set DCO step + modulation
     G2xx1 器件只具有 1MHz DCO 校正参数。若需要较高的频率,客户必须自行校准。
     G2xx2 和 G2xx3 具有所有 4 个DCO校正参数校准值。
    VLO 的校准
     
     
     
     
     
     
     在运行期间可对 VLO 进行校准
     采用校准的 1MHz DCO为Timer_A提供时钟
     利用 VLO 提供的 ACLK/8 ,捕获其上升沿
     经运算f
    VLO
     = 8MHz/计数
     可在网上查询代码库 (SLAA340)
    TAR
    Calibrated 1 MHz DCO
    CCRx
    ACLK/8 from VLO
    f
    VLO
     = 8MHz/Counts
    系统 MCLK 和 Vcc
     时钟速度与所需的 Vcc 必需匹配
     需要外部 LDO 稳压器
     如果 Vcc < 选定频率所要求的最小电压值,则会导致程序运行不确定性
     所有 G2xxx 器件的工作频率均可高达 16MHz
    Lab2:基本时钟配置

    • Lab2
    • 将 Lab2 项目导入至工作空间
    • 设定 DCO = 1MHz
    • 将 DCO/8 用作 MCLK,观察LED 闪烁
    • 将 VLO/8 用作 MCLK,观察LED 闪烁

    Lab 2:
     // Configure Basic Clock
    BCSCTL1 = __________; // Set range
    DCOCTL = ___________;// Set DCO step + modulation
    BCSCTL3 |= LFXT1S_2;// Set LFXT1  

    • 参考用户指南、数据手册及原理图

     // Configure MCLK
    BCSCTL2 |= ________ + DIVM_3; // Set MCLK
    Lab 2:2xx 用户指南中的 BCSCTL2
    Lab 2:MSP430G2231 标头文件中的 BCSCTL2
    议程

    • 介绍 Value Line 系列
    • Code Composer Studio
    • CPU 与基本时钟模块
    • 中断与 GPIO
    • Timer_A 与 WDT+
    • MSP430低功耗设计
    • ADC10 和 Comparator_A+
    • 串行通信模块
    • Grace
    • 电容式触摸按键解决方案

    中断和堆栈
    进入中断服务程序
    当前执行的指令已完成
    指向下一条指令的 PC 被推送至堆栈上
    SR 被推送至堆栈上
    选择了具有最高优先级的中断
    中断请求标志为单源中断标志时自动复位;若为多源中断标志则保持于
    设定状态,由软件控制
    SR 被清零;这将终止任何低功耗模式;由于 GIE 位被清零,因此将禁
    止执行更多的中断
    中断向量的内容被装入 PC;程序将利用位于该地址的中断服务例程继
    续执行
    Vector Table - G2231
    Interrupt Source  Interrupt
    Flag
    System
    Interrupt
    Word Address  Priority
    Power-up
    External Reset
    Watchdog Timer+
    Flash key violation
    PC out-of-range
    PORIFG
    RSTIFG
    WDTIFG
    KEYV
     
     
    Reset
     
     
    0FFFEh
     
     
    31
    (highest)
    NMI
    Oscillator Fault
    Flash memory access violation
    NMIIFG
    OFIFG
    ACCVIFG
    Non-maskable
    Non-maskable
    Non-maskable
     
    0FFFCh
     
    30
    0FFFAh  29
    0FFF8h  28
    0FFF6h  27
    Watchdog Timer+  WDTIFG  maskable  0FFF4h  26
    Timer_A2  TACCR0 CCIFG  maskable  0FFF2h  25
    Timer_A2  TACCR1 CCIFG
    TAIFG
    maskable  0FFF0h  24
    0FFEEh  23
    0FFECh  22
    ADC10  ADC10IFG  maskable  0FFEAh  21
    USI  USIIFG
    USISTTIFG
    maskable  0FFE8h  20
    I/O Port P2 (2)  P2IFG.6
    P2IFG.7
    maskable  0FFE6h  19
    I/O Port P1 (8)  P1IFG.0 to
    P1IFG.7
    maskable  0FFE4h  18
    0FFE2h  17
    0FFE0h  16
    Unused  0FFDEh to 0FFCDh  15 - 0
    中断处理函数编程
    #pragma vector=WDT_VECTOR
    __interrupt void WDT_ISR(void)
    {
        IE1 &= ~WDTIE;             // disable interrupt
        IFG1 &= ~WDTIFG;           // clear interrupt flag
        WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;  // put WDT back in hold state
        BUTTON_IE |= BUTTON;       // Debouncing complete
    }
    #pragma vector  - 下面的函数是一个用于所列矢量的 ISR
    __interrupt void - 识别 ISR 名称
    无特别需要的返回值
    GPIO 端口
    P1DIR |= BIT4;     
    P1SEL |= BIT4;
    P1DIR |= BIT0; 
    P1OUT |= BIT0;
    输入寄存器 PxIN 
    输出寄存器 PxOUT 
    方向寄存器 PxDIR 
    功能选择 PxSEL
    中断边缘 PxIES 
    中断启用 PxIE 
    中断标记 PxIFG 
    用于 GPIO 中断
    电阻启用 PxREN
    功能选择2 PxSEL2
    GPIO 寄存器
    GPIO 代码范例
    G2231
    引脚复用
    每个引脚具有多项功能
    在对应的寄存器选择相应的引脚功能
    具体详见各器件的数据手册
    Lab3:GPIO
    Lab3

    • 设置 P1.3 为按钮
    • 设置 P1.0 控制 LED
    • 利用按钮进行触发LED翻转

    Lab 3: 
     
    P1DIR |= BIT0; // Set P1.0 to output direction
    P1IES |= BIT3; // P1.3 Hi/lo edge
    _____ &= ~BIT3; // P1.3 IFG cleared
    _____ |= BIT3; // P1.3 interrupt
     // Port1 interrupt service routine
    #pragma vector = __________
    __interrupt void Port_1(void)
     // Port1 interrupt service routine
    P1OUT ^= BIT0;   // P1.0 = toggle
    ______ &= ~BIT3; // P1.3 IFG cleared
    议程

    • 介绍 Value Line 系列
    • Code Composer Studio
    • CPU 与基本时钟模块
    • 中断与 GPIO
    • Timer_A 与 WDT+
    • MSP430低功耗设计
    • ADC10 和 Comparator_A+
    • 串行通信模块
    • Grace
    • 电容式触摸按键解决方案

    Timer_A
    异步 16 位定时器/计数

    连续、递增-递减、递增
    计数模式
    多个捕获/比较寄存器
    PWM 输出
    中断向量寄存器用于实
    现中断快速响应
    能触发 DMA 传输
    所有 MSP430 上均有
    Timer_A模块
    C o mp a ra ra to r 2
    C C I
    C o u n t
    Mo d e
    Se t
    TAIFG
    TAC C R 2
    AC L K
    SMC L K
    TAC L K
    IN C L K
    GN D
    VC C
    C C I2 A
    C C I2 B
    Se t
    C C IFG2
    Ou tp u t
    U n i t2
    C C R 0
    SC C I Y
    A
    EN
    C C R 1
    C C R 2
    C a p tu re
    Mo d e
    1 6 -b i t Ti me r
    TAR
    Timer_A 计数模式
    0FFFFh
    0h
    CCR0
    停止/暂停
    定时器计数停止/暂停
    递增
    定时器在 0 和 CCR0 之间计数
    0FFFFh
    0h
    连续 
    定时器连续递增计数
    0FFFFh
    0h
    CCR0
    UP/DOW N Mode
    递增/递减
    定时器在 0 - CCR0 - 0 之间计数
    CCR - 计数比较寄存器
    Timer_A 中断
    TACCR1 CCIFG
    TACCR2 CCIFG
    TAIFG
    TIMERA1_VECTOR  TAIV
    对 TACCR1、2 和 TA 中断标记进行优先级处理,并采用 Timer_A  
    中断向量寄存器 (TAIV) 将之组合成为另一个中断向量。
    TACCR0 CCIFG  TIMERA0_VECTOR
    Timer_A 捕获/比较寄存器 0 中断标记 
    (TACCR0) 生成单个中断向量:
    代码必须包含一个处理程序,以确定触发的是哪一个 Timer_A1 中断
    无需处理程序
    TAIV 处理程序范例
    #pragma vector = TIMERA1_VECTOR
    __interrupt void TIMERA1_ISR(void)
    {
      switch(__even_in_range(TAIV,10))
      {
        case  2 :      // TACCR1 CCIFG
          P1OUT ^= 0x04; break;
        case  4 :      // TACCR2 CCIFG
          P1OUT ^= 0x02; break;
        case 10 :      // TAIFG
          P1OUT ^= 0x01; break;
       }
    }
    0xF814  add.w  &TAIV,PC
    0xF818  reti    
    0xF81A  jmp    0xF824
    0xF81C  jmp    0xF82A
    0xF81E  reti
    0xF820  reti    
    0xF822  jmp    0xF830
    0xF824  xor.b  #0x4,&P1OUT
    0xF828  reti
    0xF82A  xor.b  #0x2,&P1OUT
    0xF82E  reti
    0xF830  xor.b  #0x1,&P1OUT
    0xF834  reti
     C 代码  汇编代码
    源              TAIV 内容
    没有即将发生的中断    0
    TACCR1 CCIFG    02h
    TACCR2 CCIFG     04h
    保留      06h
    保留                08h
    TAIFG      0Ah
    保留      0Ch
    保留                    0Eh
    0
    TAIV
    15
    x  x  x  x  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
    0
    PWM完全自动发送
    可通过对CCR的配置,生成多路相同频率和不同占空比的PWM
    请浏览 MSP430 的相关网址的代码范例
    Timer_A PWM 范例
    TEST
    Vcc
    P2.5
    Vss
    XOUT
    XIN
    RST
    P2.0
    P2.1
    P2.2
    TA2/P1.7
    P1.6
    P1.5
    P1.4
    P1.3
    TA1/P1.2
    P1.1
    P1.0
    P2.4
    P2.3
    MSP430F11x1
    CCR0
    CCR1
    CCR0
    CCR1
    CCR0
    CCR1
    CCR2  CCR2  CCR2
    采用 Timer_A 的直接硬件控制
    TACCR1:
    基准延迟 / ADC 触发
    TAIFG: 
    基准和 ADC 接通
    TAR
    0
    TACCR1 = 557
    65535
    ADC10IFG:                          
    处理 ADC 结果  
     基准 / ADC 关断
    CPU 运作模式
    17ms
    2s
    范例:ADC10
    WDT+ 模块:概要

    • 在所有 MSP430 器件上均有WDT
    • 两种模式

     看门狗
     间隔定时器

    • 访问受密码保护
    • 看门狗模式和定时器模式拥有不同的

    单独中断向量

    • Clock可由 ACLK 或 SMCLK 提供
    • 控制 RST/NMI 引脚模式
    • WDT+ 添加了故障保护时钟

     
    1 6 -Bi t
    C o u n te r
    Pa ssw o rd
    C o mp a re
    EQU
    EQU
    R  / W
    MD B
    WD TC TL
    C o n tro l
    R e g i ste r
    看门狗定时器故障保险
    倘若 ACLK/SMCLK 发生故
    障,则时钟脉冲源 = MCLK
    (WDT+ 故障保护特性)
     
    假如 MCLK 由一个晶振
    (XTAL) 提供,且晶振发生故
    障,则 MCLK = DCO
    (XTAL 故障保护特性)
    Fa il -Sa fe 
    Logic
    1 6-bit
    C ounte r
    A EN
    SMC LK
    A C LK
    MC LK
    1
    1
    C LK
    WD TSSEL WD TH OLD
    WDT:常见设计问题

    • 程序保持对其自身的复位
    • 程序动作反常 - 执行是否到达清除WDT的位置?

     设置一个靠近 main() 起点的中断,以查看代码是否重新启动

    • CPU 甚至在到达第一条指令之前似乎就出现了冻结现象

     C 程序是不是具有大量初始化数据 ?
     通常只会在拥有超大RAM空间器件上出现
     解决方案:在 __low_level_init() 函数中关闭看门狗
    void main(void) 
    {
      WDTCTL = WDTPW+WDTHOLD;      // Stop the dog      
      .
      .
    }   
    WDT:间隔定时器功能

    • 当定时到达时没有 PUC 产生
    • 如果 WDTIE 和 GIE 在到达间隔

    时被设定,则生成一个 WDT 间
    隔中断(而不是复位中断)

    • 定时间隔可编程选择

     
    Lab4:定时器和中断
    Lab4

    • 采用 Timer_A 再次完成Lab2实验
    • 配置 Timer_A 计数周期:5100
    • 当 TAR = 100 时,产生一个中断触发

    LED控制
    Lab 4 源代码 
    // Configure TimerA
    TACTL = __________________; // Source: ACLK, UP mode
    CCR0 = 5100;               //Timer count 5100
    CCR1 = 100;                //Timer count 100
    CCTL0 = CCIE;              //CCR0 interrupt enabled
    CCTL1 = CCIE;              //CCR1 interrupt enabled
     // Timer A0 interrupt service routine
    #pragma vector = __________
    __interrupt void Timer_A0(void)
     // Timer A1 interrupt service routine
    #pragma vector = __________
    __interrupt void Timer_A1(void)
    议程

    • 介绍 Value Line 系列
    • Code Composer Studio
    • CPU 与基本时钟模块
    • 中断与 GPIO
    • Timer_A 与 WDT+
    • MSP430低功耗设计
    • ADC10 和 Comparator_A+
    • 串行通信模块
    • Grace
    • 电容式触摸按键解决方案

    超低功耗特性
    MSP430 从一开始就是专为
    超低功耗 (ULP) 而设计的
    外设专为减少功耗和最大限
    度地降低 CPU 占用率而优化
    智能型低功耗外设能独立于
    CPU 而工作,并让系统在更
    长的时间里处于较低功耗模

    www.ti.com/ulp 
    超低功耗是MSP430的NDA
    多种操作模式
    100 nA 断电(RAM 保持)
    0.3 µA 待机
    110 µA / MIPS(采用 RAM) 
    220 µA / MIPS(采用闪存)
    即时可稳定工作的高速时钟
    1.8 至 3.6V 单电源操作
    零功率、始终工作的 BOR
    <50nA 的引脚漏电流
    可最大限度地减少每项任务的执行周期的 CPU
    低功耗智能外设
    自动传输数据的 ADC
    功耗微乎其微的定时器
    100 nA 模拟比较器
    可保证所需工作条件下的性能
     超低功耗工作模式
    最大限度地减少运行时间
    最大限度地增加系统处于低功耗模式
    按功能需求的中断型程序设计(具有  <1μs 的唤醒时间)
    始终工作的零功耗欠压复位 (BOR) 功能电路
    运行状态
    低功耗模式
    平均水平
    关断
    所有时钟均
    关断
    100nA
    待机
    DCO 关断
    ACLK 接通
    0.3µA
    LPM3

    • RTC 功能
    • LCD 驱动器
    • RAM/SFR 保持

     
    CPU 关断
    DCO 接通
    ACLK 接通
    45µA
    MSP430 低功耗模式
    LPM0
    LPM4

    • RAM/SFR 保持

     
    运行
    DCO 接通
    ACLK 接通
    220µA 
    <1µs
    <1µs
    具体数值因器件而异
    低功耗模式配置
     
    运行模式         0  0  0  0     约 250uA
     
    LPM0           0  0  0  1     约  35uA
     
    LPM3           1  1  0  1     约 0.8uA
     
    LPM4           1  1  1  1     约 0.1uA
     
      bis.w   #CPUOFF,SR        ; LPM0  
    R2/SR
    保留  C
    SCG1 SCG0
    Z  N  GIE
    CPU
    OFF
    OSC
    OFF
    V
    采用汇编程序的 LPM
              ORG     0F000h          
    RESET     mov.w   #300h,SP        
              mov.w  
    #WDT_MDLY_32,&WDTCTL
              bis.b   #WDTIE,&IE1      
              bis.b   #01h,&P1DIR   
          
    Mainloop  bis.w   #CPUOFF+GIE,SR  
              xor.b   #01h,&P1OUT 
              jmp     Mainloop
     
    WDT_ISR   bic.w   #CPUOFF,0(SP)
              reti
     
              ORG     0FFFEh  
              DW      RESET                 
              ORG     0FFF4h                    
              DW      WDT_ISR                   
    Item1
    Item2
    PC
    SR=0018
    SP
    SP
    第一项
    第二项
    PC
    SR
    Item1
    Item2
    PC
    SR=0008
    SP
    第一项
    第二项
    低功耗模式的堆栈操作
    ULP 简单易用!
    使用我们的低功耗模式很容易
    void main(void)
    {
          WDT_init();  // initialize Watchdog Timer
          while(1)
          {
                 __bis_SR_register(LPM3_bits + GIE);     // 进入 LPM3,启用中断
                 activeMode();                                               // 运行的代码
          }
    }
     
    #pragma vector=WDT_VECTOR
    __interrupt void watchdog_timer (void)
    {
           __bic_SR_register_on_exit(LPM3_bits);      // 从 0(SR) 清除 LPM3 位,退出 LPM3,进入运行模式
    }
    =   LPM3 + RTC_Function
       0.80µA + 250µA *  
    100µs
                      1000000µs
       0.80µA + 0.030µA  = 0.83µA        
    时间
    1mA
    1µA
    100µA
    10µA
    // Partial RTC_Function 
      incrementseconds();
      incrementminutes();
      incrementhours();
    //
    3 2 7 6 8
    In te rfa ce
    MSP 4 3 0F2 0 x 1
    可连续工作 10 年的嵌入式实时时钟
    低功耗操作
    低功耗MSP430 应用:
    可最大限度地减小瞬间吸收电流
    能最大限度地增加系统处于低功耗模式的时间
    MSP430 具备固有的低功耗特性,但是您的设计对于
    系统功耗也有很大的影响
    正确的低功耗设计方法能起到改进的作用
    即时稳定时钟
    100% CPU 负荷
    将软件功能移至外设来完成
    MCU
    P1.2
    // Endless Loop 
    for (;;) 
    {
     P1OUT |= 0x04;  // Set 
     delay1();
     P1OUT &= ~0x04; // Reset
     delay2();
    }
    // Setup output unit
     CCTL1 = OUTMOD0_1; 
     _BIS_SR(CPUOFF);
    零 CPU 负荷
    47
    片上模拟外设的电源管理
    P1OUT |= 0x02;                     // Power divider
    CACTL1 = CARSEL + CAREF_2 + CAON;  // Comp_A on
    if (CAOUT & CACTL2)
     P1OUT |= 0x01;                    // Fault
    else 
      P1OUT &= ~0x01;        
    P1OUT &= ~0x02;                    // de-power divider 
    CACTL1 = 0;                        // Disable Comp_A 
    Comparator_A
    Px.x
    R e f
    +
    -C AON
    MSP4 3 0 F2 0 x 1
    P1 .0
    48
    具有关断模式的运算放大器其总功耗可降低 20 倍
     
    MC U MC U
    Se ns or
    TLV2 7 6 0
    SD
    A D C
    Px.x
    Se ns or
    " 1 uA  OPA "
    A D C
    0.01uA = 关断模式
    20uA = 运行模式
    ---------------------------
    0.06uA = 平均值
    1uA = 静态模式
    1uA = 运行模式 
    -----------------------
    1uA = 平均值
    外部设备的电源管理
    49
    未用引脚接口
    数字输入引脚需防止遭受击穿电流的影响
    如果引脚设为输入且浮动,则当输入电压在 VIL 与 VIH 之间时的
    会产生击穿电流。
    未用的GPIO 应当:
    设为输出
    可由一个外围线路连接至 Vcc 或GND
    或可接上一个上拉/下拉电阻
    Lab5:低功耗模式
    Lab5

    • 优化 Lab4代码,实现 LPM

    Lab 5: 
     
    _BIS_SR(_________);//Enter Low Power Mode;
     
    仅采用一行代码即可进入低功耗模式!
    议程

    • 介绍 Value Line 系列
    • Code Composer Studio
    • CPU 与基本时钟模块
    • 中断与 GPIO
    • Timer_A 与 WDT+
    • MSP430低功耗设计
    • ADC10 和 Comparator_A+
    • 串行通信模块
    • Grace
    • 电容式触摸按键解决方案

    快速灵活的 ADC10
     
    10 位 8 通道 SAR ADC
    6 个外部通道
    Vcc 和内部温度
    采样速率高达 200 ksps
    可选的转换时钟
    多种自动扫描模式
    单通道单次
    多通道单次
    单通道多次
    多通道多次
    内部或外部基准自由选择
    可由Timer_A 触发
    具中断能力
    数据传输控制器 (DTC)
    自动断电模式
    R A M, Fla s h,
    Pe r iphe r a ls 
    S/H 1 0- bit SA R
    A D C 1 0SC
    TA1
    TA2
    TA0
    D ir e c t
    Tr a ns fe r 
    C ontr olle r
    V R - V R +
    A VC C A VSS
    1 .5V or   2 .5V
    A uto
     
    B a tt Te m p
    Direct
    Transfer
    Controller
    Data
    Transfer
    Controller
    采样定时 
     参考电压建立时间最大为30uS 
     可选的采样保持时间
     转换需13个时钟周期
     可选的时钟脉冲源
    - ADC10OSC(约 5MHz)
    - ACLK
    - MCLK
    - SMCLK
    70 个周期/样本
    全自动
    自动扫描 + DTC 可实现性能提升
    Data2
    Data1
    Data0
    Data2
    ADC
    DTC
    AUTO
    // Autoscan + DTC
     _BIS_SR(CPUOFF);
     
    // Software 
    Res[pRes++] = ADC10MEM;
    ADC10CTL0 &= ~ENC; 
    if (pRes < NR_CONV)     
    {
     CurrINCH++;
     if (CurrINCH == 3) 
       CurrINCH = 0;
     ADC10CTL1 &= ~INCH_3; 
     ADC10CTL1 |= CurrINCH; 
     ADC10CTL0 |= ENC+ADC10SC;
    }
    Comparator_A
    可用内部电压参考,
    也可从外部接入
    内建低通滤波器可利
    用软件来选择开或关
    多路输入选择开关
    具有中断功能
    CAOUT
    +
    -VCC
    CAEX
    0.5xVCC
    0.25xVCC
    set CAIFG
    Flag
    CA0
    CA1
    CCI1B
    +
    -0V
    G
    D
    S
    VCC 0V
    CAON
    CAREF
    0 .2 5 x VC C
    +
    -~0 .5 5 V
    R EF
    Px.x
    Px.x
    VSS
    Tim e r _ A
    C a ptur e
    基于比较器的Slope ADC
    10 位以上的精度
    非常适合电阻型传感器
    超低成本应用
    应用笔记 SLAA038
     
    R_NTC =  10k  x
    t_NTC
    t_10k
    t_x = R_x  x C  x ln
    Vcc
    CAREF  V
    . . . 
    定时器触发采样
    // Interrupt                                 CPU cycles
    ; MSP430 ISR to start conversion                 6        
    BIS  #ADC12SC,&ADC12CTL0 ; Start conversion      5        
    RETI                     ; Return                5        
                             ;                       16       
    存储器
     
     
     
    ADC
    定时器
    定时器触发的中断 - 无软件等待循环
    选择一款 MSP430 ADC
    需要测量的电压范围是多少?
    针对 A
    IN 的最大频率是多少?
    分辨率是多少?
    是否采用差分输入?
    基准范围是多少?
    是否具有多个通道?
    最小值最大值 RefIN
    RefOUT
    RefI_OUT
    ADC10 8 34 200+ 10 57 Vss 至 Vref 1.4-3.6 1.5/2.5V +/-1mA SW/定时器/计数器 N/A DTC
    ADC12 12 34 200+ 12 68 Vss 至 Vref 1.4-3.6 1.5/2.5V +/-1mA SW/定时器/计数器 N/A 转换存储器
    SD16 3 个独立 16 85 +/-600mV 1.0-1.5 1.2V +/-1mA SW/计数器 至32倍预加载
    SD16_A 4 个复用约 0.03 约 5 16 85 +/-600mV 1.0-1.5 1.2V +/-1mA SW/计数器 至32倍缓冲输入
    SINAD
    (典型值)
    AIN 触发 增益 特性
    约 4
    fSAM PLE
     (ksps) 基准
    通道数 分辨率
    Slope
    Bits
    10 100 1k 10k 100k 1M
    SAR
    Sigma-Delta
    Samples per Second
    8
    12
    16
    20
    24
    Lab6:应用ADC10
    Lab6:

    • 使用ADC10内部温度传感器测量

    温度

    • CCS 新特性

    Lab 6: 
     //Configure ADC10
    // Choose ADC Channel as Temp Sensor
    ADC10CTL1 = _______ + ADC10DIV_3; 
    //Choose ADC Ref sourceCCTL1
    ADC10CTL0 = _______ + ADC10SHT_3 + REFON + ADC10ON +ADC10IE;
    议程

    • 介绍 Value Line 系列
    • Code Composer Studio
    • CPU 与基本时钟模块
    • 中断与 GPIO
    • Timer_A 与 WDT+
    • MSP430低功耗设计
    • ADC10 和 Comparator_A+
    • 串行通信模块
    • Grace
    • 电容式触摸按键解决方案

    USI
     MSP430G2xx1/2 器件
     可变长度移位寄存器
     支持 I2C
     START/STOP 检测
     SCL 在 START 之后保持
     SCL 在计数器溢出之后保

     丢失检测仲裁机制
     支持 SPI
     8/16 位移位寄存器
     MSB或LSB 优先可选
     灵活的定时
     中断驱动
    8 /1 6 -B it Shift
    R e gis te r
    SD A
    SD I
    SC L
    SC L K
    U SIIFG
    U SIIFG
    U SISTTIFG
    SMC L K
    SC L K
    AC L K
    TA1
    TA2
    SWC L K
    TA0
    D iv ide r
    H OL D
    U SIIFG
    SC L  H o l d
    B it C ounte r
    STAR T
    STOP
    D e te ct
    SD O
    U SISTTIFG
    U SISTP
    USI的data IO
    数据移位寄存器:可支持多达
    16 位
    发送与接收的位数受控于一个
    位计数器
    发送与接收是同时进行的
    数据 I/O 由用户定义:MSB
    或 LSB 优先
    位计数器在最后一个位之后自
    动停止计时并设定标记
    无需数据缓冲
    USISSELx
    USIIFG
    Bit Counter
    Data I/O
    Set USIIFG
    USICNTx
    SMCLK
    SMCLK
    SCLK
    ACLK
    TA1
    TA2
    USISWCLK
    TA0
    Clock Divider
    /1/2/4/8.../128
    USIDIVx
    HOLD
    Data Shift
    Register
    //Shift16_inout_Software
    SR = DATA;
    for (CNT=0x10;CNT>0;CNT--)
    {
      P2OUT &= ~SDO; 
      if (SR & 0x8000)
       P2OUT |= SDO; 
      SR = SR << 1;
      if (P2IN & SDIN)
        SR |= 0x01;                 
      P2OUT |= SCLK; 
      P2OUT &= ~SCLK; 
    }
    USI 减低了 SPI 的 CPU 负荷
    425 个周期
    10 个周期
    // Shift16_inout_USI 
    USISR |= DATA;
    USICNT |= 0x10;
    Pe r iphe r a l
    SD O
    SC L K
    SD IN
    MSP4 3 0
     
     I2C Slave从时钟边缘至数据寄存器
    的时间短至 4us
     若使用纯软件解决方案,MCU几乎
    无法完成其他操作
     USI 硬件可实现实用和兼容的 I2C
     代码可通过 MSP430 的相关网址获

    USCI
     专为超低功耗而精心设计:
     可从任意低功耗模式自动起动
     两个专用模块:
     USCI_A:   
    UART 或 SPI
     USCI_B:   
    SPI 或 I2C
     双缓冲发送 (TX) / 接收 (RX)
     波特率/位时钟发生器:
     自动波特率检测
     灵活的时钟脉冲源
     接收 (RX) 干扰抑制
     DMA 被启用
     误差检测
    SMC L K
    Ba u d  R a te 
    Ge n e ra to r
    Se ri a l  In te rfa ce
    AC L K
    SPI
    U AR T
    IrD A
    U C x
    Bi t C l o ck
    Ge n e ra to r
    Se ri a l  In te rfa ce
    AC L K
    SMC L K
    I2 C
    SPI
    U C BxC L K
    U C AxC L K
    U SC I _B
    U SC I _A
    7
    U C x
    4
    推荐的 USCI 初始化/重构过程在您的工作手册中进行了说明。
    USCI 增强型特性
     最新标准 MSP430 串行接口
     可从任意低功耗模式 (LPM) 实现自动时钟起动
     两个独立的通信模块
     异步通信模式
     UART 标准和多处理器协议
     具有自动波特率检测功能的 UART 
    (支持 LIN)
     两个调制器支持 n/16 位定时
     IrDA 位整形编码器与解码器
     同步通信模式
     SPI(主控器和从动器模式,三线和四线式)
     I2C(主控器和从动器模式)
    U x R XB U F
    U R XD
    SMC L K
    U C L KI
    AC L K
    SMC L K
    R e c e iv e r  Shift
    R e gis te r
    B a ud- R a te 
    Ge ne r a tor
    Tr a ns m it Shift
    R e gis te r
    U x TXB U F
    C l o ck Ph a se  a n d  Po l a ri ty U C L K
    U TXD
    SOMI
    SIMO
    STE
    USCI 波特率发生器
    Pre sca l e r / D i vi d e r
    U C A x B R 0
    1
    st
     Mo d u l a to r B ITC LK 1 6
    U C A x B R 1
    8 8
    U C B R Sx
    3
    U C 0 C L K
    AC L K
    SMC L K
    SMC L K
    L SB
    / 1 6
    2
    n d
     Mo d u l a to r B ITC LK
    U C B R Fx
    4
    BITC L K1 6
    1  Bi t
    Sa mp l i n g  fo r ma j o ri ty vo te s
    R XD
     过采样波特率发生
     两个调制器 
     UCBRSx 和 UCBRFx
     采用 BITCLK16 进行 RX 采样
    Value Line 通信模块
    通用串行通信接口
    G2xx3
    通用串行接口
    G2xx1/2
     两个调制器;支持 
      n/16 定时
    - 自动波特率检测
    - IrDA 编码器与解码器
    - 同时 USCI_A  和 USCI_B(两通
    道)
    - - -
     两个 SPI(USCI_A 和 USCI_B 上
    各一个)
    -支持Master和Slave模式
    - 三线和四线模式
    - 可提供一个 SPI
    -支持Master和Slave模式
     
    - 简化的中断用法
    - 支持Master和Slave模式
    - 高达 400kbps
    - 需要软件 (SW) 状态机
    -支持Master和Slave模式
     
    USCI
    USI
    SPI
    I2C
    UART
    低开销 UART 实现方案
     
     
     
     100% 硬件实现锁存与输出
     依靠 LPM3 和 LPM4 实现了全速性能
     低 CPU 开销
     应用笔记 SLAA078 可在网上查阅
    P2 .2 /TA0 TA0/P1 .1
    MSP4 3 0
    Sta rt - C C R 0  = TAR
    - a d d  1 .5  b i t l e n g th  to  C C R 0
    - sw i tch  to  co mp a re  mo d e
    co mp a re  - l o g i c l e ve l  l a tch e d  i n  SC C I
                   - a d d  1  b i t l e n g th  to  C C R 0
    Sto p
    OU TMOD x
    Ou tp u t
    U n i t0
    SC C I Y
    A
    EN C a p tu re /C o mp a re
    TXD
    R XD
    76
    议程

    • 介绍 Value Line 系列
    • Code Composer Studio
    • CPU 与基本时钟模块
    • 中断与 GPIO
    • Timer_A 与 WDT+
    • MSP430低功耗设计
    • ADC10 和 Comparator_A+
    • 串行通信模块
    • Grace
    • 电容式触摸按键解决方案

    Grace
    TM
    Grace
    TM
    一款免费的图形用户界面,可生成源代码,免
    除手动配置外设
    Grace 是什么?
    Grace - Graphical Code Engine(图形代码引擎)
     
    是:

    • 可利用 CCS 生成 MSP430 外设初始化代码
    • 使新用户能在 15 分钟内运行程序
    • 着重专注于易用性
    • 将进一步扩展以覆盖所有的 MCU 器件

     
    不是:

    • 图形应用程序编制器

     
    直观地启用和配置 MSP430 外设
    开发人员可与按钮、下拉菜
    单和文本字段进行交互,以
    轻而易举地完成对底层寄
    存器的设置
    Grace 可生成经全面注释的
    C 代码,适用于来自
    MSP430 产品线的所有
    F2xx 和 G2xx Value Line
    微控制器
     
     
    项目结构与构建流程
    应用程序
    C/C++
    源文件
    "xxxxx.cfg"
    这是器件外设配置文件,并采用图形 Grace 视图
    进行编辑。
    "src" 文件夹
    在 "Debug" 或 "Release" 文件夹内部自动生成。
    包含用于对所有已配置外设进行初始化的
    MSP430 C 代码。
    C/C++ 编译器  链接器  最终的可执行
    MSP430 输出文件
    用户代码框架示例
    /*
     * ======== Standard MSP430 includes ========
     */
    #include <msp430.h>
     
    /*
     * ======== Grace related includes ========
     */
    #include <ti/mcu/msp430/csl/CSL.h>
     
    /*
     *  ======== main ========
     */
    int main(int argc, char *argv[])
    {
        // Activate Grace-generated configuration
        CSL_init();                     
        
        __enable_interrupt();  // Set GIE
        // >>>>> Fill-in user code here <<<<<
        
        return (0);
    }
    执行所有由 Grace 配置的外
    设设置
    用户代码从这里开始...
    430通用头文件
    主控器包括用于所有 Grace
    关联内容的文件
    Grace - 添加一个外设

    • 在该外设上单击右键并选择"使用 (Use)"
    • 所有着蓝色的模块均可配置

    怎样告知添加了一个外设?

    • 在 CSL 视图上观察该外设的左下角,如果此外设被初始化,

    则将显示一个绿色的钩型标记。
     
    Grace - 导航

    • 在某个外设上单击左键以导航至其细节视图
    • 使用主画面按钮以返回至顶层器件视图
    • 还可使用前进/后退按钮

    Grace - 配置一个外设

    • 每个外设具有 4 种不同的表示:

    "Overview"(概要)
    "Basic User"(基本用户)
    "Power User"(高级用户)
    "Registers"(寄存器设置)

    • 您可以编辑其中的任一个,

        它们是完全连通的

    • 通过点击"Refresh"来确认

        当前的配置
    Grace - 移除一个外设

    • 在该外设上单击右键并选择 "Stop Using"(停止使用)

    Lab7:Grace
    Lab7:

    • 使用 Grace 来配置所有必需的外设
    • 将 Lab3 重做一次
    • 进入 LPM4

    Lab 7:按步操作
     

    • 停用看门狗定时器
    • 配置 DCO 以依靠预校准的内部 1MHz 运行
    • 设置 LaunchPad 用于中断操作的 S2(P1.3) 按钮
    • 进入 main() 功能中的 LPM4
    • 提供一个按钮中断处理程序,用于清除 IFG 并在恢复时立

    即唤醒 MCU

    • 红色 LED(P1.0)在 main() 中的开或者关
    • 完成操作后在 main() 中再次进入LPM4

    议程

    • 介绍 Value Line 系列
    • Code Composer Studio
    • CPU 与基本时钟模块
    • 中断与 GPIO
    • Timer_A 与 WDT+
    • MSP430低功耗设计
    • ADC10 和 Comparator_A+
    • 串行通信模块
    • Grace
    • 电容式触摸按键解决方案

    什么是电容式触摸?
     
     
     
     
     
     
     
    te xt
    C1
    C2
    C3
    C4
    电容的变化...
     
     当存在一个导电元件时 - 手指或触针

    • 将增加 C3 和 C4,从而导致电容 C1 + C2 + C3||C4 增大
    • 这变成了至大地的自由空间耦合通路的一部分

    MSP430 电容式触摸检测方法
    Pin oscillator 
    (带内部 RO 的 PinOsc)
    无需外部组件
    使用内部定时器
    目前采用此方法的器件是 MSP430G2xx2 和 MSP430G2xx3
    1uA/按钮
    10uA/按钮
    < 3uA/按钮
    RO  
    抗干扰能力最强
    使用内部定时器、比较器
    具有比较器的 MSP430 器件均支持
    RC 
    功耗最低的方法
    最多可支持 16 个按键
    使用 GPIO 和定时器
    任何 MSP430 器件均支持
    触摸库结构
    Button
    Slider
    Proximity
    Capacitance Sensor
    APPLICATION LAYER:
    Compensation
    PHYSICAL LAYER:
    Filter Method Type:
    RC
    RO
    Fast Scan RO
    Wheel
    0/1  Z  X  A
    PinOsc
    16bit
    Capacitance
    CAP TOUCH 
    LAYER
    Determination of threshold crossing
    Sensor Delta
    Offset 
    Array of deltas
    SCHEDULER
    HAL
    Element: 
      Port I/O
      definitions
    Sensor:
      Electrodes
      Reference
      Sensor Type
      Measurement Method
      Peripherals
      Peripheral settings
      Measurement Parameters
      
    Schedule:
      Sensor
      Peripherals
      Period definition
    配置
    电容式触摸 BoosterPack 

    • 用于 LaunchPad 的

        电容式触摸插件

    • 触摸按钮、滚轮和接近感应
    • 包括一颗具有电容式触摸 I/O 模块的

        MSP430G2xx2芯片 

    • 有针对滚轮及接近感应的设计范例
    • 全面支持电容式触摸感应代码库
    • 售价仅 10 美元
    • www.ti.com/capacitivetouch

     
    器件型号:430BOOST-SENSE1
    谢谢! 我这里分享一份TI关于G2系列单片机在线培训视频的PPT,感觉这份PPT全方位的介绍了G2系列,各个模块部分都分开讲述,

    TI在线培训视频 PPT完整版1.PDF
  • 我也刚刚入门了MSP430单片机,很有幸参加了2012年的TI杯大学生电子设计大赛,而且做的网络阻抗测试仪也拿到了好名次,我想分享的书是《MSP430F常用模块应用原理》,这本书介绍了很多有用的模块,而且对430单片机的寄存器介绍的很详细,我觉得看了以后,430变的不那么的难了!

    MSP430F常用模块应用原理.pdf
  • 分享一个比较好的430的视频啊教程,下载链接在simplecd上面 http://simplecd.me/entry/gRgTd5v5/

    ed2k://|file|%E7%AC%AC%E4%B8%80%E9%83%A8%E5%88%86.%E7%A1%AC%E4%BB%B6%E7%BB%93%E6%9E%84.rar|765081734|b02160fe6ad0b42211a5d2548895b4ee|h=ihqwhxpar5hm4ojyo7lunhhnt2mblqyw|/
    ed2k://|file|%E7%AC%AC%E4%BA%8C%E9%83%A8%E5%88%86.%E8%BD%AF%E4%BB%B6%E4%BD%BF%E7%94%A8.rar|122128500|017e70fef1702d2fdb19b93cc56d87d6|h=tdcxs4tzmq6ssu53qmgy2y52bvggl3p3|/
    ed2k://|file|%E7%AC%AC%E4%B8%89%E9%83%A8%E5%88%86.%E5%9F%BA%E7%A1%80%E7%A8%8B%E5%BA%8F.rar|451203473|56f173cd084d528d8b7e0bba4e3ed212|h=m7neurqoajuqew62xrgjv4zqlx2fi5fv|/
    ed2k://|file|%E7%AC%AC%E5%9B%9B%E9%83%A8%E5%88%86.%E6%A8%A1%E5%9D%97%E7%A8%8B%E5%BA%8F.rar|1363629985|6ae0caa60b8edaca557998e88a05841c|h=ucvroeo4h7fh5vgarozhj5cpytgewxzt|/

    ) 

    从430的整体内部部件讲起,然后对照官方的文档来逐步讲解每一个功能模块,最后再来结合参考的例程叫你如何编写430的C语言程序,讲解非常详细,强烈推荐初学者看看这个视频。

    另外把自己收藏的几个430的文档以及官方的各个模块的例程代码共享一下,希望能够得到套件。

    MSP430f4618例程代码.rar
  • 资料名称:MSP-EXP430F5529实验板用户手册

    资料地址:http://www.ti.com.cn/cn/lit/ug/slau330a/slau330a.pdf

     

    分享理由:它不仅仅是一个实验板的用户手册!第16页的基本代码结构提示我们配套软件提供了很多例程,本人开发的GPS记录仪使用到了其中的FatFs,即读写FAT文件系统的SD卡。里面还有MSP430的USB功能演示,包含模拟HID设备、大容量存储设备等。

     

    资料名称:MSP-EXP430G2 LaunchPad试验板用户手册

    资料地址:http://www.ti.com.cn/cn/lit/ug/zhcu010b/zhcu010b.pdf

     

    分享理由:仔细阅读手册,其实试验板上部的调试仿真器可对支持Spy-Bi-Wire的各型号MSP430单片机进行调试,故如果我们开发项目需要使用其它430单片机,只需将LanuchPad的调试器直接飞线连到其它单片机上,即可方便地实现程序的下载与调试。记得正确连接电源和地。

  • 对我启发比较大的文档是MSP430_Family_Users_Guide(中文版)

    下载地址是wenku.baidu.com/.../0e4ff244a8956bec0975e3b8.html

    该文档详细的介绍了msp430系列的芯片的使用和各自的特点,非常适合初学者,我就是靠这个和430结缘的,希望它可以帮助更多的人!

  •    从这个暑假开始接触430单片机,花了一个暑假的时间,和同学一起泡在实验室,一起学习430g2553和2452系列。

       刚开始学的时候上网找了一些学习视频,但是发现看了之后还是对这款单片机没有一种直观的感受。

       在同学的建议下,我开始仔细研究德仪官方提供的技术资料  “MSP430X2XXUser's Guide” 以及 “MSP430G2553Datasheet”

       虽然是英文的,但是只要认真看还是很容易看懂的(网上也有中文版本),UserGuide 里将430的每个模块都分门别类,你可以就按照目录的顺序一个一个熟悉它的每个子模块,当你把它的每个模块都玩遍后,你会发现你对这款单片机有了一个非常直观的感受。

       所以我强烈建议像我一样的初学者可以好好研究下这两个技术资料。

      还有推荐一本书430的书  《MSP430系列16位超低功耗单片机原理与实践》地址:http://product.dangdang.com/product.aspx?product_id=20314558

      这本书写的很全也很详细,其内容和User's Guide 内容差不多,但是更全,写的也非常详细,是很好用的一本书。

      pdf下载链接:

      http://download.csdn.net/detail/zoujaichi/4550626    MSP430X2XXUser's Guide

      http://download.csdn.net/detail/zoujaichi/4550620    MSP430G2553Datasheet

      希望对和我一样的初学者有用处

      PS:不知道为什么无法添加附件

  • 分享文章题目:MSP430混合电压和逻辑系统的设计

    文档链接:www1.ti.com.cn/.../6.asp

    文档介绍了MSP430在一个板上多供电电源电压以及逻辑电平不匹配情况下各种解决方案。

    这个对做电原理设计时很有帮助,是一份很有用的资料。

     

    另外,先前从网络上下载保留的一份文档《MSP430学习心经》,对初学MSP430也是很有用的。

    MSP430学习心经.docx
  • 接触的第一款单片机就是MSP430F449,到现在已经有三年了,平时在网上也会搜一些讲解430的资料,感觉这个总结的很不错,特向大家推荐一下:www.ideyi.org/.../article_1077_374597.html。另外,MSP430终于集成了USB,www.ti.com.cn/.../msp430f5529

  • 引用文档名称:利用超低功耗单片机MSP430 作为系统伴随芯片

    MSP430资料的链接:http://www.ti.com.cn/cn/lit/an/zhca117/zhca117.pdf

    这个文档让我对低功耗设计技巧又多了一份认识,非常实用。利用GPIO给外设供电的方法让我在不使用的时候可以彻底的关断外部比较放大器的供电电源,进一步降低了待机电流。

  • 我想说说MSP430的经验:

          从大三开始接触单片机,从最基本51开始,后来TI赞助湖北省电子设计大赛。我有幸代表我们学校参加比赛。于是开始接触430。接触430接触的多了,虽然不是什么高手,但是我还是想跟大家分享使用430的经验。

          个人认为430最大的优势在于其低功耗和其官网提供的完善的资料,但是如果不去使用低功耗模式,所以在程序设计中,一定要注意在空闲时进入低功耗模式。一直很感谢TI,不仅是因为其免费的样片,更是因为其提供的完赛的资料,从模拟电路设计,到编程手册,到应用笔记,更有elab实验室,提供一些小工具也是非常的实用。

          说的有点乱。

    贴出一些有意义的地址,相信有了这些,没有什么难题了。

    关于CPU相关资料,在产品目录,比如5438

    www.ti.com.cn/.../msp430f5438a

    包含各种手册和应用笔记。

    processors.wiki.ti.com/.../Grace_Quick_Start_Guide

    图形化配置工具生成C代码

    www.ti.com.cn/.../msp430ware

    430外设库文件,之间用API调用。

    micrium.com/.../msp430

    ucos对430的支持,使430能够运行操作系统

    www.freertos.org/a00104.html

    FreeRTOS对操作系统的支持。

    感谢TI全体成员的努力,成就强大的430.

  •   这是我给实验室设计的MSP430F5438A的最小系统实验板,包含原理图、PCB源文件(已经布好线,可以直接拿去做板子),还有拍下来高清实物图,实验室的同学们现在都在用,反映很好。大家利用该最小系统已经研发出很多产品了,人体姿态测量系统、三维微动平台、GPS堆场监控系统、血糖血氧仪……。

      虽然是最小系统,有了它创意就是你自己的事情了,MSP430F5438A却是是一款不错的微控制器,越用越喜欢,希望大家也喜欢。也希望能与大家一起交流技术。

      在这里分享给大家,同时希望能获得奖品,更好的将430用到科研中去。

    附件一、最小系统侧面实物图

    附件二、连接到目标板的最小系统

    MSP430F5438A最小系统.rar
  • MSP430 系列单片机C语言程序设计与开发

    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    MSP430系列是一个具有明显技术特色的单片机品种。关于它的硬件特性及汇编语言程序设计已在《MSP430系列超低功耗16位单片机的原理与应用》及《MSP430系列 FLASH型超低功耗16位单片机》等书中作了全面介绍。本书介绍IAR公司为MSP430系列单片机配备的C程序设计语言C430。书中叙述了C语言的基本概念、C430的扩展特性及C库函数;对C430的集成开发环境的使用及出错信息作了详尽的说明;并以MSP430F149为例,对各种应用问题及外围模块操作提供了典型的C程序例程,供读者在今后的C430程序设计中参考。 

    C语言是很多单片机开发工程师常用的工具软件之一,使用它可以大大地提高编程效率,所产生的文档容易理解和移植。

      MSP430系列单片机是一种高性能、低功耗的绿色单片机,其代码存储空间从1K至60K不等。当程序量大于8K时,使用汇编语言会使软件设计工作的效率大大降低。对于MSP430系列单片机,给广大单片机工程师提供与标准C语言基本兼容的C编译软件是拓展大容量程序空间应用的最好方法。美国TI公司MSP430单片机总监Mark Witt先生非常重视这件事情,在去年他访问我们公司时曾同我谈到了此事,并且帮我们与IAR公司牵线搭桥,使IAR顺利地在中国开展业务。同时Mark Witt先生还非常赞同我们出版关于MSP430 C语言的书籍。在广大读者、单片机工程师和爱好者的要求下,经过半年多的努力和北京航空航天大学出版社的大力支持,终于使《MSP430系列单片机C语言程序设计与开发》一书与广大读者见面了。

      如果说《MSP430系列超低功耗16位单片机原理与应用》和《MSP430系列Flash型超低功耗16位单片机》使广大读者认识并掌握了MSP430单片机的性能和用途,那么《MSP430系列单片机C语言程序设计与开发》将会使您对MSP430系列单片机的软件设计技术有一个非常大的提升。

     

    这教程好在把大家都熟悉的C语言和MSP430结合,能更好的适合大家学习。。。

    下载链接:http://dl.vmall.com/c0hn5sifsb

  • http://115.com/file/bei4frg0 ,115网盘的下载地址,MSP430的很多资料,我的网盘。

    超低功耗 16 位 MSP430TM电源管理解决方案MCU.pdf

    MSP430™超低功耗微控制器 2012上半年 芯片比较和价格手册.pdf

    MSP430 硬件工具用户指南.pdf

    TI超低功耗微控制器.pdf

    真心希望能获得LaunchPad和那个神奇的电容触摸板子~~~

  • www.ti.com/.../msp430.html

    其实官方的这个资料很给力哦,我就是从这里面开始起步的,现在都已经学到了很多了

    www.ti.com/.../msp430_protel.html

    这个对于我们自己设计也很有帮助的,很多设计都很经典的

    www.ti.com/.../selection_guide.pdf

    这个官方有的,虽然个人觉得就是些基础的讲解,但是推荐给新手学习还是不错的

  • MSP430 单片机的开发及应用,很实用,我推荐给大家。希望能拿到 MSP430 LaunchPad + MSP430 电容触摸 BoosterPack 

    MSP430.pdf
  • MSP430 单片机通用系统研制和应用 ,希户大家喜欢。

    MSP430 单片机通用系统研制和应用.pdf
  • 学习MSP430,TI官网上资料还是比较全的;

    MSP430的参考资料可分为以下4类:

    (1) Data Sheet : 某款单片机的手册,包括IO定义、电气参数、特殊说明等。

    (2) User Guide :某系列单片机的全部内部设备使用说明,寄存器表,原理框图等

    (3) Code Example:  全部内部设备的代码范例

    (4) Application Note:实用、完整的设计范例

    分享一份制作:

    2007年全国大学生电子设计竞赛 用MSP430实现的《简易无线识别装置》

    网盘链接: http://dl.vmall.com/c0xi3yixxa

  • 这个是我刚接触MSP430 Launchpad 时对IO端口进行操作时所发的一篇心得小帖,虽然描述的是很细微的问题,但是花费了很长时间进行了调试,最后通过查看datasheet,才将问题解决了。往往细节决定成败,一个大的项目背后是不能忽视的许多个这样的小细节,跟大家共享吧。

    GPIO端口使用上拉电阻时使用注意事项

    刚开始学习,今天实验了一下午MSP430 launchpad的GPIO口,结果怎么端口设置后不行,后来看了datasheet,才搞好了。
    提醒大家注意事项:一旦某个端口引脚设置上拉电阻后,应该在相应的PxOUT位也置位,这样才能保证使用正常。

    另外对于io口的操作建议尽量使用位运算,这样可以保证端口其他位不被修改。


    #include<MSP430G2553.h>

    void main(void)
    {
     WDTCTL=WDTPW+WDTHOLD;//关闭看门狗
     
     P1SEL=0x00;
     P1SEL2=0X00;
     
     P1DIR|=0x01; //P1.0口输出,默认都是输入口
     
     P1REN|=0x08;//使能上拉端口
     P1OUT|=0X08;//必须要设置的!!不然程序运行异常。

     
     while(1)
     {
         if((P1IN&0x08)==0)
         {
             if((P1IN&0x08)==0)
             {
                 _delay_cycles(5000);
                 while((P1IN&0x08)==0);
                 P1OUT^=0x01;
             }
           }         
       }
     }

  • 首先,分享一下我所拥有的文档资料吧,然后在仔细说说其中对我最有用的资料!

    我试了一下,不知道怎样把所有的资料一个一个上传,打包之后 可能又是因为太大,一直上传不上去,所以我只有一个一个上传了,这是所有资料的图片,呵呵,希望楼主见谅,只能一个一个上传了,然后介绍一个我认为最重要的~!

     

    【msp430_diy_项目】+_基于MSP430_的自行车户外运动系统.doc
  • 首先,分享一下我所拥有的文档资料吧,然后在仔细说说其中对我最有用的资料!

    我试了一下,不知道怎样把所有的资料一个一个上传,打包之后 可能又是因为太大,一直上传不上去,所以我只有一个一个上传了,这是所有资料的图片,呵呵,希望楼主见谅,只能一个一个上传了,然后介绍一个我认为最重要的~!

     

  • 我分享的是《基于MSP430的手持式LCR数字电桥的设计与实现》,这是篇论文,08年的,有点古老。但是很有用。

    其讲述了,LCR电桥的原理,构成和发展,很通俗易懂,LCR测量方面入门的好文章。

    文中采用了MSP430F449,其有64K FLASH,2K SRAM,和丰富的外设,最重要的是其丰富的中断、休眠唤醒和低功耗,十分适合用在手持设备上。

    也给出了关键函数,对MSP430的编程学习也有帮助。

    一直想把文档传上来~可是传了好久都失败~

    http://wenku.baidu.com/view/50b10784b9d528ea81c779fe.html

     

  • Proteus是一个很好的仿真平台,仿真51单片机非常实用,Proteus高一点的版本也可以仿真MSP430单片机,方便了MSP430单片机的学习。开始我用Proteus仿真MSP430时老是提示仿真错误,仔细检查过后还是没能发现出问题的原因。生成hex文件的方式是严格按照网上大神们所说的,IAR的设置也是一样,但还是仿真不出结果。我想很多人都遇到过这种类似情况。

    有一次我从网上下载了别人上传的仿真的Proteus和IAR文件,发现竟然可以仿真出来了,我仔细对比了IAR的设置是一模一样的呀,但为什么我原来的仿真还是出错呢?我想应该是Proteus文件的某些设置的问题。但是绝大多数人可以熟练使用Proteus,但是怎样设置Proteus就不怎么会了,当然我也不会。所以我另辟蹊径,为何不用别人能成功仿真的IAR和Proteus文件作为模板,在此模板上进行修改,修改成自己仿真电路和程序呢,所以这里我就上传那个可以进行成功仿真的Proteus和IAR文件上来给大家,大家可以直接用这个模板进行编程仿真。

    顺便附上MSP430单片机官方的例程 MSP430 16-bit Microcontroller Code Examples and Function Library,链接 http://www.ti.com/lsds/ti/microcontroller/16-bit_msp430/code.page   在MSP430编程时,可以拿这些例程作为模板或参考,可以做到快速上手,不必为一大堆的寄存器而浪费时间了。

    MSP430仿真_IAR和Proteus文件.rar
  • 我的心得:

    slau144b_msp430x2xx family user's guide   是我们学习使用 430 必须的查询手册,还有DATASHEET,在这里我贴出来GUIDE部分,还有一些书籍,还有就是TI举办这种活动的方式很好,有利于大家相互交流学习。我们公司的产品很多使用了430的片子,现在我正在开发的一个项目正使用430和maxim的芯片架构,希望能有更多的合作机会。

    slau144b_msp430x2xx family user's guide.pdf
  •  TI能作为受国人尊重的公司与其对中国电子教育的推动是分不开的,接触msp430有一段时间了期间,在网上找了各种资料也在学校图书馆看了各种msp430的书,发现那些所谓的书只不过是TI官方数据手册的翻译而已,可以说TI的数据手册才是你解决问题的根源。另外还有官方例程,它是你入门的最好工具。如果其它资料不是教你方式方法个人觉得它用处不大,在此贴出个人认为有用的资料供参考。

    MSP430使用资料手册.rar
  • 刚参加工作的时候用过多款MSP430 MCU,MSP430F1232,MSP430F1121A,MSP430F149,不过都是做一些较简单的应用,记得刚开始用430的时候,不知道程序一开始要关闭看门狗,每次程序加载后都跑不起来,后来细读官方的历程后才恍然大悟,现在每次看到WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; 都能让我回想起玩430的那段时光。

    实际应用中感觉MSP430在抗干扰能力上也有很突出表现,控制的LED灯伸到面板外面打静电从来都没死机或程序跑飞的情况。

    使用MSP430过程中一个小经验分享给一下,一般我们用MSP430的系统耗电都很小,而我们使用的UIF仿真器内部的TPS76601可以提供最大250mA的输出电流到目标板,我们完全不用外接电源,直接从仿真器到目标板就能完成调试工作,调试过程变得更简洁一些。

     

    在原理图设计中将2脚接入到系统电源中,当然也可以做成兼容模式,随需求切换。不过在应用前要保证我们的目标板工作电流要在仿真器提供的电流范围以内,检查是否有短路,我们也可以在电源输出部分接PTC保护过流,也可以在系统中接1个电源指示LED,发现灯亮不正常,及时退出操作,防止仿真器损坏。

  • www.ideyi.org/.../article_1077_378130.html    上次申请 没有得到  先学习一下MSP430G2211IN14 的特性及开发环境。

    www.ideyi.org/.../article_1078_450106.html     对于初学者,可以很快上手进行简单的编程,了解熟悉MSP430的编译环境

    www.ideyi.org/.../view_3119.html     对于初次接触430单片机,了解,学习ccsv4很有帮助的!视频讲得很不错,中文的!

    http://www.deyisupport.com/question_answer/f/55/t/1849.aspx    MSP430F5438中文用户指南 对于本次设计的公寓智能微控制电柜的采集控制系统起到了很大的帮助住,主要是它是中文的  该文档可以帮助了解MSP430F5438的电源管理模块,CRC冗余校验模块,SPI,I2C通信模块等,很详细。

    http://www.ti.com.cn/sitesearch/cn/docs/universalsearch.tsp?searchTerm=MSP430F5438&linkId=1这是更多关于   MSP430F5438的资料。

    希望这次能得到开发板学习一下,过把瘾。

  • 电赛那会儿用了2年的MSP430F5438,现在基本上没怎么用了,不过把当时做的一些资料给大家共享一下吧。

    不知道为什么附件传不上去,那就只能上传我字节写的一些发布在百度文库中的程序了,希望对大家有用。

    PS:MSP430很多都带硬件SPI和IIC接口,为甚么大家怎么热衷于模拟时序呢?这不是浪费资源么。

    下面给两个程序,一个是使用硬件IIC,一个是使用硬件SPI,希望对大家有帮助:

    硬件SPI :      nrf905驱动   http://wenku.baidu.com/view/e6b7ae234b35eefdc8d33369.html

    硬件I2C: 这个是用硬件IIC读TMP101温度的函数。希望大家喜欢,俺自己写的,欢迎交流!

    #include "msp430x54x.h"
    #define uchar unsigned char
    void I2C_INIT();
    void WRITE_CMD(uchar config,uchar date);
    void READ_RISTER(uchar rigister);
    void READ_Tempriture();
    uchar RXD[2];
    uchar temp_flag;
    float temperiture;
    void main(void)
    {
      WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;                 // Stop WDT
      I2C_INIT();
      while (1)
      { __delay_cycles(50);                     // Delay required between transactio
        WRITE_CMD(0x03,0x0a);
       // WRITE_CMD(0x03,0x00);
         READ_RISTER(0X01);
         WRITE_CMD(0x00,0x60);
          UCB0I2CSA = 0x19; 
          _NOP();
        READ_Tempriture();
       
       // __bis_SR_register(LPM0_bits + GIE);     // Enter LPM0, enable interrupts
        __no_operation();                       // Remain in LPM0 until all data
      }
    }

    void I2C_INIT()
    {
      UCB0CTL1 |= UCSWRST;    //复位                 
      UCB0CTL0 = UCMST + UCMODE_3 + UCSYNC;    //主机I2C模式
      UCB0CTL1 = UCSSEL_2 + UCSWRST;   // SMCLK      
      UCB0BR0 = 12;                    //  /12       
      UCB0BR1 = 0;
      P3SEL |= 0x06;                           
      UCB0I2CSA = 0x49;               //从机地址                    
      UCB0CTL1 &= ~UCSWRST;                                   
    }

    //写数据到寄存器中
    //config=寄存器地址, date=给寄存器的数值
    void WRITE_CMD(uchar config,uchar date)
    {   while(UCB0STAT&0x10)          //检测总线是否忙碌
           {I2C_INIT();
           };
        UCB0CTL1 |= UCTR + UCTXSTT;    //开始发送地址
        UCB0TXBUF =config ;
        while((UCB0IFG & UCTXIFG)==0); //检测数据是否发送完毕
        UCB0TXBUF =date;
        while((UCB0IFG & UCTXIFG)==0); //检测数据是否发送完毕
        UCB0CTL1 |= UCTXSTP;           // 结束I2C
        while((UCB0CTL1 & UCTXSTP)==1);// 清除中断标志位
        UCB0IFG &= ~UCTXIFG;                
    }


    //读寄存器的值
    //参数rigister  要读的寄存器地址
    //每次接收数据位2BYTE
    void READ_RISTER(uchar rigister)
    {   uchar c;
        while (UCB0CTL1 & UCTXSTP);    //检测总线是否忙碌
        UCB0CTL1 |= UCTR + UCTXSTT;   //开始发送地址
        UCB0TXBUF =rigister ;          //需要读的寄存器地址
        while((UCB0IFG&UCTXIFG)==0); //检测地址是否发送完毕
        UCB0IFG &= ~UCTXIFG;  
        UCB0CTL1 &= ~UCTR;        //接收数据
        c=UCB0RXBUF;
        UCB0CTL1 |=UCTXSTT;      //开始接收 
        while(!(UCB0IFG&UCRXIFG)); //等待数据接收完毕
        RXD[0]= UCB0RXBUF;
        while(!(UCB0IFG  & UCRXIFG));
        RXD[1]= UCB0RXBUF;
        UCB0CTL1 |= UCTXSTP;        // 结束I2C
        while((UCB0CTL1&UCTXSTP)==1);// 清除中断标志位
          UCB0IFG &= ~UCTXIFG;                
          UCB0IFG &= ~UCRXIFG;        // 清除中断标志位
    }

    //读温度寄存器中的值
    void READ_Tempriture()
    {
     READ_RISTER(0x00);
     if( RXD[0]>128)
     { temp_flag=1;
       RXD[0]=~RXD[0];
     }
     else temperiture=((int)RXD[0]+(RXD[1]>>4)*0.0625);
    }

     

  • 在一个自动控制项目中,我需要使用声音识别,但受到成本和功耗限制,不能使用DSP和CPU。最终选用了

    MSP430的MCU来完成任务,但是使用430来做声音处理的资料不多,在搜索之后,我发现了这篇文档:

    www.ti.com/.../slaa331.pdf

    这个文档里比较详细的讲述了使用430MCU进行一般的声音处理的方法。

    在这个文档的引导启发下,我顺利完成了任务。

    其实在工程中碰到的很多问题都可以在TI的文档库里找到答案,只是需要时间去搜索而已。

  • 前段时间准备TI举办的电子设计大赛,学习430单片机,了解到它相对其他单片机的强大之处,之前在TI官网上看430的教学视频也对我帮助很大,下面贴出一些我之前看过的帖子,希望对大家有所帮助。

    1、www.deyisupport.com/.../55.aspx   430的帖子汇总,可以再上面看到很多知识,也可以提问,马上有人提供帮助。

    2、www.ti.com/.../workshop_material.html    德州仪器高性能模拟器件在全国大学生电子设计竞赛中的应用系列培训

    3、www.ti.com/.../ti_msp430.html   TI MSP430 大学计划

    4、www.ti.com/.../msp430_protel.html    MSP430 最小系统板设计 - Protel 格式

    5、www.ti.com/.../msp430_solutions.html    大学生电子设计竞赛 MSP430 解决方案案例

    6、www.ti.com/.../msp430.html    MSP430 教学光盘

  • 控制器名称:升降机控制器(西门子351模块的替代品)

    本控制器以MSP430F1122为主控芯片。其功能为:接收升降机的位置反馈信号,并将升降机位置反馈给主控端;接收主控端的控制信号;根据控制信号控制执行机构将升降机停在指定位置。

    430原理图.rar
  • 我自己画的MSP430F149/F169的系统板,使用了转接板

     

    430.rar
  • 在此附上MSP430X1XX系列用户手册,以及自己根据该手册以及芯片PDF原创编写的DDS信号发生程序和信号相应参数的检测程序。程序运行稳定,非常实用,希望能帮到需要学习的朋友。

    MSP430信号产生及参数测量程序及用户手册.rar
  • 基于 MSP430Fxxx的三个实例,很有用的,一个是带UCOSII的,一个是摄像头的,还一个是关于GUI的,这个GUI是zlgGUI,网上少有的资料哦!! 这是之前做的一个mini数码相机时写的,也有一些是参考别人的,都是不错的资料!!

    MSP430的三个超爽实例.rar
  •      接触MSP430系列MCU已经一年多了,在学习的过程中也结识了不少朋友,从大学生电子设计竞赛,到各电子论坛,也算是总结了一些经验。与大家的交流后,普遍有个感觉就是学习要系统,资料和工具要选择要权威。

      说到资料的寻找,TI的官网上最为经典。所遇到的所有问题在上面基本上都能找到解决方法。而且搜索方便、快捷,更新也是蛮快。所以如果是刚学的新手,还是上MSP430的主页吧,资料是英文的不要紧,慢慢看,慢慢调试,习惯就好了,比中文的讲的透彻,毕竟中文是别人翻译的。废话不多说,网站如下:www.ti.com.cn/.../mcuprodtechdoc.tsp

    期待已久的板子,终于有机会亲手调试了。。。大家一起加油,玩好430!

  • www.ti.com.cn/.../msp430g2230

    德州仪器公司 MSP430 系列超低功率微控制器包含几个器件,这些器件特有针对多种应用的不同的外设集。 这种架构与 5 种低功耗模式相组合,专为在便携式测量应用中延长电池使用寿命而优化。 该器件具有一个强大的 16 位 RISC CPU、16 位寄存器和有助于获得最大编码效率的常数发生器。 数字控制振荡器 (DCO) 可在不到 1µs 的时间里完成从低功耗模式至运行模式的唤醒。

  • 西安电子科技大学 《MSP430自学手册》 谢楷

    谢老板的书老少咸宜很适合入门

    TI提供给各位开发作者交流的网站

    有很多成熟的解决方案,可以帮助快速上手并开发产品

     

     

    MSP430自学手册3.1.pdf