您好!MSP430F149IPMR芯片 之前订单S正常编写程序运行,近期的底部AE表示 为何写不进程序,请问代码S跟AE是存在什么区别,请帮忙分析!
明明在h文件中有声明但是也会报错,查了一些资料,需要添加cmd文件,也添加了,但是还是没有成功,谢谢
我用MSP430F149单片机做模数转换,3.3v供电,如果ADC启用内部2.5v基准,消耗的电流是15毫安,如果是外部基准2.5v消耗的电流只有5毫安,为什么会有这么大差距
根据手册,在使用2.0v时,最安全的是使用4Mhz。
但是当电压2.0v时,也可以使用硬件晶振8Mhz。
按目前配置会出现重大隐患吗?还是只要正常启动(起振)就没事了?
还是硬件可以使用8Mhz,软件进行分频到4Mhz就可以了?
还是我理解有问题,请指正一下。
无法下载,显示
JTAG communication initialization.... failed
Verifying Security Fuse .................... failed
现在有一个新的的开发,我之前用的16k的253空间不够了,想换一个空间更大的。
目前选时msp430f149,空间够大,好买,价格也便宜。
但是我看有人说新的开发不推荐用149了。
请问有没有其他的型号推荐?
不需要片内AD。价格在10多元左右,至少32kflash。
谢谢!
你好!
在IAR5.3中的工程:按键中断检测可以正常工作,但是在CCS12中新建一个工程后,Build ALL 后进入DEBUG运行后,程序无法检测到按键中断。代码如下:
请问:IAR工程移植到CCS中是需要做哪些修改和注意点?
/***************************************************
程序功能:用中断方式读取四个独立式按键的键值,同时用
D1~D4四个LED的点亮来指示k1~K4四个按键的…
我使用USB转串口工具连接msp430f149,连接关系为:
(串口工具)RTS---(F149)TCK;
(串口工具)DTR---(F149)reset;
串口工具的TXD --- F149的P2.2(BSL RXD);
串口工具的RXD ---F149的P1.1(BSL TXD);
GND ---GND;
使用BSL的方式为MSP430F149烧录txt文件,使用网上下载的MSPFET是可以正常成功下载的…
产品批量老化测试的时候发现,经过高温老化后,会有20%左右的产品,存在一定概率不启动现象,出现不启动现象后,短路RST复位管脚无效,必须全部断电,等待一定时间后,再次上电启动运行,其他产品没有此类现象。
我使用FET430UIF在调试MSP430F1XX芯片都很正常,但是在调试MSP430F67791(REV A)的时候,一直连不上器件。能告诉我是什么原因吗,怎么样解决。我用的仿真软件是IAR Embedded Workbench IDE(5.60.5),
Common components (6.6.4.2867)。谢谢
使用P60至P65作为测量通道,当P60变化为较大值时,P61外部模拟信号为某一固定值,P61数值会有增加;当P65变化为较大值时,P61外部模拟信号为某一固定值,数值也会有增加,测试了下大概有0.5%左右的影响。请问为什么会有影响?有没有什么办法解决?
给位工程师:
你们好,最近研究msp430f149的iap,目前是调试阶段,已经写好简单的boot文件和app文件,在boot文件中也加入了中断跳转的指令。如果app文件中没有中断,程序可以执行,一旦app程序中打开串口接收中断,串口发送指令后程序就跑停了。在boot程序中也将串口中断向量重定义了。 #include "io430.h" #include "flash.h" void USART_Init(void); void main…
目前遇到在转换极性时(需要将TBCCR1,或TBCCR2置0),只有在这个点上出现异常。其余脉冲占空比检查过都是正常的,目前手上只有定时器A的详细 介绍,没有定时器B的,需要参考下定时器B的资料文件
#include "msp430.h" #define MAX_STRBUF_SIZE 32 /* 串口接收的最大数据 */ unsigned char g_u32RevCnt = 0; /* 接收字符串自加变量 */ unsigned char gAr32_u8xString[MAX_STRBUF_SIZE]; /* 串口接收字符串数组…
MSP430F149+1602数码显示和实时时钟
MSP430F149,IAR,ADC采样之后对太阳点光源进行跟踪
MSP430F149 AD7705程序
MSP430 BH1750测量光强(已测试)
Launch Pad NOKIA5110 Clock
使用MSP430单片机控制超声波测距并使用5110显示
基于MSP430的MP3…
最近自己在调试f149 spi模块遇见了非常头痛的问题,手册中f149 spi最高速度是4MHz,在实际中我只调到了1MHz,速度再往上调的时候,读出的数据就出错了,spi初始化代码是参照ti官方例程,怎么也找不出其中原因,肯请ti工程师指教
1、外部晶振选用8M,电容20PF,当程序中选用外部晶振时,单片机控制继电器动作时,会引起单片机复位或死机,频率相当高,十有六七。
2、当程序中选择低频32.768晶振时,单片机控制继电器动作一切正常,已经通过上万次测试。
3、以下图是控制继电器的电路图,此电路之前选择的MCU是MSP430F149,外部晶振选择的是8M,之前没有任何问题,可是换成MSP430F5438…
最近正在调试一个程序,MSP430F149的UART0和UART1分别连接PC0和PC1两台电脑, UART1连接的PC1发送数据时,返回来的不是原来的数据,发送ok,返回来给PC1的是 ASKII码表 对应 152 的字符,连接UART0的PC0也接收不到任何数据。P2OUT 连接的是8个LED灯。PC1可以正确接收到UART1发送的数据,而在另外的测试中,UART0和UART1的接收中断服务函数 分别写 TXBUF1…
我使用MSP430f149 的8个ADC通道采集不同电压信号,通过按键切换采样通道,但每次切换时总是会停止采样,哪位大神帮忙看看,谢谢!
程序在附件!谢谢!