• MSP430F5438A: RS485通讯丢失数据

    Part Number: MSP430F5438A

    急急急,卡了一周了都没测好。

    用的是P3.4,P3.5引脚,配置成4800的波特率,按照User Guide 配置:

    UCA0BR1 = 0x00;
    UCA0BR0 = 0x06;
    UCA0MCTL = UCBRF_0 + UCBRS_7;

    配置成主机模式: 

    问题是用Modbus Slave仿真时是收发正常的。

    连接实物表时,发送数据是正常的,但是接收到的数据丢失的,通常接收超过3个字节就出错了。

    用USB转TLL接收RS485芯片转换的数据发现和从机的数据是一致的…

  • MSP430F5438A: ADC采集电路,信号电压被下来

    Part Number: MSP430F5438A
    Other Parts Discussed in Thread: OPA2333,

    求助,最近在用MSP430F5438A的ADC功能,采用ADI的LTC6115进行电流采集,信号经过ADI的模拟开关ADG708BRUZ以及TI的运算放大器OPA2333后输入给MSP430。信号电压范围设计的是0~5V,OPA2333做了个二分之一,给到MSP430信号电压是0~2.5V。如下图,绿色和黄色分别为ADG708输入前通道2和通道4的信号,红色为ADG708输出信号…

  • MSP430F5438A: 自制的最小系统板无法使用SBW下载程序

    Part Number: MSP430F5438A

    下载部分原理图如下

  • MSP430F5438A: 定时器A Timer1CCR1无法正常开启定时

    Part Number: MSP430F5438A

    程序初始化时,单对Timer1CCR1进行定时初始化,并且打开定时器,但是定时器没有进入中断,装载一下Timer1CCR0,Timer1CCR1就能正常工作。程序如下:

    // TA1CTL=TASSEL_2+TACLR; 

    //TA1CCR0=45000;  

    TA1CTL=TASSEL_2+TACLR; 

    TA1CCR1=45000; //配置定时值

    TA1CCTL1=CCIE; //Timer1 CCR1中断使能

    TA1CTL |= MC_1; …

  • MSP430F5438A: 关于时钟配置的问题

    Part Number: MSP430F5438A

    如上图所示,我为5438A配置了20MHz的有源晶振

    时钟配置部分代码如下:

    如此配置后,利用

    clockValue = UCS_getSMCLK();
    clockValue = UCS_getMCLK();

    这两个函数回读的主时钟和子时钟都是1048576MHz,实际利用串口通讯测试也确实如此,

    请问这是为什么呢,我希望将主时钟和子时钟都配置为20MHz

  • MSP430F5438A: 关于脉冲周期采集及边沿计数

    Part Number: MSP430F5438A

    我需要采集15路脉冲信号的周期并计算每路脉冲的上升沿个数

    所以我在430产品线中选择了5438A

    刚好有15路捕获

    以timerA0为例 可以捕获5路脉冲信号

    不过CCR0是有独立的中断的,CCR1至CCR4是公用一个中断信号的

    timerA1情况类似,CCR0有独立中断,CCR1到CCR2公用一个中断信号

    timerB也是这样的,CCR0有独立中断,CCR1到CCR6公用一个中断信号

    各个timer的时钟都是用的XT2高速时钟分频得到(做32分频…

  • MSP430F5438A: 关于mathlib使用的疑问

    Part Number: MSP430F5438A
    Other Parts Discussed in Thread: MATHLIB, MSPMATHLIB

    我的工程编译advice中,有这样一条处理建议

    随后我在“msp430ware_3_80_14_01”中检索关键字“math”,得到了下面的检索结果

    从检索结果看,mathlib分别对应以下产品线

    energy_measurement

    26xx

    2522

    2676

    captivate

    问题1…

  • MSP430F5438A: 关于XT2使用有源晶振的疑问

    Part Number: MSP430F5438A

    我需要用5438A采集外部信号边沿以计算信号周期,为了提高采集精度,对于XT2,我想使用高精度、低温漂的有源晶振

    但是我不确定应该配多少V的有源晶振呢 TRM文档描述如下

    我在手册里没有找到DVIO是多少

    而且我计划用24MHz的有源晶振作为XT2时钟

    那么我是应该用1.8V供电的晶振 还是应该用3.3V供电的晶振呢

  • MSP430F5438A: IAR 7.12.1 使用新版MSP-FET出现不能正确识别固件版本问题

    Part Number: MSP430F5438A

    公司刚买了三个,使用一个,Serial: 22*******,在fet-pro430中将固件从1.0升级到3.11。但在用IAR仿真时,提示要升级固件

    如果选择“是”,则固件降回1.0

    发现是IAR不能正确识别固件版本:

    Wed Feb 22, 2023 14:01:29: IAR Embedded Workbench 7.12.1 (C:\Program Files (x86)\IAR Systems\Embedded…

  • MSP430F5438A: 关于唤醒时间的疑问

    Part Number: MSP430F5438A

    我的程序中,没有设置SVSMLACE和SVSLMD,这两个位的默认值都是0

    所以应该对应表2-5的第一行,即SVSL Control Mode对应antomatic,SVML Control Mode对应manual

    我同样没有配置过SVSLE,这个位的默认值是0,我比较关系的唤醒时间,可以看出是fast模式,也是我希望的模式

    以上理解,不指导正确与否?

    问题1.请问表2-6中的Off是什么含义呢?

    问题2.下图中的红框的两列是什么含义呢…

  • MSP430F5438A: 关于实时变量观测的问题

    Part Number: MSP430F5438A

    如图所示,为了能够动态观测变量,我在调试时勾选了Halt the target before any debugger access

    不过后面括号里说会影响中断执行

    那么请问调试的时候开启这个功能可以吗?这个是仅影响调试吗,如果固化代码后脱离仿真器,程序运行会收到什么影响吗?

  • MSP430F5438A: 关于Frequency vs Supply Voltage的疑问

    Part Number: MSP430F5438A

    关于Vcore TRM文档中有如下描述

    默认情况下,PMMCOREV为最小值

    5438A数据手册中有如下图片

    按照这张图片,如何理解TRM手册中“enables operation of MCLK over a very wide frequency range.”

    从这张图片看,我的理解是,PMMCOREV设置为最小值0,MCLK最大不能超过8MHz,但是Supply Voltage可以从1.8V到3.6V,Supply…

  • MSP430F5438A: 关于GIE的疑问

    Part Number: MSP430F5438A

    //***************************************************************************//
    //
    // Main Function
    //
    //***************************************************************************//
    void main( void )
    {

    WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;

  • MSP430F5438A: 关于唤醒时间的疑问

    Part Number: MSP430F5438A

    请问唤醒时间是由SVSLFP决定的吗

    SVSMLCTL |= SVSLFP;

    使用以上语句是正确的吗

  • MSP430F5438A: 关于SMCLK的疑问

    Part Number: MSP430F5438A

    如这段描述,LPM0 through LPM4是通过设置SR寄存器中的CPUOFF, OSCOFF, SCG0, and SCG1位实现不同的低功耗模式的

    从这张图看,LPM模式应该不会影响SMCLK的吧?如果XT2在电路上配置了一个高频晶体,并且将SMCLK的源设置为XT2

    LPM3会影响SMCLK吗?进入LPM3,会将SMCLKOFF进行相应的设置从而关闭SMCLK吗

    我用CCS进行调试,使用5438A头文件中定义的LPM3使单片机进入低功耗模式…

  • MSP430F5438A-ET: 无法识别IDE

    Part Number: MSP430F5438A-ET
    Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5438A

    请问,大家有用 MSP430F5438A-ET (BGA)芯片开发产品的经验的吗?

    下载代码总是一直出现“ Fatal error: Could not find device (or device not supported) session aborted!

    但是如果换成MSP430F5438A一切正常,有哪位大神能给指导一下吗…

  • MSP430F5438A: 定时器触发 ADC采集 25M时钟 要求200K最大ADC采样; 定时器改变采样频率 触发ADC采集;

    Part Number: MSP430F5438A

     定时器触发 ADC采集  25M时钟  要求200K最大ADC采样;   定时器改变采样频率 触发ADC采集;

    有没有 推荐?

  • MSP430F5438A: 定时器的计数时钟选用外部时钟的问题

    Part Number: MSP430F5438A

    当选用定时器B,来做脉冲计数的时候,选用P4.7作为时钟输入,P4.0的输入方波作为捕捉信号

    请问:

    TBSSEL=0时,选用了外部时钟输入, 计数的时候,是根据外部信号的上升沿计数,还是下降沿计数?

    谢谢

  • MSP430F5438A: 关于捕捉程序的写法

    Part Number: MSP430F5438A

     Timer B使用了捕捉功能,设置成上升沿捕捉,下面是中断程序的两种写法:

    ///////////////////第一种/////////////////////

    #pragma vector = TIMER0_B0_VECTOR
    __interrupt void timer_b0_isr(void)
    {
       if(  TB0CCTL0 & CCI  ){ //捕捉到低电平

          //进行处理
          TB0CCTL0 &= (~CCIFG) ; /…

  • MSP430F5438A: 关于捕捉程序的写法

    Part Number: MSP430F5438A

    void TimrA1Init_captrue(void)
    {

    undefined
         TA0CTL = TASSEL0+TACLR+TAIE+MC1; //时钟信号选择MCLK,计数模式为连续增计模式
         TA0CCTL1 = CM1+SCS+CAP+CCIE; //输入下降沿捕获,CCI1A为捕获信号源
         P1SEL |=BIT2; //设置P1.2端口为功能模块CCI1A输入捕获
    }

    unsigned int TimeGap=0;
    #pragma…

  • MSP430F5438A: 定时器B,捕捉计数的问题

    Part Number: MSP430F5438A

    程序目的:捕捉的信号是P4.0,上下沿都捕捉,并且产生中断信号,当捕捉到P4.0的上升沿时,把此刻的P4.7输入的方波信号的计数值保存起来

    void TIMEB_init( void )

           //P4.7 为时钟输入,P4.0为上下沿捕捉
          TB0CTL = TBSSEL_0 + ID_0 + TBCLR ; //TB0CLK输入,不分频,自动清0和分频参数

          TB0CCTL0 = CM_3 | CAP | CCIE | CNTL_0…

  • MSP430F5438A: 定时器B,用作捕捉和计数时,计数值有时不正确,误差较大

    Part Number: MSP430F5438A

    void TIMEB_init( void )

           //P4.7 为时钟输入,P4.0为上下沿捕捉
          TB0CTL = TBSSEL_0 + ID_0 + TBCLR ; //TB0CLK输入,不分频,自动清0和分频参数

          TB0CCTL0 = CM_3 | CAP | CCIE | CNTL_0 | CCIS_0 ;
                            //上下沿捕捉,捕捉模式,有中断, 16位模式,P4.0输入,必须是异步捕捉

           //P4…

  • MSP430F5438A: ADC的多通道采样

    Part Number: MSP430F5438A

    参考

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AIsx3essEcHIyKbkidrtgQ__IOGqZri__LATEST 

    重复序列采样A0 - A3

    但是传感器的电压信号是持续不断的,这样就会一直触发ADC的采样中断,无法进行正常程序。

    我想每个10s进行一次采样,其他时间正常使用板卡进行其他操作。

    请问有什么方法不进行中断就可以adc采样或者可以采样完成后跳出中断,进行完其他程序再进行中断

  • MSP430F5438A: MSP430F5438A rtc

    Part Number: MSP430F5438A

    MSP430F5438A rtc不对星期校准会影响时间吗?

  • MSP430F5438A: 在iar中如何操作寄存器地址

    Part Number: MSP430F5438A

    在使用iar +msp430f5438a 库函数时,用下面操作寄存器地址来改写寄存器的值,感觉非常方便。于是不要库函数时,也想这样操作,却不行,编译是对的,基地地址和偏移地址是对的,但仿真时寄存器值却不改变。@TI FAE如何在不使用库函数下使用 HWREG8这种方式写寄存器。

    #define HWREG32(x) \
    (*((volatile uint32_t *)((uint16_t)x)))
    #define HWREG16(x) \
    (*((volatile…

1 2 3 4 5 »