Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET, MSP-TS430PN80C
不知道为什么,当我首次尝试使用MSP-FET连接MSP-TS430PN80C开发板时,CCS提示需要更新固件,但当我点击Update后,固件并未更新成功,且当我尝试直接烧写或debug例程时,也无法成功,这是为什么呢?因为不清楚开发板的外部供电电压要求,我使用JTAG接口直接供电。
不知道为什么,当我首次尝试使用MSP-FET连接MSP-TS430PN80C开发板时,CCS提示需要更新固件,但当我点击Update后,固件并未更新成功,且当我尝试直接烧写或debug例程时,也无法成功,这是为什么呢?因为不清楚开发板的外部供电电压要求,我使用JTAG接口直接供电。
运行时看门狗的周期就不是1s,变成了32ms,发送到123后就复位
//------------------------------------------------------------------------------
// Hardware-related definitions
//------------------------------------------------------------------------------
您好,我的开发板型号是MSP-EXP430G2,在我将开发板与电脑连接之后没有COM4程序下载的串口,如下图所示,是怎么回事?
在我的电脑重启之后在CCS里面可以识别到,但是一会儿之后就识别不到了
我购买的单片机型号为MSP430G2553(官网买的正品),在MacBook上的Code Composer Studio 12.4.0软件(官网下载的正品)上运行编写好的代码,代码本身没有问题。将单片机连接到电脑上后,需要将代码烧录到单片机内,结果Code Composer Studio 12.4.0软件弹出如下错误:
MSP430: Error initializing…
你好,我想使用MSP430G2553芯片的UART串口转485通信,485要求的通讯速率是921600bps,使用32768Hz的外部晶振提供时钟,UART的通讯速率是不是不满足?
利用例程13_1_SD_Hard_or_Soft_SPI,在ADC10完成块存储后调用写扇区函数SD_Write_Sector(),无法正常运行,求助。
各位好,
我首先在包含了stdio.h和string.h头文件的main函数中对fputc和fputs进行重定义,代码如下:
用CCS下载程序时出现了以下错误:
MSP430: Error initializing emulator: Could not find MSP-FET430UIF on specified COM port
我是一个msp的新手,我想使用DLP-7970ABP和MSP-TS430QFN23X0搭建一个RFID读卡器,请问我将MSP430G2553的代码 移植到 MSP430F2370,程序需要做修改吗
我的需求:同步采集一个频率在几kHz~几百kHz的模拟信号,输出数字量在电脑上分析
目前状况:ADC的配置没有问题,通过UART串口输出,但电脑端接收到的输出仅约170组数据每秒…
有谁知道 做ti 比较好一点贸易商。 我在ti官网买的货 正常从深圳发货运费 只要 20几 ,ti 官网要100多运费,而且他走陆运。 而且有些 贸易商的得价格比ti官网要便宜很多
#1544-D</a> (ULP 13.1) Detected loop counting up. Recommend loops count down as detecting zeros is easier main.c /MX-2553_MRS line 367
这个警告怎么回事?怎么去除
我在msp430G2755上写了一段uart串口通讯程序,但运行不成功,不知什么问题?
#pragma vector=USCIAB0RX_VECTOR
__interrupt void USCI0RX_ISR(void)
{
while (!(IFG2&UCA0TXIFG)); // USCI_A0 TX buffer ready?
if(UCA0RXBUF…
我参考msp430g2553的uart初始化例程(这段程序我已经做过验证是正常的),但在msp430g2755上作了相应的修改,把原通讯接口P1.1,P1.2改成P3.4,P3,5但运行结果却始终不能获得uca0rx的接收数据中断,不知是什么地方没弄对?
//////////串行口初始化
void ini_usart115k()
{
DCOCTL = 0; …
各位工程师好,我在项目中打算使用MSP系列的芯片的SPI四线受控模式,(STE引脚应该是由主器件发送控制信号控制STE的)当主控的SPI未接入或未工作时,受控设备SPI四线皆悬空,我对作为从设备的STE引脚可否做内部上拉设置,我知引脚做IO口的时候可以使能上拉,但作为SPI模式时我不知道可不可以?如果不可以内部上拉的话,我是否要外接上拉电阻?
CSS的debug功能会提示这个,在网上查询了相关的问题还是没有得到解决。
我的同学也有和我一样的情况,但也由同学能够成功烧录。
电脑是Dell windows11 ,那个和我一样显示这个错误的同学也是Dell window11
各位大虾们:
你们好,个人在使用proteus8.6仿真msp430G2553的串口UART时,结果出现PI端口都为低电平,希望大家能够看一下,给点建议。(因疫情原因,购买的开发版不配送 ),下图为仿真的原理图;
代码:寄存器部分已经配置麻木了 参考他人代码也很难受
#include <msp430.h>
/**
* main.c
*/
#define uchar unsigned char
#define CPU_CLOCK…