This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TI MCU精华电路图分享

Other Parts Discussed in Thread: CC2530, TMS320VC33, LM3S8962, CC430F5137, SIMPLICITI, LM3S811, BQ32000, TMP101, CC2540, CC2541, BQ51013A, BQ500211

汇集原创设计电路图,值得读一读~

1、 在 RFID 系统中,读写器是核心部件,由于标签的非接触式无线通信的特点,必须借助连接电子标签和后端应用系统的读写器来实现数据传输功能,它是架起前后端信息交互的桥梁。读写器由四个模块组成:射频天线、射频收发单元、射频衰减单元、电源单元、控制单元和数据传输单元。其中,射频收发单元与控制单元集成在CC2530这款SoC芯片上,CC2530可以发射命令控制射频衰减单元,在必要时衰减射频信号,数据传输单元主要由wiznet专用TCP/IP网络芯片W5100组成,用来连接上位机与CC2530,负责服务器上层应用软件与2.4Ghz底层射频硬件的通信。

【电路设计】+打开物联网大门的敲门砖CC2530应用.docx
  • 2、本产品电路设计核心采用了DSP+ARM控制器的控制板卡,该控制板卡采用6层板设计,搭载一颗TMS320VC33 150MHZ的DSP器件,一颗LM3S8962的cortex-m3器件,采用了多种供电方式,既可以支持USB接口供电,也可以采用外部7V-12V 供电,搭载一颗CY37064CPLD和一片FT245BM USB转串口芯片,可以方便实现和电脑端的上位机通信。同时,作为主控制核心的DSP,主要负责算法处理。可以加载U盘模块,外加SRAM模块,板上外扩 4M位的FLASH,可在其上运行DSP程序。当时采用LM3S8962,主要是考虑其带有网络功能,可以实现远程控制。

    【电路设计】+给LMS811官方开发板做的功能扩展板PCB电路.docx
  • 3、为满足实验室环境及设备振动监测的应用需求,设计了一种简单的集成多传感器的无线发射装置,实现对环境温湿度、气压和设备振动状态多个参数进行监测。该系统以CC430F5137嵌入式系统为核心,具有较强的数据处理能力,实时性好,稳定性高;在单一传感器节点中集成温湿度传感器、气压传感器和加速计采集多个参数的数据,实现对环境参数和设备状态的监测;通过TI公司推出的针对简单网络专用的短距离RF通信方案SimpliciTI技术组建无线网络,使节点具备数量大、部署灵活等特点;通过在监测环境中多个设备上安装传感器节点,不仅能够对实验室环境和设备的振动进行监测,还能够实现对区域环境的多点监测。

    【电路设计】+采用CC430F5137实现环境监测的无线传感器节点.docx
  • 4、为满足实验室环境及设备振动监测的应用需求,设计了一种简单的集成多传感器的无线发射装置,实现对环境温湿度、气压和设备振动状态多个参数进行监测。该系统以CC430F5137嵌入式系统为核心,具有较强的数据处理能力,实时性好,稳定性高;在单一传感器节点中集成温湿度传感器、气压传感器和加速计采集多个参数的数据,实现对环境参数和设备状态的监测;通过TI公司推出的针对简单网络专用的短距离RF通信方案SimpliciTI技术组建无线网络,使节点具备数量大、部署灵活等特点;通过在监测环境中多个设备上安装传感器节点,不仅能够对实验室环境和设备的振动进行监测,还能够实现对区域环境的多点监测。

    系统主要分以下几个主要部分:

     

    • 电源模块:为系统提供电源;
    • 主控单元:采用TI 的LM3S811微控制器;
    • LED屏接口:利用TI的74HC254提高主控的驱动能力(屏是标准08接口);
    • 蓝牙模块:HC-05蓝牙模块,实现微控制器与手机等上位机的通信;
    • Flash存储模块:芯片用的是EN25F40 (4 Mbit 串行Flash存储器),主要用来存储字库数据,和一些设置信息;
    • RTC实时时钟模块:用的是TI的BQ32000,IIC接口的实时时钟芯片;
    • 传感器模块:主要有温度传感器(TI的TMP101数字温度传感器)和光线传感器(光敏电阻);
    • 其他接口:主要有JTAG下载接口,用于下载调试程序,扩展接口主要用于系统扩展。
    【电路设计】+随身广告屏设计(LM3S811).docx
  • 5、本作品使用基于Cortex -M3的LM3S811单片机通过开关型霍尔传感器A04E检测车轮的转数,利用SSI(同步串行通信)模块向两片级联的74HC595发送16位的数据来驱动六位数码管,其中高八位用于片选,低八位用于段选。通过一个按钮来切换显示速度和里程。

    【电路设计】+基于LM3S811的速度里程计.docx
  • 6、主要是自己爱好所致,闲着无事去年在家里做的一个微型四轴,由于楼主本人从事汽车电子行业,用的正好是TI的这颗MCU就用在了微型四轴上,当然是大材 小用了,此微型四轴通过两个NRF24L01通讯进行标定数据传输和遥控指令的传输,四个小MOS管驱动四个空心杯电机,姿态解析用的是MPU6000, 通过SPI通讯读取数据。

    【电路设计】+微型四轴(TMS470MF06607).docx
  • 7、目前半导体数字芯片、传感器芯片和射频芯片发展很快,对四轴飞行器一直很感兴趣,我想做蓝牙BLE4.0四轴小飞行器, 蓝牙通信距离通常10米至20米,在空旷的地方据说可以达到100米,载波频率2.4G-2.485G,通信速率可以达到1Mb/s,属于近距离通信,低 功耗,加密性好,可以传输数据和语音。通信协议目前采用4.0版本,应用领域广泛,智能手机,平板电脑,可穿戴设备,蓝牙耳机、音箱,遥控玩具。

    现在的四轴飞行器多数采用stm32f+nRF24l01+ MPU6050,

    我打算用CC2540f256+ CC2541f256做四轴小飞行器。

    CC2540f256芯片资源介绍:CC2540=mcu51+BT(BLE)+USB

    CC2541f256芯片资源介绍:CC2541=mcu51+BT(BLE)+I2C

    【电路设计】cc2541f256+cc2540f256蓝牙BLE4.0四轴小飞行器.docx
  • 8、Lm3s9ab96作为TI收购流明公司推出的Cortex-M3旗舰芯片,秉承Cortex系列芯片的一贯优良传统,接口丰富,性能优异。而且TI的产 品提供的开发资料极其完整。美中不足的是,我在使用该芯片期间其存在Bug。因为项目需要该芯片发布后,从xx代理商申请样片进行开发。其后TI一直真对 其存在的BUG进行版本升级,我从C0版一直追到C5版。
    面向工业的多接口数据采集装置所应用的接口及扩展功能包括,一个USB-OTG,一个CAN/RS485,一个以太网,扩展32Mb-RAM,扩展1Gb-Flash。

    【电路设计】面向工业多接口数据采集装置(Lm3s9b96).docx
  • 9、曾经在项目中做过的成功案例--TI低功耗无线充电方案
    TI提供了一个支持WPC联盟Qi标准的无线电源发射器和接收器系列控制芯片。BQ500211是一款符合Qi标准的新型发射器控制芯片,可对基站与移动 设备之间的功率传送实施智能控制。符合Qi标准的BQ51013A是一款集成型接收器控制芯片,它集成了一个低阻抗的全同步整流器、一个低压降稳压器 (LDO)、数字控制欲准确的电压和电流环路,整个功率级采用了低阻抗NMOS FET,旨在确保高效率和低功耗耗散,可提供一个稳定的DC输出以及与发射器的数字控制反馈。

    【电路设计】+ BQ51013A与BQ500210低功耗无线充电的经典设计+PCB.docx