在使用sysconfig时,gpio功能无法配置,出现如下报错
Unable to render selection
Error: launchPadShortcut: Validation failed: [
Hide Details...
{ "instancePath": "/1", "schemaPath": "#/definitions/EnumerationOption<string>/additionalProperties", "keyword…
在使用sysconfig时,gpio功能无法配置,出现如下报错
Error: launchPadShortcut: Validation failed: [
Hide Details...
{ "instancePath": "/1", "schemaPath": "#/definitions/EnumerationOption<string>/additionalProperties", "keyword…
请问MSPM0G3507如何配置内部温度传感器,SysConfig应该如何配置
您好,
由于项目中需要使用AM243x多核分享资源的功能,因此需要用到resource partition工具生成c文件并更新SBL,但我在按照C:\ti\mcu_plus_sdk_am243x_09_02_00_50\tools\sysfw\boardcfg\respart\am243x\k3-respart-tool-0.5的说明,通过script中的setup安装到sysconfig…
您好,咨询一下M0系统的单片机,软件方面是否有图形化代码生成器?
错误显示如图所示,请问如何解决?谢谢。(虽然显示错误,但程序能够正常下载、执行)
需要把MSPM0L1306单片机的运行频率设置为4MHZ,我们不知道设置的子函数,也不知道怎么设置,请告诉一下设置代码,谢谢。
Would you please tell me the code of how to set the 4MHZ, about the MSPM0L1306, we don't know how to write…
从官网下载了最新的SDK和sysconfig,请问IAR patch从哪里下载?
MSPM0L1306在低温-40度不能启动,,担心可能是单片机运行频率的问题,用的是单片机的内部晶振,ROSC接了一个100K,25PPM的电阻,请问怎么设置单片机的运行频率?就是上电设置单片机运行频率的代码,想让单片机在低频率下运行看看,比如是设置为4MHZ的运行频率,急,谢谢了!
Hi sir,
我自己新建了两个项目,一个作为bootloader一个作为app,其他外设给mcu升级时,需要MSPM0L1306从app跳转到bootloader,同时要保持外设的使能gpio口从app跳转到bootloader的初始化完成一直保持高电平,目前我测试到的都会产生一个大约500微秒的低电平,无法达到要求,
请问该如何配置,才能做到一直保持高电平…
在sysconfig中将BOR等级设置为BOR1,根据datasheet和用户手册,当VDD电压小于2.1V时会产生SYSCTL中断。但是我在线调试时并没有触发中断。相关代码如下,
sysconfig配置为BOR1,并使能中断。
main函数中使能SYSCTL中断。
中断函数。
请帮忙看下问题出在哪里?谢谢。
IAR使用Download and Debuge下载程序后,重新上电程序不能运行,请问是什么原因?
使用SYSCONFIG配置时钟,选择使用clock tree,提示错误fail to save file:typeError: cannot read propertiesof undefined(reading 'match'),这个是哪里设置有问题?
1、通过SysConfig配置PWM输出,PA.4对应TIMG2_C1。在主函数中使用函数启动定时器DL_TimerG_startCounter(PWM_LED_RUN_INST),但通过示波器测量并无PWM输出,请指教。
期待回复。
1、通过用户手册可知OPA模块的PSEL是可以选择VREF的。但为什么SysConfig中将其设置为VREF会提示错误,如下图。
2、OPA模块中的RBOT、RTOP、RTAP分别是什么意思?
期待回复。
今天使用syscfg配置PWM,版本是1.21.1,,,因为需要使用到捕获比较寄存器的影子寄存器,居然发出错误警告:Shadow Capture Compare mode is only supported on on Timer A instances and Timer G6-G7 instances. Please select a Timer instance from PinMux if available.
实在搞不懂,尝试了使用不同的计数器型号…
我使用ADC_DMA对高频周期信号采样时,拟通过程序改变采样周期。但是我使用DL_ADC12_setSampleTime0(和DL_ADC12_setSampleTime1)这个函数时并没有效果,即先使用set函数,再使用get函数,发现这个值并没有变化。但是在程序编译之前,在sysconfig中进行采样周期的配置,再在程序中用get函数进行读取,可以发现周期相对于更改之前有变化…
请问下各位大佬,比如上面用sysconfig配置的生成的函数,但是我如果没有sysconfig我根本不知道这个配置的结果是什么,就是有没有库函数解释的文档之类的可以参考下?
请问 DL_SYSCTL_setMCLKDivider(DL_SYSCTL_MCLK_DIVIDER_DISABLE);这个函数在sysconfig中要怎么配置?
如图,在这里点下载sysconfig的1.18版本,弹出来的链接无效
as shown in the jpg, i click here to download, and the link that pops up is invalid
我需要一个sysconfig1.18版本,我从1.15到1.20都下载了,原项目需要1.18,所以我认为我有必要下载1.18,我不想把该项目升级为1.19,万一出问题呢
i need a sysconfig 1.18…