• TMS570LC4357: 烧录时出现报错

    Part Number: TMS570LC4357

    使用ccs下载程序时,调试器使用的是XDS200,出现下面 的错误:Error connecting to the target: (Error -241 @ 0x0) A router subpath could not be accessed. A security error has probably occurred. Make sure your device is unlocked. (Emulation package 20.0.0…

  • ccs编译rtos for cc1310例程出现错误

    Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

    **** Build of configuration Debug for project rfPacketTx_CC1310DK_7XD_TI_CC1310F128 ****

    "C:\\ti\\ccsv6\\utils\\bin\\gmake" -k all
    'Building file: ../rfExamples.cfg'
    'Invoking: XDCtools'…

  • IAR下CC1310工程编译报错

    Other Parts Discussed in Thread: CC1310

    使用IAR8.11编译simplelink_cc13x0_sdk_1_60_00_21中的IAR工程,提示以下错误

    [Su007]: Unable to open the command file c:/ti/simplelink_cc13x0_sdk_1_60_00_21/kernel/tirtos/builds/CC1310_LAUNCHXL/release/iar/compiler.opt.defs

  • CC1310通过IAR编译调试例程的问题

    Other Parts Discussed in Thread: CC1310, SYSBIOS

    您好,

        我通过IAR for ARM7.80.1配置CC1310 Launchpad开发板XDS110

    运行CC1310的tirtos_cc13xx_cc26xx_2_21_00_06\examples\IAR\CC1310_LAUNCHXL\pwmled例程,

    /*

    * ======== pwmled.c ========
    */
    /* XDCtools Header files */
    #include…

  • CC1310的I2S是怎么设置的啊?

    Other Parts Discussed in Thread: CC1310

    而且DMA的通道里面为什么没有I2S的通道啊,如果没有那怎么配置DMA啊?

    照着库函数试着写了一下,但是完全没有反应

        PRCMDomainEnable(PRCM_DOMAIN_RFCORE);
        PRCMDomainEnable(PRCM_DOMAIN_SERIAL);
        PRCMDomainEnable(PRCM_DOMAIN_PERIPH);
        PRCMDomainEnable(PRCM_DOMAIN_VIMS);
  • 电脑不能识别XDS110,CC1310开发没法进行了

    我买了一个XDS110的下载器,但是电脑一直不能识别他的驱动,

    然后我就更新驱动

    我已经安装了要求的工具了

    但我一直还是没法解决问题,能否帮我呢。

  • CC1310的触摸功能怎么实现

    Other Parts Discussed in Thread: CC1310

    问一下CC1310的触摸功能怎么实现?

  • 关于CC1310 串口使用uDMA发送数据的问题

    Other Parts Discussed in Thread: CC1310

    嗨:

      最近在使用CC1310做项目,目前还在调试硬件资源阶段,遇到了一些问题,帮忙看看。

    void uatr_init();                                                                                                  // this function works well without uDMA

    void  dma_init(){

    uint32_t status = PRCMPowerDomainStatus(PRCM_DOMAIN_PERIPH…

  • cc1310怎么产生定时器中断,在RTOS系统中?

    Other Parts Discussed in Thread: CC1310

    我现在想要一个1s的定时器中断,在cc1310中并且在RTOS系统中怎么产生

  • simplelink_cc13x0_sdk这里的例程是要怎么打开的,

    Other Parts Discussed in Thread: CC1310

    各位大神,这个CC1310的SDK,它里面的例程可不可以用CCS7.2来打开,如果可以请问要怎么打开,目前我用CCS7.2.0用导入工程的方法,导入*.projectspec这类的文件,结果就报错了

    如果 我是双击打开这类文件,那我的CCS7.2是没有反应的。

    TI的各位大侠,能解决下不。

  • 第一次用CCS打开simplelink_CC1310SDK报错

    Other Parts Discussed in Thread: CC1310

    TI的大神门,我是第一次用TI的CCS和TI CCS1310的SDK的,我下载的SDK:simplelink_cc13x0_sdk_1_40_00_10

    然后我安装的是最新的CCS7,我试着去SDK里去打开一个例子,比如C:\ti\simplelink_cc13x0_sdk_1_40_00_10\examples\nortos\CC1310_LAUNCHXL\drivers\adcbufcontinuous

    这里的一个工程文件…

  • CC1310 进入Standby mode

    Other Parts Discussed in Thread: CC1310

     我使用官方提供的pin_standby例程时, 测试睡眠模式下 电流消耗在几个uA ,不是手册中说的0.7uA,想询问下要怎么配置才能达到手册中的参考?

  • cc1310如何使用IEEE 802.15.4 系列指令?能提供一下示例吗?

    Other Parts Discussed in Thread: SIMPLELINK-CC13X0-SDK

    Technical Reference Manual 里面提到了一系列802.15.4的指令,诸如收发、能量检测等,但是没有找到合适的例程来演示怎么使用

  • CC1310烧不进程序

    Other Parts Discussed in Thread: CC1310, FLASH-PROGRAMMER

    我在IAR for ARM环境下用XDS110下载器给CC1310开发版下载程序时,在程序被擦除后我断了一下电,然后就再也下不进程序了。

    用flash programmer 2下载程序时有如下提示:

    我感觉硬件没有烧坏,因为电源灯还是正常亮了

    请问这是怎么回事啊,是硬件坏了还是启动文件烧没了,还是什么其他的原因

  • CC1310的ADC端口在哪设置

    Other Parts Discussed in Thread: CC1310

    以前从未用过TI公司的MCU。现在开始学习CC1310,不知从何下手编程。

    按照TI技术支持工程师的指导,配备了两块LaunchPad跑例程rfWsnConcentrator以及rfWsnNode,有以下问题,请给予指教。

    问题1、我只有两块LaunchPad板,一块做Concentrator,一块做node,在node板的DIO28引脚输入1.5V的电压,在Concentrator端测得了ADC的输出,通过将node板放入金属盒子中并盖上盖子的方式来不断降低接收信号的强度…

  • 在WINDOWS XP上如何安装xds110

    Other Parts Discussed in Thread: CC1310

    请问,CC1310 LaunchPad 如何在windows xp上安装,在哪里找得到XP上的XDS110驱动程序?

  • CC1310的开发工具该怎样选择

    Other Parts Discussed in Thread: CC1310

    我开始学习CC1310,但在选择开发工具上遇到了疑惑:

    在TI网站上介绍开发工具时介绍了两款,分别是

    CC1310 LaunchPad 评估模块

    以及

    SimpleLink 低于 1GHz CC1310 评估模块套件

    从价格上看,费用最低的好像是前者,因为后者光购买评估模块还无法工作,似乎还需购买

    SmartRF06 评估板

    才能完成评估开发工作,但这样一来价格就高很多了。

    购买前者能否在CCS上做开发评估工作呢,还是还需要购买其他工具…

  • CC1310片内DC/DC转换器可以关闭吗?

    Other Parts Discussed in Thread: CC1310

    请问,CC1310片内DC-DC转换器输出的电压电流参数在哪可以查到,片内DC/DC转换器可以关闭吗?芯片进入休眠或SHUTDOWN后,DCDC_SW的输出是什么状况?

  • CC1310启动

    Other Parts Discussed in Thread: CC1310

    CC1310上电启动要5ms时间?

  • cc1310 I2C通信

    Other Parts Discussed in Thread: CC1310, TMP007, CC1350STK, CC1350

    请问cc1310有可供参考的I2C通信的程序吗?

  • cc1310问题,麻烦解答一下

    Other Parts Discussed in Thread: CC1310, SEGGER

    我第一次接触cc1310,有几个问题想请教一下,这个芯片可以用jtag或jlink调试吗,网上的模块都是433mhz的频段,可以用程序改变吗?

  • CC1310中怎么发送广播消息?

    Other Parts Discussed in Thread: CC1310

    请教一下,怎么让concentrator发送广播消息,让周围的nodes接收到?看了例程和手册没有找到这个相关的API,向各位请教一下,谢谢了!

  • 请问CC1310星型网络拓扑组网的过程是怎样的?

    Other Parts Discussed in Thread: CC1310, Z-STACK

    在此向各位大侠请教一些问题,

    1)在CC1310中,有类似zigbee中的短地址概念吗?其地址分配过程和zigbee类似吗?

    2)concentrator和多个node之间是如何交互通信的?比如多个node节点给concentrator发消息,怎么解决冲突的问题的?网络中node的加入和断开状态,可以知道吗?

    3)官网上看到一个支持CC1310的 TI-15.4 Stack: IEEE802.15.4e…

  • CC1310串口乱码

    在使用CC1310EMK+SMARTRF06调试contiki,发现在现在调试串口工作正常,但不在线debug串口变乱码了。将prop-mode.c里面的射频输出的屏蔽后,又变正常了。

    求助呀……

  • CCS中有代码检查工具吗?

    Other Parts Discussed in Thread: CC1310

    大家好,

       1. CCS中有代码检查工具吗?

       2. 若是有则怎么安装?怎么使用?

       3. 若是没有,能否提供安装Polyspace插件的方法?

       谢谢!

1 2 3