• TMS570LS3137: TMS570LS3137 FreeRTOS emif access fpga

    Part Number: TMS570LS3137
    I utilize emif(0x64000000) to access the FPGA successfully without utilizing an operating system. How can I achieve the same access using FreeRTOS? Additionally, how do I configure the MPU in os_port.c? I have attempted to modify…
  • TMS570LS3137: XDS110V2识别不到

    Part Number: TMS570LS3137

    您好,我在使用CCS内置的XDS110V2进行串口调试时,发现设备管理器的驱动识别不到了,但是之前是可以用的,请问有什么解决办法吗?

    Error connecting to the target:
    (Error -151 @ 0x0)
    One of the FTDI driver functions used during the connect
    returned bad status or an error. The cause may be one…

  • TMS570LS3137: TMS570LS3137

    Part Number: TMS570LS3137
    Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN,

    求助,我目前使用TMS570LS3137型号平台。 我通过Halcogen软件生成了一份带FreeRTOS的工程,想把这个工程即作为Bootloader,也作为APP,并且是多份APP。 

    然后我遇到了问题:

    1.带FreeRTOS的工程,执行跳转操作后,死机。(与我设计冲突,我想要的是APP也可以跳转其他APP) ;

      g_ulTransferAddress = …

  • TMS570LS3137-EP: TMS570LS3137-EP在线Flash更新面临的ECC空间难以更新的问题?

    Part Number: TMS570LS3137-EP
    Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, TMS570LS3137

    你好,我想询问一个问题  我知道TMS570LS3137芯片自带ECC功能,如果要使用它 我们必须在写入FLASH的同时  将其对应的ECC空间同时生成,使用uniflash 有自动生成ECC的选项。   但现在我有在线更新FLASH的需求,即Bootloader接收代码 写入Flash 我如何更新FLASH对应的ECC空间呢?   

  • TMS570LS3137: TMS570LS3137

    Part Number: TMS570LS3137
    Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

    在使用TMS570LS3137芯片时,设计了 bootloader 并烧录到Bank0 上 0x00000000 地址,App 烧录到 Bank1 上 0x00180000 地址上,从bootloader 跳转到 App 的 0x00180000 地址 APP 是可以正常启动的,

    但是 我修改 sys_link.cmd 文件里的配置后,把 APP 烧录到 TMS57…

  • TMS570LS3137: flash读写和rti中断是能冲突

    Part Number: TMS570LS3137

    flash写时,如果关闭这个中断,就可以,这时我测了一下定时器是不运行的。但是使能这个中断,定时器正常运行,flash写会卡在while循环里,请问这是怎么回事

  • TMS570LS3137: 程序卡死在Fapi_BlockErase函数中

    Part Number: TMS570LS3137

    你好,我们的bootloader程序中会读写FLASH,使用的F021 API版本是v2.01.01 Build(000830),但是在使用中发现程序会偶发卡死在如下while循环中:

    此时内存状态如下图所示:

    有如下一些背景信息:

    • 我们的bootloader在每次上电时会向这个片区(0x002E0000-0x00300000)写一次数据。设备每天上电不超过十次。
    • 我们使用了几千片该MCU,但是在一年的运行中只发现了这一片MCU最近出现此问题…
  • TMS570LS3137: flash无法写和擦除数据

    Part Number: TMS570LS3137

    您好,我将boot写在bank0,app程序运行在bank1,boot完成跳转后,我在app程序执行flash写函数,写和擦除都是在bank0,但是写了大概20字节就写不了了,擦除的话会卡住,请问这是怎么回事?我不使用boot,app程序直接从bank0运行,操作bank1里的flash就可以,请问这有什么区别吗?

  • TMS570LS3137: 怎么配置bootloader

    Part Number: TMS570LS3137

    您好,我现在将新代码存在程序运行的自定义fifo里,请问怎么把它从fifo放入引导程序处,让程序更新?代码要转化成什么格式存入fifo?

  • TMS570LS3137: 怎么配置can通信

    Part Number: TMS570LS3137

    您好,我想要配置can通信为标准帧,并且可以配置滤波器去,请问该怎么配置?我现在已经配置成功扩展帧了,但是标准帧没成功

  • TMS570LS3137: ecc异常

    Part Number: TMS570LS3137
    Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

    各位专家:

    我在使用的是tms570ls31 hdk,编程环境是ccs12.8.1,使用的资源包括het1和rti。在halcogen中勾选flash ecc check或者esram ecc check生成代码通过debug下载无法运行,同时红色error灯亮;关闭flash和ram的ecc检查能正常运行。请问在使用ecc检查时还需要哪些额外配置吗?

  • TMS570LS3137: CAN通信的过滤器配置

    Part Number: TMS570LS3137

    您好,

    我想要知道CAN通信扩展帧和标准帧的过滤器是怎么配置的,我试着配置了一个过滤器if2是可以的,但是我想配置多个不知道怎么配置,

    能帮忙解答一下吗?

  • TMS570LS3137: CAN中断发送报文时,发生报文ID和数据,报文ID和上一个发送的报文数据发送到总线上

    Part Number: TMS570LS3137

    我建一个CAN的环形缓冲,每个周期将要发送的CAN报文写到环形缓冲区里,然后调用SendCanTxBufInt()触发中断发送,在报文发送完后触发中断,在中断canStatusChangeNotification()中发送下一个报文,发送邮箱只用一个。

    static uint32_t TransmitCanFrame(canBASE_t *CanX, uint32_t nMessageBox, const CanTRMsg * const TxMsg…

  • TMS570LS3137: 在使用freertos 时候 ,在主函数中可以完成dma初始化,在其他任务中无法完成dma初始化,寄存器状态可读不可写 ,When using freertos, dma initialization can be done in the main function, but cannot be done in other tasks, and the register state can be read but not written

    Part Number: TMS570LS3137

    亲爱的工程师你好,我在使用freertos 时候 ,在主函数中可以完成dma初始化,在其他任务中无法完成dma初始化,寄存器状态可读不可写 ,在dmaEnable 时会进入异常,

    Dear engineer hello, when I use freertos, dma initialization can be completed in the main function, dma initialization cannot be completed…

  • TMS570LS3137: 使用协处理器输出PWM时会有波形不准的情况

    Part Number: TMS570LS3137

    你好,我使用TMS570LS3137的协处理器输出PWM波形,代码如下:

    1. L01   PWCNT { next=L02,hr_lr=LOW,cond_addr=L02,en_pin_action=ON,pin=20,action=PULSEHI,reg=NONE,data=0};
    2. L02   DJZ { next=PWM_IN_Duty1,cond_addr=L03,reg=NONE,data=0};
    3. L03   MOV64 { next=L04,remote=L01,en_pin_action…
  • TMS570LS3137: 如何使用 SCI DMA 进行数据接收?

    Part Number: TMS570LS3137
    Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN
    • 1.大家好?TI技术人员你们好?是否有570  DMA相关数据接收的例程? 变长度和不变长度?或者SPI 相关也可以,我只找到一些发送的 没找到接收的。
    • 2.我在调试SCI DMA 时候遇到一些问题,我的代码如下 :

    g_dmaCTRL g_dmaCTRLPKT_TX;
    g_dmaCTRL g_dmaCTRLPKT_RX;
    uint32 DMA_Comp_F…
  • TMS570LS3137: 推荐使用哪个CCS版本

    Part Number: TMS570LS3137
    Other Parts Discussed in Thread: TMDS570LS31HDK

    工程师您好!

    我们准备新引入TMS570LS3137 ,从开发板TMDS570LS31HDK开始;

    请问推荐使用哪个CCS版本合适?最新的CCS12.7支持良好吗?

    谢谢!

  • TMS570LS3137: HALCoGen生成的代码能否自动生成对应的单元测试用例

    Part Number: TMS570LS3137
    Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

    请问HALCoGen 04.07.00工具对于TMS570LS317芯片,生成的代码能否自动生成对应的单元测试用例?

  • TMS570LS3137: TMS570LS3137DZWTQQ1 功耗情况

    Part Number: TMS570LS3137

    您好

    TMS570LS3137DZWTQQ1这个MCU的在不同温度情况下,功耗的情况有没有信息?

  • TMS570LC4357: TMS570LC4357PIN TO PIN替代问题

    Part Number: TMS570LC4357
    Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS3134, TMS570LS3137

    问下TMS570系列可以向下PIN TO PIN替代吗,比如我硬件设计用的是TMS570LC4357可以替换成TMS570LS3134,看手册相同的管脚定义是一样的,有人替换使用过吗?谢谢啦

  • TMS570LC4357: 关于EMAC驱动EMACSwizzleData问题

    Part Number: TMS570LC4357
    Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN, TMS570LS3137

          您好,目前我在开发TMS570LC4357的EMAC模块驱动,我首先使用HALCoGen生成驱动代码,发现HL_emac.c驱动代码里有一个函数EMACSwizzleData,

    我对比了HALCoGen生成的TMS570LS3137的EMAC驱动代码,发现没有函数EMACSwizzleData,请问3137和4357在写EMAC…

  • TMS570LS3137-EP: 请问为啥用segger jlink uniflash烧写程序,uniflash中没有auto ecc generation按钮,但是下载程序 ecc空间会有数据,但是数据是错误的呢? 但这个错误的数据我开启flash ecc后它检测不出来。

    Part Number: TMS570LS3137-EP
    Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, SEGGER

    请问为啥用segger jlink  uniflash烧写程序,uniflash中没有auto ecc generation按钮,但是下载程序 ecc空间会有数据,但是数据是错误的呢?   但这个错误的数据我开启flash ecc后它检测不出来。

  • TMS570LS3137-EP: 你好,我想询问一些关于tms570ls3137芯片的flash ecc校验的问题? 很紧急 感谢

    Part Number: TMS570LS3137-EP
    Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, TMS570LS3137

    首先,我利用uniflash来烧写.out文件到芯片的flash中,uniflash有自带的auto ecc generation 功能,能自动烧写ecc区域。

    然后,我在我的工程的启动代码中加入了

    /* Enable CPU Event Export */
    /* This allows the CPU to signal any…

  • TMS570LS3137-EP: TMS570LS3137-EP

    Part Number: TMS570LS3137-EP
    Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, TMS570LS3137

    你好,我正在做TMS570ls3137的flash  ecc实验,我已经用uniflash的auto ecc将代码的ecc码下载入了ecc空间。并且在程序的启动代码中 加入了

    /* Enable CPU Event Export */
    /* This allows the CPU to signal any single-bit or…

  • TMS570LC4357: 在同一个Bank上执行代码及擦写的问题

    Part Number: TMS570LC4357

    TI工程师,你好,我有问题需要咨询

    背景:当前代码运行在Bank 0上,同时因为自身业务需要,我需要对Bank 0的Sector进行擦写

    在调用Fapi_issueAsyncCommandWithAddress对Bank 0的一个Sector进行擦除之后会调用一个EraseWait,具体实现很简单,就是一个死循环
    ...
    Fapi_issueAsyncCommandWithAddress(Fapi_EraseSector, /*Sector的起始地址…
1 2 3 4 5