This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

【活动结束】玩转Webench,分享赢好礼!!

Other Parts Discussed in Thread: LM3478, TINA-TI, LM5088, DRV8833, MSP430F249, LM1117, LP38869, TPS62132, LM25011, LM5116, UCC28700, LM3464, LM3429, TPS5430, DXP, LM5022, LMR61428, TPS54620, LM25119, LM2621, LM3421, LM25576, TPS40210, LM2596, TPS55340, TPS54428, LM2588, LM2696, LMZ12010

您在电源设计中使用过TI WEBENCH 设计工具吗? 如果有, 欢迎您来分享您的使用经验和案例;如果没有, 借用这个分享的机会,您也来试用一下吧, 充分感受一下它为设计带来的便利。

WEBENCH 设计环境 (Design Environment) 是一种具有 4 个简单步骤的端到端原型设计系统(如图):

1、 用户输入设计参数,WEBENCH 则提供合适的解决方案。

2、 用户选择了一款器件后,WEBENCH 设计环境将创建一个设计,并为用户提供优化能力。

3、 用户还可以使用 WEBENCH 设计环境仿真器进行设计的微调。

4、 最后利用“Build It”功能可迅速针对所选器件提供定制原型制作套件。

WEBENCH® Power Designer 的所有高级工具皆可用于针对您的设计提出问题。这样,用户就能使用 WEBENCH 的各项功能,如查看和变更 BOM、查看关键性的操作数值(例如效率和负载电流)、实施电气仿真、进行热仿真(假如可用)并运用 WEBENCH Build It 功能(倘若可用)获得原型制作套件。

我们期望WEBENCH 设计工具为越来越多的客户提供设计的便利,同时工程师之间的分享也对大家在使用WEBENCH 设计工具中提供极大帮助。我们期待您的分享!

 

活动时间:2013年4月1日 – 2013年6月5日

分享内容包括:

-          WEBENCH使用方法的具体分享(包含使用步骤)

-          使用WEBENCH设计中遇到的问题和解决方法

-          WEBENCH设计的应用案例分享 (包含设计步骤)

活动要求(不符和以下要求不具备获奖资格):

-          分享内容详实认真,文字不少于100字

-          附上图片说明

 

奖项设置(名次不限,视分享质量而定;TI FAE具有最终获奖解释权。):

分享一等奖: TI社区拉杆包

分享二等奖:TI社区户外保温壶

分享三等奖: JEEP 精工工具

阳光普照奖:

-          4G U盘(内附80页电源管理指南电子书)

 

此外, WEBENCH设计的应用案例分享者可享受2013年样片申请快速通道服务: 只需轻松填写相关信息,审核通过,即获样片。

 

 

 

因市场团队推出另外一个类似活动! 本活动于6月5日终止!(由于参与人数众多,活动获奖名单争取在六月底前公布,感谢您的理解!)

 

有兴趣参加Webench设计活动的朋友们,欢迎参与以下活动:

参加 WEBENCH 之星设计大赛,赢取 iPad Mini 大奖

 

**六月之前的二次评奖将停止,原因如下:

-  感谢电源网版主和网友的支持,由于大部分分享和电源网的分享完全相同。我们将不重复发奖。

-  大部分的分享是来自电源网版主给大家做的示例

这期间如果有网友是自己主动分享,请通过站内信的方式与我联络。我们再酌情考虑奖项事宜。谢谢大家的理解!

  •  

    在您指掌之间完成电源设计!

    WEBENCH设计环境为您提供了创建电源或直流/直流转换器所需的全面设计和原型建立工具,能够有效地满足您的设计要求。WEBENCH工具让设计者在建立原型前解决开关电源供应器的设计问题,进而减少使用传统设计方法时的时间及麻烦。同时,WEBENCH还可用作组件筛选工具来为您的应用或电源供应器解决方案找到最佳的稳压器或MOSFET控制器。大部份新推出的零件均获得WEBENCH的全面支持,包括最新的 SIMPLE SWITCHER 稳压器和 MOSFET 控制器,以及。

    所有这些设计工具皆可通过 WEBENCH Visualize接口向用户提供多个不同的完整系统选择 (一目了然的数值比较!设计工程人员可微调设计结果,而且可通过 WEBENCH 优化旋钮.得出大小、效率和系统成本的最有效算法。

    WEBENCH 设计工具的 经济效益系统 促成了这种数值式的比较,工具内包含了超过110个组件制造商和电子产品分销商的产品数据,使经济效益系统可提供过超过 21,000 个组件的电气和物理特性,以及可在网上不时更新该产品的价格和供货数据。此外,现在 WEBENCH 设计工具还可支持中文、日文和英文三种语言。

    无论您在世界的什么地方,都可以使用WEBENCH DesignerWEBENCH Designer提供多国语言,包括英文、简体和繁体中文、日文、韩文、葡萄牙文、俄文。进入屏幕右侧的电源规格,点击START DESIGN,跳至和享用这款设计工具。

    如果对我们其它的电压稳压器产品 有兴趣,包括开关式电容器和 LDO,请查看我们的 网上产品目录

     

     

  •            本人大四,电子信息相关专业,近期忙于毕业设计,我的作品题目是 “  太阳能并网系统 ”,终于具体做什么,相信大家都知道。

             

             前几周 完成了太阳光跟踪系统,效果还不错。但是这几天在做  关于  蓄电池冲电部分遇到了麻烦。

             这是我的太阳能电池板   输出电压  最高大概5.5V左右,电流200mA左右 ,  因为电压波动范围太大,选择芯片很困难。

      

         

          但是非常幸运的是  发现了TI WEBENCH 设计工具,给我设计带来了很大的帮助。

         通过这个工具,我找到了设计的方案所需的芯片。

        如下图所示     



           这个工具 功能强大 而且简单实用,只需输入几个参数就OK。以我这次经历来说,输入电压 3—6V  输出电压9V,输出电流 2A,就得到了所需芯片LM3478等等,还有详细的电路图。

             再次感谢TI对我设计的帮助。 

       

  • Visualizer - 导览图示
    在该页面的上方设有一行导览图示,而
    正在使用的图标上的文字将以黄色表
    示,其它图示则分别表示不同的步骤。
    在这页面中:
    1. "New" 按钮将引领您到入口控制台,让
    您输入新的设计参数
    2. "Solutions" 按钮则会显示其它适用于
    您设计方案的零件,但该些零件不一定
    获得 WEBENCH Designer 的支持
    3. "View Demo" 按钮可带领您进入
    WEBENCH Visualizer 工具的使用说明页

    4. 有关 WEBENCH® Visualizer 更多专家帮
    助,看 这里

    Visualizer - 选择您最佳
    的解决方案
    在 Visualizer 页面中,点击您最佳解
    决方案旁边的 "Start Design" 按钮,
    然后 WEBENCH Designer 便会为您的
    设计产生材料清单 (BOM) 和原理图,
    而在 WEBENCH 的工具列中将显示每一
    个组件的可用 WEBENCH 功能:
    "CC" 表示电路计算器是否适用于您的解决
    方案
    "thermometer" 表示 WebTHERM 温度模拟
    是否适用于您的解决方案
    "sine wave" 表示电气模拟是否适用于您的
    解决方案
    "shopping cart" 表示 Build It 定制原型建立
    套件是否可提供给您的解决方案。(不是所有
    零件皆拥有所有的功能特色)

    设计摘要 - 右边控制台
    设计摘要页面是 WEBENCH Designer
    的主页,在该处您可通过点击上方的导
    览图示进入其它的页面,又或可在页面
    中点击控制台进行工作,控制台的功能
    如下:
    1. "Charts" 控制台可显示随输入电压和负
    载电流而变化的重要操作数值图表,包
    括效率、占空比、电流、功率耗散和相
    角余裕等。
    2. "Schematic" 控制台可显示设计的原理

    3. "Optimize" 控制台让您通过转动旋钮从
    小尺寸、高效率和低成本的角度优化您
    的设计。该页面还会显示不同优化设定
    级的主要参数图表,让您可立刻比较不
    同设定级下的大小、效率和成本。
    4. "Op Vals" 控制台可显示一系列与图标
    功能类似的主要操作数值表列,在该处
    您可更改输入电压和负载电流的数值以
    查看参数的变化,比方是效率、占空比、

    电流、功率耗散和相角余裕等。在某些
    情况下,控制台还会显示出一些特别功
    能的图表,例如是 LED 热能回折和 LED
    Triac 调光等。
    5. 材料清单 "BOM" 控制台可显示您设计
    所需的所有组件,您可在该处检视组件
    的制造商、零件编号和参数值,您也可
    更改设计中的组件,或在有需要的时候
    加入定制组件。
    6. "Sim" 按钮将会带领您进入电气模拟页
    面,在该处您可进行模拟以检视电路的
    态动特性,模拟范围包括波特图、稳态、
    开启、输入瞬态和负载瞬态等。
    7. "Your Complete Design" 控制台提供有用
    的网页连结,让您可获取样品、购买零
    件、下载 CAD 文件和设计报告。

    设计摘要 - 导览图示
    当创建好您的设计后,您将会被引领到
    WEBENCH 设计摘要页面,在页面的上方
    有一列导览图示,它可让您在步骤间来
    回转换,图标的功能如下:
    1. "Back" 按钮让您返回上一个步骤
    2. "New" 按钮引领您到入口控制台以输入
    新的设计参数
    3. "Solutions" 按钮则会显示其它适用于您
    设计方案的零件,但该些零件不一定获
    得 WEBENCH Designer 的支持
    4. "Visualizer" 按钮将带领您到一个页面,
    在该处可显示符合您输入要求的不同的
    WEBENCH 解决方案,您也可在该处使用
    不同的稳压器和另一组组件去创建新的
    设计
    5. "BOM" 按钮可显示您设计所需的所有
    组件,您可在该处检视组件的制造商、
    零件编号和参数值,您也可更改设计中
    的组件,或在有需要的时候加入 定制组
    件。

    6. "Charts" 控制台可显示随输入电压和负
    载电流而变化的重要操作数值图表,包
    括效率、占空比、电流、功率耗散和相
    角余裕等。
    7. "Schematic" 控制台可显示设计的原理

    8. "Optimize" 按钮让您透过转动旋钮从小
    尺寸、高效率和低成本的角度优化您的
    设计。该页面还会显示不同优化设定级
    的主要参数图表,让您可实时比较不同
    设定级下的大小、效率和成本。
    9. "Op Vals" 按钮可显示一系列与图标功
    能类似的主要操作数值表列,在该处您
    可更改输入电压和负载电流的数值以查
    看参数的变化,比方是效率、占空比、
    电流、功率耗散和相角余裕等。在某些
    情况下,控制台还会显示出一些特别功
    能的图表,例如是 LED 热能回折和 LED
    Triac 调光等。
    10. "Sim" 按钮将会带领您进入电气模拟页
    面,在该处您可进行模拟以检视电路的
    态动特性,模拟范围包括波特图、稳态、
    开启、输入瞬态和负载瞬态等。
    11. "Thermal" 按钮可带领您进入温度模拟

    页面,让您可为设计进行电路板温度模
    拟以找出及解决散热的问题,您可在该
    处修改比如是输入电压、负载电流、环
    境温度和铜板厚度及气流等环境参数。
    当模拟完成后,画面会显示出一个彩色
    的热能分布图,但请注意该功能并不适
    用于所有的 WEBENCH 设计
    12. "Build It" 按钮可带领您进入订购页面,
    在该处您可亢订购符合您设计要求的定
    制原型建模套件,您也可下载相关的
    CAD 和 Gerber 文件,然而,这功能与
    温度模拟一样,亦不适用于所有的
    WEBENCH 设计
    13. "Print" 按钮可为您产生设效报表,包括
    原理图、才料清单和图表等记录文件

    设计摘要 - 左边控制台

    设计摘要 - 上方工具棒
    和控制

    下载 Altium 文件
    在建模用的零件将有 Altium 文件提
    供,并且将会在 Visualize 的页面中
    出现购物车的图示。当创建好设计后,
    只需点选 WEBENCH 导览列中的 Build
    It 按钮,然后再点选连结便可下载 文
    件。

    如何检索WEBENCH 设

    WEBENCH 设计存储在服务器上,可以在
    以后检索。此外,也可以检索用
    WEBENCH Power Architect 做的组成多
    个设计的项目。这可以通过转到
    http://www.ti.com 页面右侧的
    WEBENCH 面板并点击MyDesigns 链接实
    现。

    此页显示您的设计、WEBENCH Power
    Architect 项目、共同设计和共享项目
    列表。点击左上角相应的标签上列出这
    些项目。在页面右侧点击“Power
    Designer 按钮,打开设计/项目。您也
    可以通过点击右侧的相应链接重命名、
    删除或生成一份设计报告。

    您也可以点击任何页面左上角的
    MyDesigns/Projects 链接,从WEBENCH
    Designer 应用回到您的设计和Power
    Architect 项目。点击结果页面的左上
    角相应的标签列出您的设计或
    WEBENCH Power Architect 项目。双击
    一行打开它,或使用右侧图标打开,共
    享、复制或删除设计或项目。

  • 7. WEBENCH® Designer Tools的使用

    WEBENCH® Designer Tools包含有:

    单击各选项,可以进入对应的设计工具。

     

    7.1 电源(单电源)设计

    7.1.1 进入“WEBENCH® Power Designer”

    单击“Power (single supply”进入“WEBENCH® Power Designer”,在所显示的界面中,在图7.1.1所示对话框中,可以选择设计对象:Power,FPGA/μP,Sensors,LED。图7.1.1所示选择的是“Power”。

    在“Power”设计对话框中,可以单击 “Power Architect(电源结构)”和“Start Design” 按钮,开始电源电路设计。

                                                                       

    图7.1.1   “Power”设计对话框

    7.1.2 进入“WEBENCH® Help Information”获得帮助

    单击 ,进入“WEBENCH® Help Information”,可以获得软件的使用等信息。

    7.1.3进入单电源设计

    单击 或者 按钮,进入“WEBENCH® Power Architect”,如图7.1.2所示。

    图7.1.2 进入“WEBENCH® Power Architect”

    选择文字,如“简体中文”,进入单电源设计对话框,如图7.1.3所示。

    图7.1.3 单电源设计对话框

    单击图标 ,可以进入所对应的功能选项。

     

    单击图标 ,可以进入对应的设计选项。

    在图7.1.4所示的单电源设计对话框中,可以输入设计的基本参数(输入电压,输出电压,输出电流等),选择相关的设计要求。

    图7.1.4 单电源设计对话框

    单击 按钮,可以获得厂商推荐的设计电路解决方案等信息,如图7.1.5所示。

    图7.1.5 厂商推荐的设计电路解决方案等信息

    如图7.1.6所示,在“解决方案”中,厂商提供了79个解决方案,下拉图7.1.6右边的滑块,可以选择厂商提供的设计方案。

    图7.1.6 厂商提供的解决方案

    在所选择的解决方案中,单击 按钮,可以获得该设计方案的设计电路和特性、元器件参数等信息,如图7.1.7所示。

    图7.1.7 设计方案的信息

    单击图7.1.7中所示图标 图标或者单击 图标,可以获得该设计方案的设计文件,pdf格式。

    单击图7.1.7中所示图标 选项,可以选择对应功能。

    例如,单击 图标,可以获得所设计方案的电原理图,如图7.1.8所示。

    图7.1.8 所设计方案的电原理图

    例如,单击 图标,可以获得所设计电路的元器件清单,如图7.1.9所示。

    图7.1.9 所设计电路的元器件清单

  •   以下是我使用 TI的这款工具时学到的知识。

       德州仪器 WEBENCH在线设计仿真工具涵盖电源系统设计、LED系统设计、FPGA/uC设计、传感器设计、信号路径设计等九大领域,可以充分满足系统设计人员的不同需求。通过WEBENCH,设计者只需通过构思——仿真测试——确定BOM——建模优化四个简单步骤,即可在短短几秒钟内轻松完成系统设计全过程。
       下图是TI在线工具的界面,非常精美。

  • 首先你得进入it的主页的,在工具和软件中,找到EBENCH 这个的,

    记得要输入你所需要输入的电压,所以得到的电压和电流值的。

    可不是电流越大约好的 ,记得找准位置的。

    等待中。、、、、、、

    在下载文件呢。

     网速不行的 ,下载了好久的。

    初始化之后的界面就是这个。

    开始设计你想要的电路吧。、

    记得考虑价格的。

  • WEBENCH Schematic Export 的主要特性:
    • 设计人员可快速通过 WEBENCH Schematic Export 优化采用 TI WEBENCH 电源或 LED 设计师创建的电源设计,或优化采用 WEBENCH 电源或 LED 建筑师创建的完整电源系统,并将其导出至 5 款 CAD 开发平台中的任何一款;
    • 导出前设计性能可在 WEBENCH 设计师与建筑师中仿真;
    • WEBENCH Schematic Export 提供超过 30,000 种组件的原理图符号支持。

  • 使用TI WEBENCH 设计工具完成了6V-12v升压单电源电路设计,利用TI WEBENCH 设计工具完成元件选型,电路设计,并自动生产ALTIUM DESIGNER 文件,并完成PCB设计。通过这次试用感觉TI WEBENCH 设计工具非常实用,他利用一种高度集成的数据库,免除了以为设计过程中到处查资料,逛论坛,找电路,配参数的工作,提高效率的同时也大幅度减少了出错的概率!详细的设计过程和图片见附件!

  • 注意:

    1. 使用WEBENCH® Design Center提供的WEBENCH® Designer Tools需要先注册。

    2. 开始设计 单击图2.1.1所示界面“Start your design today for free”,等待几分钟,出现图2.1.2所示开始设计界面。 图2.1.1 单击 “Start your design today for free” 图2.1.2 开始设计启界面 用户单击开始设计界面中各按钮,可以选择语言、电源、LED等的新设计、解决方案等功能。

    3. TINA-TI™ 电路仿真工具 3.1 TINA-TI™ 电路仿真工具简介:

    TINA-TI™是一款易于使用但功能强大的电路仿真工具,基于 SPICE 引擎。TINA-TI 是完整功能版本的 TINA,和 TI 的宏模型以及无源和有源模型一起加载。相比 7.0 版本,TINA-TI™的新 9 版本在以下方面进行了改进:

    -  已包含原理图符号编辑器(可与宏向导配合使用),所以您可以为导入的 SPICE 宏模型创建自己的符号。

    - 宏不必一定得是 TI 出品 — 现在您可以导入任何品牌的 SPICE 模型!

    - 无需有源或非线性分析组件(因此您可以立即运行采用无源的电路)。

    - TINA-TI™包含初始条件和节点集组件; 包含线性和非线性受控源(VCVS、CCVS、VCCS、CCCS)和受控源向导。

    - TINA-TI™现在允许 WAV 文件充当激励(信号源)。您可以在 PC 的多媒体系统上播放计算波形,并将计算波形作为 *.wav 文件导出。

    - TINA-TI™拥有多核处理器支持;它及其它优化性能使模拟运行速度快了 2-20 倍。

    - 采用 XML 格式的原理图文件导入/导出 •

    - 包含的块向导用于制作方框图 • TINA-TI™包括更多 SPICE 模型和示例电路。

    - TINA-TI™9 中开发的电路将与 TINA Industrial 9 版本配合使用。 TINA-TI™ 版本 7.0 与版本 9 向前兼容,而版本 9 支持版本 7.0 格式的节省原理图。

    有关 TINA-TI 版本 9 的常见问题解答:

     (1)特性 TINA-TI™提供了 SPICE 的所有传统直流、瞬态和频率域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕捉非常直观 - 真正的“快速入门”。 辅助版本TINA-TI™是完整功能版,但是不支持完整版 TINA 所具有的某些其它功能。 TINA-TI™安装大约需要 200MB。直接安装,如果想卸载也很容易。您肯定不想卸载。 TINA-TI™是 DesignSoft 的一款产品,此特别辅助版本TINA-TI™是由 DesignSoft 专为德州仪器 (TI) 而准备的。

    (2)宏模型 TINA-TI™版本 9 和 TI 模拟宏模型一起预加载。每个宏模型均已经过测试并且在工具中可用。有关可用 TINA-TI™模型的完整列表,请参见 SpiceRack -- 完整列表

    (3)应用 TINA-TI 中包括了许多应用原理图。这是电路仿真最快捷、最容易的方式。您可以修改它们并用“另存为”保存更改。这些应用原理图将可在 TINA 的全部版本上运行,可配置为运行示例中所示的分析类型。 可以从 TINA-TI 程序软件的 "Examples" 文件夹下的文件夹中获得这些文件。要在下载最新版本后查看工具中的此信息,请转到菜单栏中的“文件”,然后选择菜单选项“打开示例....”。 应用原理图类别包括:

    -  放大器和线性电路:o 音频(音频运算放大器滤波器、麦克风前置放大器) o 负载电容补偿(C-oad 补偿、线路驱动器) o 比较器(比较器电路) o 控制环路(PI 温度控制) o 电流环路(4-20mA、0-10mA) o 电流测量(电流发送、并联测量) o 差动放大器差动到单端(差动输入到单端输出、单端输入到差动输出等等) o FilterPro 滤波器(多反馈,Sallen-Key:由 FilterPro 合成) o 其它滤波器(全通、低通过、高通、可调、双 T 形) o 振荡器(维恩电桥) o 功率放大器(激光驱动器、TEC 驱动器、并行电源、LED 驱动器、光电二极管驱动器) o 精密放大器(低漂移、低噪声、低偏移、分压器) o 传感器调节(热敏、电阻电桥、电容电桥、Inst 放大器滤波器) o 信号处理(峰值检测器、削波放大器) o 单电源(单电源运算放大器电路) o 测试(电容乘法器、调节电压基准、通用集成器、负载消除、x1000 缩放放大器、准耦合 AC 放大器) o 互阻抗放大器(光电二极管、光探测器) o 电压电流转换器(电压至电流、电流至电流) o 宽带(宽带运算放大器电路)

    - SMPS(开关式电源) o 针对 SMPS 器件的器件评估模块 (EVM) 参考设计 以下文件目前尚未包括在 TINA-TI 的“示例”文件夹下,但可从下方的链接下载: • 噪声分析 o 噪声源

    - 传感器仿真器 o RTD 仿真器 TINA-TI 版本 9 的最低硬件和软件要求是: • 与 IBM PC 兼容的计算机,带有: o Pentium 或等效处理器 o 256MB 的 RAM o 至少有 200MB 可用空间的硬盘驱动器 • 鼠标 (Mouse) • VGA 适配卡和监视器 • Microsoft Windows 98/ME/NT/2000/XP/Vista/Windows 7 TINA-TI 使用入门:快速入门指南 此快速入门用户指南 (SBOU052A–August 2007–Revised August 2008 Getting Started with TINA-TI™) 概括性地介绍了强大的电路设计和模拟工具 TINA-TI。TINA-TI 是对各种基本电路和高级电路(包括复杂架构)进行设计、测试和故障排除的理想选择,无任何节点或器件数量限制。此文档旨在帮助新的 TINA-TI 用户在尽可能短的时间内使用 TINA-TI 软件的基本功能着手创建电路仿真。 3.1 “原理图编辑器”的下载和安装 单击WEBENCH® Design Center界面上的“TINA-TI™ - Downloadable Circuit Simulation Spice Simulation Tool ”可以进入“SPICE-Based Analog Simulation Program”下载界面,如图3.1.1所示。 TI提供原理图编辑器使用指南:SBOU052A Getting Started with TINA-TI™.pdf。 图3.1.1 “SPICE-Based Analog Simulation Program”下载界面 ,选择“TINA-TI_SIMP_CHINESE:SPICE-Based Analog Simulation Program”,单击“Download”下载该软件。 下载完成,解压缩后,双击图标 ,按照提示进行安装。

    4. 学习和了解“原理图编辑器”的功能 安装完成后,双击桌面快捷方式图标,进入原理图编辑器,如图4.1.1所示。原理图编辑器使用方法可以参考文档“Getting Started with TINA-TI: A Quick Start Guide (Rev. A) (PDF 3321 KB) 21 Aug 2008”。 图4.1.1 原理图编辑器 也可以单击“帮助”下拉菜单,选择“内容”、“元件帮助”等菜单。进入相关的界面,了解和学习该软件的功能、使用方法等。 选择“内容”菜单,进入“内容”帮助界面,如图4.1.2所示。选择需要了解的内容,单击该选项,即可显示该内容,例如选择“傅立叶(频)谱”,显示内容如图4.1.3所示。 图4.1.2 “内容”帮助界面 图4.1.3 选择“傅立叶(频)谱”的显示内容 选择 “元件帮助”菜单,进入“元件帮助”帮助界面,如图4.1.4所示。 图4.1.4 “元件帮助”帮助界面 单击“元件帮助”帮助界面中的选项,可以了解和学习相关内容。例如单击“制造商模型 运算放大器”选项,显示的界面如图4.1.5所示。 图4.1.5 “制造商模型 运算放大器”选项的界面

    5. “原理图编辑器”中的示例 在“文件”下拉菜单中,单击“打开例子”,出现示例选择文件夹界面,如图5.1.1所示。选择所需示例文件夹,单击“打开”,例如打开“Oscillators”,可以选择文件夹中所包含的示例,如“Wien-Bridge Oscillators.TSC” ,如图5.1.2所示。单击“打开”,在“原理图编辑器”“电路设计工作区”显示的内容如图5.1.3所示。 图5.1.1 示例选择文件夹界面 图5.1.2 打开“Oscillators”文件夹 图5.1.3 在“原理图编辑器”“电路设计工作区”显示的内容 修改图中R1和C1的数值,可以改变振荡器频率,例如修改C1为30nF,单击“分析”下拉菜单中的“瞬时分析”,在显示的对话框中(图5.1.4)设置起始和终止显示时间,例如10ms和30ms,显示的波形如图5.1.5所示。 图5.1.4 “瞬时分析”的对话框 (a)终止显示时间为10ms的振荡器波形 (b)终止显示时间为30ms的振荡器波形 图5.1.5 10ms和30ms的显示波形

    6. 电路设计 在“原理图编辑器”中可以进行新的电路设计。 具体操作请参考TI提供的原理图编辑器使用指南:SBOU052A Getting Started with TINA-TI™.pdf。

    7. WEBENCH® Designer Tools的使用 WEBENCH® Designer Tools包含有: • Power (single supply) • LED (enter LED) • Sensor AFE & Sensor Interface • Active Filters | Amplifiers • EasyPLL • All WEBENCH Tools 单击各选项,可以进入对应的设计工具。 7.1 电源(单电源)设计 7.1.1 进入“WEBENCH® Power Designer” 单击“Power (single supply”进入“WEBENCH® Power Designer”,在所显示的界面中,在图7.1.1所示对话框中,可以选择设计对象:Power,FPGA/μP,Sensors,LED。图7.1.1所示选择的是“Power”。 在“Power”设计对话框中,可以单击 “Power Architect(电源结构)”和“Start Design” 按钮,开始电源电路设计。 图7.1.1 “Power”设计对话框 7.1.2 进入“WEBENCH® Help Information”获得帮助 单击 ,进入“WEBENCH® Help Information”,可以获得软件的使用等信息。 7.1.3进入单电源设计 单击 或者 按钮,进入“WEBENCH® Power Architect”,如图7.1.2所示。 图7.1.2 进入“WEBENCH® Power Architect” 选择文字,如“简体中文”,进入单电源设计对话框,如图7.1.3所示。 图7.1.3 单电源设计对话框 单击图标 ,可以进入所对应的功能选项。 单击图标 ,可以进入对应的设计选项。 在图7.1.4所示的单电源设计对话框中,可以输入设计的基本参数(输入电压,输出电压,输出电流等),选择相关的设计要求。 图7.1.4 单电源设计对话框 单击 按钮,可以获得厂商推荐的设计电路解决方案等信息,如图7.1.5所示。 图7.1.5 厂商推荐的设计电路解决方案等信息 如图7.1.6所示,在“解决方案”中,厂商提供了79个解决方案,下拉图7.1.6右边的滑块,可以选择厂商提供的设计方案。 图7.1.6 厂商提供的解决方案 在所选择的解决方案中,单击 按钮,可以获得该设计方案的设计电路和特性、元器件参数等信息,如图7.1.7所示。 图7.1.7 设计方案的信息 单击图7.1.7中所示图标 图标或者单击 图标,可以获得该设计方案的设计文件,pdf格式。 单击图7.1.7中所示图标 选项,可以选择对应功能。 例如,单击 图标,可以获得所设计方案的电原理图,如图7.1.8所示。 图7.1.8 所设计方案的电原理图 例如,单击 图标,可以获得所设计电路的元器件清单,如图7.1.9所示。 图7.1.9 所设计电路的元器件清单 7.2 传感器电路设计 7.2.1 进入传感器电路设计 单击“Sensor AFE & Sensor Interface”,进入“WEBENCH® SensorAFE Designer & WEBENCH® Sensor Designer Tools”设计界面。 在设计界面中,在图7.2.1所示对话框中,可以选择设计对象:Power,FPGA/μP,Sensors,LED。图7.2.1所示选择的是“Sensors”。 在“Sensors”设计对话框中,可以选择传感器(Sensors或者SensorAFE)选项,单击 “Start Design”按钮,开始传感器电路设计。本示例选择压力传感器(Pressure),进入“WEBENCH®压力传感器设计工具”。 图7.2.1 传感器电路设计对话框 7.2.2 选择传感器和进行电路设计 在图7.2.2所示对话框中,选择或确认所需要的压力传感器,然后单击 按钮,可以获得该设计的相关信息,如图7.2.3所示。 图7.2.2 选择或确认所需要的压力传感器 图7.2.3 压力传感器电路设计的相关信息 7.2.3 获得设计文件 单击“获取文件记录,原型建立文件”,如图7.2.4所示,可以获得设计产生的各种文件以及设计窍门等信息。 图7.2.4 设计产生的各种文件 例如,单击 按钮,可以获得该设计的设计报告,如图7.2.5所示。 图7.2.5 设计报告文件

    8. 滤波器设计 8.1进入“WEBENCH® Active Filter Designer” 单击“Active Filters | Amplifiers”的“Active Filters ”,进入“WEBENCH® Active Filter Designer”,在所显示的界面中,在图8.1.1所示对话框中,可以选择设计对象:PLL,Filter,Amps。图8.1.1所示选择的是“Filter”。 在“Filter”设计对话框中,可以选择Lowpass,Highpass, Bandpass ,Bandstop滤波器。单击 按钮,进入滤波器设计界面,如图8.1.2所示,开始滤波器电路设计。 图8.1.1 “Filter”设计对话框 图8.1.2 滤波器设计界面 8.2 滤波器电路设计 8.2.1 选择滤波器类型和传输函数 在图8.1.2滤波器设计界面中,选择滤波器类型和“Search Transfer Functions(搜索传输函数)或者Pick a Transfer Function(选择一个传输函数)”。本示例“Search Transfer Functions(搜索传输函数)”,单击按钮 ,进入“Specify Performance(指定性能)” 界面和对话框,如图8.2.1所示。单击 ,可以打开“Flatness(平坦度)”“Group Delyay(组延时)”等界面和对话框(图8.2.2),在对话框中可以设置和修改相关参数。

  • 为了熟悉和运用TI的WEBENCH 在线工具,今天本人进行一个LED驱动电源的实例设计。对设计过程进行了总结,整理出来,分享给大家,以作为抛砖引玉吧,,
    欢迎熟悉这个在线设计软件的高手们和有实际LED电源设计经验的工程师们拍砖!
    将根据在线工具提供的页面,简单介绍一个LED电源在线设计教程,期望对坛子里的LED电源爱好者有用吧,,,
    随着 WEBENCH 系统电源建筑师的推出,工程师只需大约 60 秒钟就可创建支持热插拔功能的隔离式电源系统。这无疑对经常在LED驱动电源设计时,经常被因为选择各种参数纠结和忙于查找各种元件的工程师们的确是一个好东西,,
        TI的WEBENCH LED在线工具软件有两种设计方法。一种是先指定所要设计LED灯具的光通量输出,然后由在线设计工具自动选择LED灯串电压、电流及串并联结构。第二种方法是开始不指定光通量输出,有用户自行设置所需LED灯串的参数及串并联结构。当然还有其他方法,也可使用,可在设计过程重新开始新的设计,也可以从输入面板开始设计,还可以打开以前的设计文件进行修改设计等等,总之 WEBENCH LED在线工具软件方法多种多样,但总的还是开始说的那种方法。
        1.设计目的:LED驱动电源 AC输入 光通量输出=9000LM
  • 为了熟悉和运用TI的WEBENCH 在线工具,今天本人进行一个LED驱动电源的实例设计。对设计过程进行了总结,整理出来,分享给大家,以作为抛砖引玉吧,,
    欢迎熟悉这个在线设计软件的高手们和有实际LED电源设计经验的工程师们拍砖!
    将根据在线工具提供的页面,简单介绍一个LED电源在线设计教程,期望对坛子里的LED电源爱好者有用吧,,,
    随着 WEBENCH 系统电源建筑师的推出,工程师只需大约 60 秒钟就可创建支持热插拔功能的隔离式电源系统。这无疑对经常在LED驱动电源设计时,经常被因为选择各种参数纠结和忙于查找各种元件的工程师们的确是一个好东西,,
        TI的WEBENCH LED在线工具软件有两种设计方法。一种是先指定所要设计LED灯具的光通量输出,然后由在线设计工具自动选择LED灯串电压、电流及串并联结构。第二种方法是开始不指定光通量输出,有用户自行设置所需LED灯串的参数及串并联结构。当然还有其他方法,也可使用,可在设计过程重新开始新的设计,也可以从输入面板开始设计,还可以打开以前的设计文件进行修改设计等等,总之 WEBENCH LED在线工具软件方法多种多样,但总的还是开始说的那种方法。
        1.设计目的:LED驱动电源 AC输入 光通量输出=9000LM
  • 使用系统级设计工具设计FPGA(现场可编程门阵列)电源

    现代FPGA可能有很多的负载,这些负载会使得供电电源的设计很复杂。除了电压和电流的要求外,每个负载在纹波电压、噪音过滤、电源隔离和软启动等方面都有详细要求。由于负载的高电流需求,通常都会要求使用高效直流/直流开关电源,但必须对噪声和电压纹波加以控制。选择的电源结构可能在输入电源和负载稳压器间引入一个或多个中间电压轨。中间电压轨和负载稳压器的选择会影响整个电源系统设计的效率、占位面积和成本。此外,为达到整体设计目标,可对各独立电源进行优化。本文对FPGA电源设计的利弊加以研究,同时也给出了一些采用美国国家半导体公司WEBENCH®FPGA Power Architect电源结构工具设计的不同的应用案例。

    FPGA要求

    在设计开始之前,我们需要先确定FPGA电源的一些要求。因为涉及到了许许多多的资料文件,这个过程可能会有些困难。表1总结了一些主要的FPGA电源规格。

    规格

    信息源

    问题

    解决方案

    电流

    功率估算电子数据表,功率仿真器

    电源的尺寸,效率/温度,成本

    电源开关频率,元件优化

    电压

    FPGA数据表,引脚说明文件

    元件容限/值,直流纹波,交流/瞬态正/负尖峰

    紧密度容限元件,低ESR输出电容,临界阻尼控制回路,系统仿真

    噪声

    FPGA数据表注释和脚注

    开关噪声,负载间的交叉调节

    开关阻尼器,噪声滤波器,独立电源

    测序,启动特性

    FPGA数据表注释和脚注

    闭锁,浪涌电流

    软启动,测序集成电路(芯片)

    表1-供电电源主要FPGA规格

    为了确定每个负载的电流,大多数FPGA生产商都会提供电源估算电子数据表。根据FPGA内使用的电源,就可以计算出功耗和负载电流。亦可使用FPGA仿真生产商提供的负载仿真器。在估计出负载电流后,需要增加25%或更高的附加安全裕度。

    另外一个要求是各种负载的电压规格。在FPGA数据表里电压规格可能只是粗略的最大和最小电压值。然而,从电源看,这包括几个因素,如电源中的反馈电阻网络、电阻器容差以及稳压器的反馈基准容差所导致的偏置。

    同时,要考虑到开关稳压器纹波因素,它由稳态或直流纹波以及瞬态正、负脉冲信号组成。此外,还有可能出现高频(10MHz或以上)开关噪声。

    图1所示的是一个典型开关电源的WEBENCH FPGA Power Architect电源结构软件的负载瞬态仿真波形。不同元件都包含一个输出电压(Vout)偏置,稳态波纹和瞬态正/负脉冲信号。对如锁相环路(PLL)之类的敏感负载来说就可能需要一个独立滤波器来降低纹波。另外还需考虑是可否将各个独立负载集成为一个电源,这样就可以降低成本;或将噪音敏感的负载根据要求分隔开来。可使用软启动达到定序的目的,以保证一路电源在另外一路电源之前接通,避免闭锁;同时可以限制浪涌电流,保证电压的稳定上升。

    总之,收集FPGA的各种规格参数需要对大量的资料文件进行研究,并要留意表格底部的注释说明。

    根据用户选择的不同FPGA产品,采用如WEBENCH FPGA Power Architect电源结构设计工具,因为其可保存之前的参数信息,即可简化设计流程。

    图1-用于开关电源的WEBENCH FPGA电源结构负载瞬态仿真,示意了对于输出电压规格预算值的不同影响

    电源结构

    一旦确定了电源的有关要求,就须确定电源树的结构。在直流电源和负载稳压器间使用一个或者多个中间电压轨可能是有利的。

    这样做的一个原因是,仅有一个稳压器要求高电压元件;而这样的电压元件往往价格昂贵,体积也更大。
    另外的原因是使用一个好的高端MOSFET的同步降压稳压器,在占空比较高的情况下,往往运行效率更高。
    这样,使用一个外部中间稳压器去降低输入电压会更有效。

    图2所示具有相同输入和负载的几个中间电压轨配置的WEBENCH FPGA Power Architect电源结构示例。可以看到,没有中间电压轨的设计,尽管其稳压器的数目最小,但是产品的占位面积最大,效率也最差。具有一个12V 和一个5V接近于负载电压点的中间电压轨设计,其效率最高,占位面积也最小。

    图2—WEBENCH FPGA电源结构示意了不同的电源结构曲线,及效率、占位面积大小和成本间的权衡。X轴是效率,Y轴是占位面积大小,圆直径所示的是材料清单(BOM)的成本。

    权衡

    我们已经对系统结构有所了解,现在我们讨论如何对单个开关电源设计进行优化来达到占位面积小、效率高、成本低的设计目标。

    其中一个要点就是开关频率。在高频下,由于开关导通时间减少,可以使用一个更小的电感器。这样可以缩小产品的占位面积;然而,交流开关损耗的增加却会导致效率的降低。

    因为元件往往占位面积越小也就更便宜,高频时成本会更低。 相反,低开关频率会减小交流开关损耗,从而提高了效率;但是,这样就需要一个更大的电感来将峰值开关电流保持在限定值内,因此产品占位面积也随之增大。

    更大的电感器也会增加成本。通过优化各个电源来实现整体目标,即可对整个FPGA电源系统进行最优调制。 图3所示为一个不同FPGA电源解决方案的WEBENCH FPGA Power Architect电源结构曲线,包括优化和系统级结构的调整。

    系统效率范围是在84%到94%之间,系统占位面积大小范围是在1.4cm2到6.4cm2,整个系统材料清单成本是在$14.08到$31.53之间。此类可视化操作帮助电源设计师们可以选择最好的系统方案来达到期望目标。

    图3—不同的FPGA电源系统在成本、效率和占位面积间的权衡。

    由此可以看出,FPGA电源设计的复杂程度非常高,使用像WEBENCH FPGA Power Architect电源结构之类的设计工具可以极大的简化设计过程。

    在配置FPGA负载前进行优化,可以在研究其电源需求时节省大量时间。

    前期分析和仿真可以提供一个优化的FPGA电源设计,可使得设计师在产品占位面积大小、效率和成本方面达到设计要求,同时缩短产品的上市时间。

  • 基于WEBENCH的DC-DC开关电源设计,利用WEBENCH设计了一个7~42V输入,5V/2A输出的DC-DC开关电源,分享一下,见附件。

  • http://www.ti.com.cn/ww/analog/webench/power_architect.shtml   WEBENCH® Power Architect 设计工具  多层和多轨电源供应器的快捷专门设计

    都是用webench做电源的开发,我就试一下用webench做RTD的开发。不过确实没有power那里东西过,相对来讲RTD的硬件更成熟,软件部分工作量更大吧。

  •  

    是的用webench做了一个三输出的电源设计,一般现场要用的就是3.3的CPU电压,5v的基准电压和12的查询电压.

  • WEBENCH设计的应用案例分享

  • WEBENCH是美国国家半导体推出的一款功能非常强大的在线设计和仿真工具,可以对电源、LED、放大器、滤波器、音频、接口、无线以及信号路径进行设计与仿真

    美国国家半导体 WEBENCH 简要 说明
    第一讲 WEBENCH 的简介和登陆
    1.1 WEBENCH 的简介
    WEBENCH 是 美国国家半导体 推出的 一款功能非常强大的在线设计和仿真工具,可以对
    电源、 LED 、放大器、滤波器、音频、接口、无线以及信号路径进行设计与仿真。
    1.2 WEBENCH 的登陆
    要想利用 W ebench 进行电路设计和仿真,首先我们就需要登陆该在线工具,目前可选的
    有两种方式,一种是通过 EEWORLD 论坛的链接进入,另一种是通过在浏览器的地址栏里 直
    接输入网址登陆。下面我们一一介绍。
    1.2.1 通过 EEWORLD 论坛的链接登陆
    第一步,点击 EEWORLD 的宣传链接,如下图红圈所示:
    打开如下页面,这个是参加比赛的页面, 当然如果你对参加 W ebench 的比赛感兴趣,你也 可
    以看一看(小提示:比赛很容易获奖的啊)。 点击右下角的红圈所示绿色按钮 Try it Now打开如下页面
    紧接着会进入如下页面这个时候就需要注册了,如果你已经有账号的话也就不需要注册了,因为我之前注册过,因
    此,我就不用注册了,我直接登陆,其实这里的注册过程也是很简单的,这里就不详述了,
    和其他一些网站的注册没什么区别的,但是要注意一点输入的注册信息要全部是英文的。
    登录后会出现如下界面这时候就可以开始你的新设计了。
    1.2.2 输入网址登录
    上面我们讲了第一种登录方式,下面我们看看第二种登录方式。其实这种是很简单的,
    直接在浏览器的地址栏里输入以下网址就可以登录。网址
    http://www.national.com/analog/webench 。登陆后界面如下
    直接点击红圈标出的 Start your design ,就可以进入 WEBENCH 开始新的设计了。
    第二讲 WEBENCH 的菜单介绍
    对于任何一款软件来说都有自己的菜单, Webench 也不例外。下面我们讲讲 Webench 的
    一些功能按钮。看图
    在 Webench 的设计里一般都有上图所示的这些按钮的存在,我们看看每一个按钮的功能。
    Back :返回,这个没什么好说的,呵呵。
    New :开始一个新的电路设计。Solutions :查看设计电路的所有解决方案。
    Visualizer :查看电路设计的全部相关信息。
    BOM :查看设计电路的材料表。
    Charts :查看设计电路的图表信息。
    Schematic :查看设计电路的原理图。
    Optimize :对设计电路进行优化。
    Op Vals :查看更改设计电路的技术指标。
    Sim :对设计电路进行仿真。
    Print :打印设计电路的信息。
    第三讲 开始一个新的设计
    对于电子工程师来讲,电源部分应当是使用最多的。下文就通过一个例子来简要介绍使
    用 Webench 来设计电源与仿真的基本流程。设计与仿真的流程基本上分为选择芯片、进行 设
    计、分析设计结果(即仿真)三步。在设计电源的时候我们有一些技术参数是要提前订好的 ,
    这些参数包括:输入电压( 1V~100V )、输出电压( 0.6V~300V )、功率(高达 300W )、效 率 (高
    达 96% )、频率(高达 3MHz )、方案大小( 14mm 2 或以上) 。
    这里我们设计的电源是一个 DCDC ,要求输入 4.5V~5.5V ,输出 3.3V , 4A 。下面我们就 开
    始设计。
    3.1 芯片 (IC) 的选择点击如上图中的 NEW 按钮(红圈所标部分),就会弹出一个对应的设计输入窗口,如下图 示
    按照我们的要求输入以下几个参数:
    1 、 Vin Min :输入电压的最小值,这里输入 4.5
    2 、 Vin Max :输入电压的最大值,这里输入 5.53 、 Vout1 :输出电压大小,这里输入 3.3
    4 、 Iout1 :输出电流大小,这里输入 4
    5 、 Op Ambient Temp :工作温度,这里输入 25
    以上 5 个为主要参数,具体的值根据自己需要输入即可,上面的值是我作为例子输入的值。 下
    面的为一些其他的参数,根据自己要求输入即可。包括可以输出 2 路或者 3 路,是否带输出的
    开关控制等。
    输入完参数之后,点击如上图中红圈标示按钮,就会出现 Webench 推荐的利用美国国家
    半导体的 IC 设计的电路,如下图
    在这个图里,上半部分分四块,从左往右,依次是 WEBENCH 优化器( WEBENCH Optimiz er )、
    改变输入参数( Change Inputs )、滤波特征( Feature Filters )、滤波结果( filter Results )。下 半
    部分分两块,左侧是高级图表( Advanced Charting ),右侧是 WEBENCH 给出的解决方案
    ( Switcher Solutions )。在这里你可以根据具体应用那个 IC 来选择解决方案。如果对输入参 数
    有更改,可以直接在改变输入参数块里更改参数,再点击绿色按钮 Recal calate 即可。
    在 Webench 给出的解决方案和电路拓扑结构多达 20 种,你可以认真选择适合你所需要的
    一种即可。这里我们选择 IC LM5088 , Buck 结构。
    3.2 电路设计
    在上一节里我们选择了芯片 LM50888 ,点击它后面的绿色按钮 Start Design ,开始我们的
    设计,得到如下图在上面的图中左上角你可以通过调整优化旋钮( Oprimization Tuning )来选择合适的电路
    板大小( Footprint )和电源效率( Efficient )以及成本( BOM Cost )。一般情况下, Webench
    都会为我们选择一个比较折中的数值。这里我们例子里就不做调整了。如果你对开关频率
    ( Frequency )和软启动时间( Soft Start Time )有特定的要求,也可以在左侧高级选项( Adv anced
    Options )的开关频率和软启动时间里输入你所需要的数值,这里例子里我们也不做调整。 如
    果你输入 数值的话,就需要点击绿色按钮 Update 来让 Webench 为我们重新计算并推荐方案,
    这样当然就返回第一步里的元件选择了。
    点击图表( Charts )部分可以查看你设计的一些图表信息,比如效率、占空比等。实际 上
    在这张图里,你可以点击并作调整设计的部分当你鼠标移过去的时候都会有提示,如下图示我鼠标移到原理图部分的时候出现如图中提示 “ Click here to view Schematic ” ,点击进去之后,
    你就可以查看并修改你设计的原理图了,如下图示就是我们设计的原理图
    移动图中红圈标示出的三角形,可以调整原理图的大小,将鼠标放在对应的器件上还会有相
    应器件的信息,如下图示是我将图放大后鼠标放在二极管 D1 上时的提示在这个提示里有关于 D1 的全部信息,包括产品编号、生产厂家、主要属性等信息,同样你 如
    果觉得该 D1 的参数不合理你还可以双击 D1 对其参数进行更改。
    看完了原理图我们还可以点击上图中的 Back 按钮返回刚才的界面。接下来看看我们设 计
    的电路的技术指标,同样鼠标移到技术指标( Operating Values )块里,然后点击得到下图在这个图里,我们可以看到我们设计的电路的全部技术指标,如开关占空比、电源效率、工
    作频率、工作状态、输出功率等等很多你所关心的参数都可以看到。我们也可以通过更改输
    入( Vin Op )和输出( I Load )并点击绿色按钮 Recalculate 来调整电路的技术指标。
    3.3 仿真
    仿真实际是对我们设计电路验证的一个过程,分两个步骤。
    第一步,选择仿真的类型( Select Simulation Type ),可以是伯德图( Bode Plot )、输入暂
    态( Input Transient )、负载暂态( Load Transient )、开机时刻( Startup )和稳态( Steady State )
    五种,如下图示。
    第二步,点击绿色按钮 Start New Simulation ,之后就会出现你选择的仿真类型的图。当 然
    仿真都是需要时间的,一般最慢的不会超过 5 分钟,但是也有例外的,呵呵,比如例子里的 输
    入暂态仿真我就用 5 分钟,但最终还是没出来。
    下面我们看看例子里电路的各种仿真图,首先伯德图,如下图示开机时刻,如下图示
    稳态图,如下图示输入暂态图,如下图示
    由于没有仿真出来,就没有了,呵呵。
    负载暂态图,如下图示第四讲 设计电路的导出
    4.1 材料表的导出
    接下来我们再返回看看我们设计电路的材料表吧,想必这个大家都很关心吧,不用我说
    怎么进了吧,看图
    在这个图里,我们可以通过点击红圈里的 Excel 来倒出来电路的材料表,当然也可以通 过
    对应器件后面的绿色按钮(篮圈标示)来更改器件的一些参数。
    4.2 其他信息的导出
    我们再点击返回,看看我们的整体设计,我们点击 Your Complete Design 块里的 Design
    Documentation ,得到下图点击图里的蓝色按钮 Print 就可以打印出我们设计的电路的所有信息。
    另外,我们也可以分享我们的设计,通过点击 Your Complete Design 块里的 Share this
    Design 来实现,也可以拷贝我们的设计,通过点击 Your Complete Design 块里的 Copy this
    Design 来实现,这里就不做详细说明了,大家可以试试啊。
    小提示:用 Webench 设计出来的电路并不是完全精确的,有的时候还是有一定的误差,
    但是这个一般通过仿真都可以看出来,如果有问题,你还可以调整。
    附件里是我们例子里所设计的电路的全部信息( PDF 文档),和一个 Excel 格式的材料表 。

  • 本人微电子专业研究生,闲暇时间想自己DIY一个小玩具-安卓手机蓝牙遥控小车

    单片机使用MSP430F249,电机驱动芯片使用双H桥的DRV8833,都是申请的TI的样片

    为了节省成本,用雕刻机自己来刻电路板,焊接好的电路如下:

    如上图所示,这个系统中包括电源(诺基亚手机电池)、稳压芯片(LM1117-3.3)、单片机MSP430F249、电机驱动芯片DRV8833、蓝牙通讯模块、JTAG接口以及连个直流电机。安卓手机上的控制软件通过蓝牙发送控制命令,坦克车中的蓝牙模块收到数据之后通过UART接口发送给单片机,单片机解析命令,控制电机转动。

    经测试,遥控小车的整体功能正常,能够实现使用安卓手机控制小车前进、后退、转向,并且支持手机重力感应控制。但是也存在一些问题,比如小车的动力不是很足,而且续航时间比较短。

    经过分析,觉得问题应该出在稳压芯片LM1117-3.3,在网上查了一下,发现LM1117-3.3的压差竟然有1.2V!诺基亚手机电池正常工作电压是3.7V,充满电之后也只有4.2V,电池电压太低,LM1117不能稳定输出。

    考虑使用一个低压差的稳压芯片来替代LM1117,在TI网站上,使用WEBENCH工具,如下图

    希望稳压芯片的压差最好在0.2V以内,这样能够最大程度的利用手机电池的电量。并且希望稳压芯片能够提供1A的输出电流。输入这些参数之后,点击“开始设计”,WEBENCH给出了54个参考方案,勾选LDO进行筛选,仍然得到9个方案

    选择LP38869,点“开始设计”

    WEBENCH给出了这个方案的详细资料,包括性能图表、原理图、材料清单、工作参数等。在原理图中标出了所有外围器件的参数

    令我感到吃惊的是,WEBENCH竟然可以导出标准格式的电路原理图文件,支持多种电路图设计工具,包括Altium Designer、OrCAD、Mentor等等

    WEBENCH的材料清单也比较有特点,不仅列出了所需器件的参考型号,还给出了器件的供应商、单价、总价以及器件所占的面积

    下图是性能分析

    图中蓝色的线表示输入电压为3.5V时的工作情况,这款芯片在只有0.2V压差的情况下仍然有70%左右的转换效率!

    LP38869完全能够满足这个系统的设计要求,使用WEBENCH,仅仅通过简单的几步就得到了所需的方案,包括方案原理图、材料清单、成本预算以及性能分析,可以说,TI为工程师提供了最大程度的便利。

     

  • 采用TPS62132设计最大输入为12V,最小输入为10V,输出电压为3.3V,输出电流的值为2A的稳压源

  • 高可靠性50W开关电源

    此电路为一个2:1的宽范围输入,5V10A输出的50W电源。而且工作温度比较高,要想在此温度下可靠地工作,必须效率要做的很高,要想获得搞的效率,现在的同步整流BUCK电路应该考虑进去,然后成本及体积要综合考虑。通过使用TI的WEBENCH设计软件我很好的找到了效率,成本,体积都比较满意的IC,而且电路图及BOM表都制作出来了,大大的减小了我的设计时间,器件选型时间。为产品的提早上市做了很好的铺垫!

  • 嵌入式系统稳压电源

    为嵌入式智能循迹小车做稳压电源 镍镉电池输入7.2-8.5VDC 稳压5v为MCU和传感器电路供电。通过TI的WEBENCH软件使我很快的选择合适的IC并做出初步的理论分享、计算和仿真,节省了时间,缩短了研发周期。同时软件还提供PCB设计建议及电源散热的热分析。

  • 低成本宽范围单片机用3.3V2A开关电源

    该电路的输入电压范围为3:1,考虑到低成本,所以效率和体积不是主要的考虑方向。但也要综合考虑效率及成本的折中。通过TI的WEBENCH设计软件我找到了LM25011,此IC的成本最低,但效率也不是想象中的那么差,而且外围器件少。WEBENCH设计软件还提供了电路图及BOM表,真的是很好的设计软件!

  • 通信用高可靠性开关电源设计

    通信上一般为前级出来一个48V主电路,然后通过48V来转为下级各个系统所用的电压,此设计为50W的36-72VDC输入范围,标称48VVDC输入的24V50W的BUCK电路设计,考虑到通信系统的可靠性要求高,所以采用了同步整流技术,通过WEBENCH设计软件找到了LM5116,并提供了详细的原理图及BOM表!

  • 滤波器电路设计的快捷方法

    写在前面:

    据本人专业所知,滤波器的设计可以采用1Candence的工具,但是该工具中必须要提供大量的可调用元件,否则的话必须自己设计元件,这种方式如果用来做真正的设计的话可能很好,但是如果对应于做电路设计的话则不可取,一方面时间不充裕,另一方面,自己设计的电路元件性能无法保证;2)采用SPICE工具,但是该工具使用过程较为繁琐,有时甚至需要编写一定的“代码”,用起来十分不便,还有,使用该工具也会面临元器件不可取的问题,为此,查询相关资料,发现TI公司的WEBENCH是一款很强大的在线设计和仿真工具,可以对电源、LED、放大器、滤波器、音频、接口、无线以及信号路径进行设计与仿真。设计滤波器电路就方便多了,为此查看资料,记录了简易滤波器电路的设计过程(2种方法):由于附图较多,所以上传了附件,还请您如果需要的话请下载附件,敬请谅解!谢谢!

     

     

     

  • 滤波器电路设计的快捷方法

    写在前面:

    据本人专业所知,滤波器的设计可以采用1Candence的工具,但是该工具中必须要提供大量的可调用元件,否则的话必须自己设计元件,这种方式如果用来做真正的设计的话可能很好,但是如果对应于做电路设计的话则不可取,一方面时间不充裕,另一方面,自己设计的电路元件性能无法保证;2)采用SPICE工具,但是该工具使用过程较为繁琐,有时甚至需要编写一定的“代码”,用起来十分不便,还有,使用该工具也会面临元器件不可取的问题,为此,查询相关资料,发现TI公司的WEBENCH是一款很强大的在线设计和仿真工具,可以对电源、LED、放大器、滤波器、音频、接口、无线以及信号路径进行设计与仿真。设计滤波器电路就方便多了,为此查看资料,记录了简易滤波器电路的设计过程(2种方法):由于附图较多,所以上传了附件,还请您如果需要的话请下载附件,敬请谅解!谢谢!

     

     

     

  • 输入:90-264Vac    50Hz

    输出:18.6V 700mA

    准备选个PSR flyback恒流方案

     输入输出参数配置,首选国内厂商啥的就不选了,温度也默认吧

    然后选开关稳压器

    出来650条,筛选一下,拓扑topology一栏选FLYBACK,来到了下面。还剩20条

    选个UCC28700吧,这是PSR 恒流的,Open Design

    不知为啥,没有直接跳到设计界面,那就在这个页面下重新配置下参数吧

    来到设计界面,仔细研究下,先看下整体电路图

    先看下原理图,这个是很通用的一种拓扑了,大部分厂家都这样,区别不是很大;

    在这个界面,鼠标停留在每个元器件上,都会显示相关信息(料号,制造商,参数,甚至还有报价),但是价格并不是跟市场价很符合,只能稍微参考下。

    进入优化界面看下,可以在效率,体积和成本上做一个折中的考量来优化,对实际的调试应该会比较有指导意义吧

    选Chart,就可以看到一些外特性曲线了,可以看到最高效率点基本出现在半载情况下。

     

    缺点:变压器好像只有感量,没有匝数这些信息,最好还能有工艺上的一些指导。

    整体上,这款软件应该还是比较具备实际调试指导意义的,遇到困难时,通过软件辅助应该会有一个相对明确的优化方向,对于产品开发周期缩短会有很大帮助。

    希望TI后续可以推出客户端版本,毕竟在网页上操作很容易把网页卡死。

    谢谢!

  • 转WEBENCH应用教程分享

    •有两种方法进入单电源设计界面。第一种方法是在电源选型页面选择“visualizer”进入电源设计,第二种方法是回到开始界面,选择“power”,输入电源的设计条件,按绿色按钮进入电源设计界面。
    •单电源设计是针对某个型号的power IC进行设计。在设计的过程中对效率、成本、封装三个方面进行优化。这个优化的步骤由WEBENCH工具辅助进行
    •主界面介绍:浏览控制,优化和筛选,open design
    控制面板,“optimizer”旋钮控制优化算法,改变后工具会重新计算满足条件的器件。如果要改变先前的输入和输出条件,可以使用“change inputs”。重新输入参数后点击“recalculate”,工具会重新计算满足条件的器件。后面两个是“filter”筛选项,从当前结果中筛选,工具不会重新计算。
    •筛选结果,工具用二维图和电路图可视化了筛选结果,非常方便用户使用。先介绍左边的二维图,二维图的X轴是效率,Y轴是封装大小,灰色圆圈的面积表示成本。右边的表格是芯片型号和特性参数。非常好用的地方在于表格和二维图是一一对应的
    •从可视化表格中选择需要的器件,点击“open design”进入到这个芯片的设计界面
    •在芯片的设计界面中依旧有“optimization tuning”旋钮,可以对芯片的外围电路进行优化。改动旋钮,工具会自动计算外围电路的参数。“Charts”图用于显示优化后电流和效率的关系。“Schematic”是芯片的原理图。“Operating value”表格汇总了电路的主要参数。“bill of materials”是电路的料单,汇总了电路所需的元器件的参数值、封装、厂家、封装图片和价格等,用于采购器件

  • WEBENCH在线设计工具软件及其应用

  • WEBENCH 设计中心总监告诉你,为什么选择WEBENCH

  • WEBENCH 设计中心总监告诉你,为什么选择WEBENCH

  • LM3464设计的LED驱动

    LM3464设计的LED驱动 输入电压为AC85V 到 265VAC, 输出电压VOUT:15.371v 输出电压为:Iout=0.722A LED采用的是:(D_LED1 Cree XPGWHT-L1-0000-00G51 5 1.76 Color cool white Vf 3V Io 0.35A xlampxpg ) 效率比较高能达到90% 成本不贵,大概在10美金左右~~ 可谓性价比比较高的东西~~~ 要是LED的价钱能少一点更好~~

  • 想做一个16v0.3a的恒流电源

    该电路要求只是想,能够在我们家里有市电的地方,接上电就能产生16v 0.3a的恒流源,用于dali总线电源的应用,我们现在在做智能照明设计中,有用到了一dali协议的控制器,并且总线上要求电压大概在9.5V到22V都可以,但总线的电源必须是一个恒流源,并且电流值最大是250MA,这个电源必须要能够经得起短路测试~~能够经常被拉低电压~

  • 手电筒低成本方式亮度超高

    这个手电筒我规定的直流输入电压为:5V到7.5V,一般电池串并联可以实现,或者用于一节铅酸电池6V,2.5AH的够你用很久啦。 设计的输出流明值为700lm,用的是CREE,XPGWHT-L1-0000-00G51 LED,冷白色温,VF值为3V,VI为0.35A,驱动,正好符合我们的要求,不过数量是4个LED串联哦~~~ 转换效率可以达到89%,BOM成本在2.46美金,大概人民币15元左右~ DC TO DC 的芯片用的是TI公司的LM3429,感觉用这个芯片来做手电筒,真是大材小用啊~~ 原理图很简单~~~要外扩一个30V 5.AMOS管~~其他主要是电阻电容,还有一个大头戏就是LED的成本比较高~~~

  •     WEBENCH图形化设计界面很容易上手,并且可以自动确定参数,分析效率。闲来无事,把之前经常用的开关电源电路体验一番。首先输入输入电压和输出电压,开启设计之旅。

    在这个界面,不仅可以修改参数,还可以设置效率、成本、筛选条件等。

    在这里可以查看方案数量,并可以根据自己要求search你自己想用的芯片。

    由于平时经常使用TPS5430, 可以查看该芯片的解决方案

    点击开启设计后,会出现该基于芯片的解决方案,可以查看电路图

    不仅给出了完整电路,还标出各器件的参数,和平时用到的参数几乎一致。WEBENCH可以简化设计流程,缩短开发周期。

    除了 电路图,还可以实现其他功能

    我比较常用的主要是导出电路图,观察优化建议。导出功能可以把设计的电路图导成常用的格式,如DXP打开的sch文件。在实际应用中WEBENCH很方便,也很容易上手,so easy.

  • 高性价比BOOST电源设计

    这个BOOST的电路设计为宽范围12-24Vdc输入,28V1.5A输出,考虑到效率,体积,成本等的综合考虑,MOS用40V左右的就可以,然后整流管用45V左右的。然后可以考虑用电阻检流来减少成本。最后利用TI的WEBENCH软件让我找到了LM5022,从该软件出来的原理图和我前提考虑中的基本一致,而且具体的MOS型号及整流管型号都标注的很清楚,连上边的电阻电容值都很清楚,真是一款不错的软件!

  • LMR61428升压设计

    本意是先工作一个以两节干电池的为电源的LED驱动~~ 所以我的条件是 输入电压为直流电:VIN=1.8V,VMAX=2.8V 输出电压为:V=3.3V,正好是一个LED的vf值,电流限定在0.35A左右。 充资料里面的各个波形来看~~有的地方还不是很理想~~ 所以发出来给大家看看,看看还有什么改进的地方~~~

  • WEBENCH使用方法及经验

    通过学习WEBENCH 设计中心视频,针对自己身处农村经常断电的实际情况,设计了典型输入电压10――14V的12V电池使用的LED节能灯。以下是我的设计过程及使用心得,望各位大神不吝赐教,谢谢。

    http://webench.ti.com/webench5/power/webench5.cgi?application=LED_DRIVER&lang_chosen=zh_CN&VinMin=10&VinMax=14&ledseries=1&ledparallel=1&lightoutput=1000&source=DC&op_TA=50

     为了帮助工程师更好的设计方案选择IC,很多半导体公司都有自己的在线设计工具,对这类工具,我的印象一直停留在只是适合初级工程师、只是适合简单的设计、对于复杂应用设计无能等概念上。但近日对WEBENCH的使用,完全颠覆了我这一印象。

    WEBENCH是一款在线设计工具,TI为该工具增加了更多TI的IC,而且进一步拓展了其功能,不仅在器件上有更宽泛的选择,而且可以仿真、可以直接将工程师的设计导入CAD开发平台。在设计之初,工程师可以自己定义输入输出,还可以加入多负载;对于FPGA与处理器的供电,根据其关键需求、负载分组以及排序进行了预配置,提供多个器件列表供选择。接下来可以根据自己的需要,优化管脚尺寸和效率,进行可视化设计。然后就可以生成原理图,进行电气分析热分析等。最后,通过Schematic Export功能直接导入CAD工具。

  •        大家好,我现在给大家分享一个开发出来的产品.

          这个产品是采用TI的WEBENCH工具和TI提供的TPS54620芯片,开发出的一款20W的DC-DC转换模块.

         具体说明见附件,产品的实物图如下:

    希望大家能够喜欢.

    帖子的附件只能上传一个吗?

    还有一部分仿真结果发上来.

    链接地址为:http://webench.ti.com/webench5/power/webench5.cgi?lang_chosen=zh_CN&VinMin=4.5&VinMax=5.5&O1V=3.3&O1I=6&op_TA=30

    附件没法一次都放到这里,所以把附件放在下个楼层了

  • 软件的仿真结果见附件.

    或者看上楼的连接地址

  • 该软件功能很强大 使用方便 当然你要对自己的产品很熟悉才行 不然很多要求你自己都不清楚 该软件考虑的因素有很多 一定能满足你的要求 我最近在做智能车 需要多电源输出 这个软件给我的电源设计提供了便利 

    软件考虑了成本 功耗 输出电压范围

  • 忽然发现这个设计非常方便,首先进入后发现有不少解决方案可以选,因为在我的产品中,用到大量的3.3V电子期间,所以我选择了9V-12V输入,3.3V输出,最后还要给模拟级的Sensor供电,计算其最大需要电流后开始设计,发现一下子就有解决方案了.

    以目前为说,一切成本为主,很不错.高效率需要1.51美元,而我电源能稳定提供,转换率也不会高多少.

    需要什么零件都帮我算好了,好方便.

    更重点是,非常方便导出我的AD10格式,我可以轻松交给打板

    //美中不足是没有封装的

    就像TI提供了大量解决方案给我们,我们只是做填空题,实在太方便了.

  • TI强大设计工具Webench使用说明


    1.用TI的设计软件肯定要先注册成TI的会员,来享受该软件带来的方便与快捷

    2.点击活动页的开始设计选项

    3 进入到参数设置页面

    这里边提供多个选项,包括平常的开关电源,FPGA,传感器和LED设计

    下边是单路输出或多路输出选项,这里咱们设计暂定设计一个18-36VDC输入,5V10的BUCK模式开关电源,工作温度定在70度,按上边的选项填入自己的参数,点击开始设计按钮,系统会自动的给您找符合参数的IC,然后根据您具体的使用要求来选择IC,这里有体积最小,成本最小,效率最高等来供您选择。还有一个功能特色筛选,最后找到符合您的合适的IC。默认选项提供的事最均衡的IC,大家可以根据需要来选择!咱们就选这个均衡的吧.LM25119然后点击开启设计.系统将自动给您生成包括原理图,BOM表等一切设计资料.您可以选择上边的按钮来得到你想到的资料,包括BOM,原理图,工作图表,工作数值等。具体大家可以实际看下,因为是任务咱只得到输出文件便可以。这时就选择Export选项.这里输出几种咱常用的绘图软件格式的文件,方便咱们用绘图软件来打开.选择一个您用的软件然后点击Export.出现以下界面,然后点击Download file便可输出一个压缩文件.

  • WEBENCH使用方法及经验2 (输出文件)

    通过学习WEBENCH 设计中心视频,针对自己身处农村经常断电的实际情况,设计了典型输入电压10――14V的12V电池使用的LED节能灯。以下是我的设计过程及使用心得,望各位大神不吝赐教,谢谢。

  •  

                                                                                                        TI WEBENCH工具入门指南

                      

     一、TI WEBENCH工具说明及使用方法

         WEBENCH是美国德州仪器公司的一款功能非常强大的在线设计和仿真工具,可以对电源、LED、放大器、滤波器、音频、接口、无线以及信号路径进行设计与仿真。

         使用方法如下:

    1、登陆:登陆德州仪器官方网站,进行【注册】.

    2、注册并浏览在线工具:用注册号的用户名登陆后,在官网首页,就会看到这个在线工具,它基于Flash脚本软件运行。如果想正常使用这个工具,就必须安装一个Adobe flash player软件。如果您的电脑没装,系统会提示安装。在线工具如下图所示:

                      

         3、参数选择:该工具具有【参数设置选项】,除了最基本的输入电压、输出电压、输出电流和环境温度外参数外,还有四个应用选项,分别对应于【功率】,【FPGA/uP】,【传感器】和【LED】,应用项目分的非常详细,能够满足您的不同需求。在工具的最下面,还有两个红色的按钮,分别是多负载和单输出。不言而喻,如果你的负载有多个,请选择第一个,反之,请选择第二个。如果您没有具体的设计需求,只想熟悉一下这个工具的话,点击【开始设计】按钮吧,参数设置按照图上所示。

         4、开启工具:点击开始按钮后,如果已安装了adobe flash player,会出现下面的画面,

         

     

     

       

         

         5、开启并设计:等待几分钟后,就进入了下面的设计界面。

           

     

    按照输入电压:14-22V,输出电压3.3V,电流2A,环境温度30℃的参数,WEBENCH已经给我们推荐了2个器件。界面中还有【新设计】【解决方案】【Visualizer】选择按钮,当前界面是【Visualizer】,如果你想重新按照要求设计,就点【新设计】按钮吧,【新设计】界面如图:

         

           

            这个界面才是真正的向导设计界面,详细的参数选择请登录工具进行尝试,在此不再详述。点【解决方案】按钮后,会出现下面的界面:

     

    这里给大家推荐的器件型号就比较多了。让我们选择一款 LM25011,然后点击【开启设计】。几分钟后,系统将自动给您生成包括原理图,BOM表,工作数值等内容的详细设计方案。内容见图:

     

     

           这个详细设计方案包含【BOM】【图表】【原理图】【优化】【工作数值】

      【仿真】【Export】等方面内容。点击每个图标按钮后,界面会隐藏其它内容,单独显示该项内容。比如,点击【原理图】按钮后,会出现如下界面:

           

     

       6、输出文件:在这里,重点说明两个地方。一个是【Export】按钮 ,点这个按钮后,可以输出原理图文件。 在选型卡上,选择【Altium Designer】,然后点击【Export】   

     

     

    在点击【Download file】按钮,就可以导出一个压缩文件

    这个exchange_design_1284796_17_Altium.zip 就是我们生成的设计方案的电路原理图。

          

         另一个是,输出设计方案的PDF文档。它位于设计完成界面中的,

    位置,点击, ,就会生成一个详细的PDF文档了。

         7、总结:WEBENCH工具简单易用,非常方便。但它也不是万能的。它推荐的器件只是满足您正常的应用,如果有极端特殊的应用,还得通过其他渠道去设计。

    二、使用TI WEBENCH工具设计中遇到的问题和解决方法

    对于一个新手,刚接触这个工具,遇到问题再所难免,下面用问答的形式说一下自己遇到的问题和解决方法。

    1、问:设计完成一个方案后,看到系统效率不高,如何解决?

    答:在生成的设计方案中,有一个WEBENCH优化工具,它采用【开关旋钮】的形式,见图

                  

    让你在【最小面积】【最低BOM成本】【最高效率】之间做出一个合适的选择。可以说,这个【开关旋钮】优化控件正是WEBENCH的特色之处。通过旋钮的选择,来给出不同的器件解决方案。如果你不考虑面积和成本,只想得到最高的效率,那么可以将旋钮打到最右边,这时候给你推荐的器件效率最高。

    2、问:如何在WEBENCH里面看我完成的设计?如何保存?

    WEBENCH工具,有个 图标按钮。点击这个按钮后,在【我的设计】里面,你会看到应用过的器件名称,在【我的项目】里面,你会看到你设计过的完整方案。

    三、应用案例分享

    说了这么多了,下面为大家分享一个实际的案例,这个是我用WEBENCH工具设计的一个TMS32028335 Delfino MCU 定制的供电电源方案。

    TMS32028335 是TI旗下一款C2000系列 MCU,其性能出众,尤其适合于电机控制场合。该方案用LM2841X-ADJL和LM3673-1.8这2颗芯片,实现了28335MCU中 VDD/VDDA18/VDD3VFL/VDDA33/VDDIO全部5路输出,总体效率达到64.081%,BOM成本却仅有2.19美元,可以说是一个不错的选择。除2颗电源芯片外,其他器件总数为11个,这使得PCB设计更加简单,尺寸可以做的非常小,有利于节约成本。根据WBENCH工具的向导提示,一步步地进行选择,用了不到3分钟的时间,就实现了该设计。只能说,TI WBENCH工具太给力了。下面是设计步骤:

    1、参数选择:选择【FPGA/uP】,处理器电源项,选择TI, 点击【多负载】下面的【uP Architect】按钮进入工具,见图片:

       

    2、器件型号选择:在出现的型号选择界面中,找到【TMS32028335PGAF】这个器件型号,然后点击图片中绿色的图标:【添加多个负载】

     

     3 配置负载:出来配置负载的界面后,可以不用管它,继续点击【绿色按钮】,进入下一个界面。

                                            

        

          

       

    4、优化:出现下面图片后,继续点击绿色【优化】按钮,进入下一个界面

      

     

     5、检视/编辑:出现这个界面后,如果没有需要修改的地方,点击【电源】图标,

    进入下一个界面。

                                  

    6、生成设计方案:这样就生成了我们需要的设计方案界面。

    点击图片中绿色按钮【保存名称及注释】,它会在【我的设计/我的项目】里面以您命名的名称保存。输出原理图和设计文档后,这个方案就全部完成了。

     

     

     

     

     

  • 48V宽范围输入5V 4A高效电源

    采用TI公司LM5116设计的36-72V输入5V20W 电信应用板端电源。 该电源采用同步BUCK电路结构,芯片内置自举高端驱动,省去复杂的高端驱动变压器或自举电路。续留采用低端MOS实现续留极大提升系统效率,内置输入过欠压过温过流等全方位保护,并且外围元件极少调试方便。设计工具强大而易用。

  • 低压输入5V输出的5WBOOST电路

    现在好多小型电子设备在用电池供电,一般为2节到3节干电池,输入电压也就在3V-4.5V之间。而输出电压需要5V左右时,往往需要做个升压电路。而小型电子设备对体积要求比较苛刻,所以最好选用内部集成MOS或三极管的的BOOST集成IC,可以大大降低体积,通过TI的WEBENCH设计软件我找到了LM2621,此IC内部集成MOS,效率高,可以减小散热片的体积,从而减小整体的体积,耳机该软件改提供了详细的原理图及BOM表!

  • 输出5V2A反激适配器

    比较常规的反激开关电源适配器。 输入电压100-240VAC,输出5V2A,效率设定达到能效5级就OK 在软件输入已知条件外加一些辅助条件,比如成本控制,尺寸要求和效率要求,软件会根据您的要求选择TI可满足要求的相关IC,进儿设计出相关的方案,您可以选择不同的IC。设计OK后,系统会给出相关的设计结果,如BOM,线路图等。用此软件设计省时省事。

  • OSRAM高亮度LED驱动能达1500lm

    本设计输入电压 VIN=5V,VMAX=7.5v 输出电压为31.872v,电流为:0.656a 用的LM3421芯片,最好做出来的效率为85%,成本为7.16美金。 从输入电压与电源转换效率的图表看的出,输入电压越高,效率就越大, 所以我们都选择6V4.5A的铅酸电池来做输入电源,足以能够适应这个输入电压范围啦~~ 硬件方面: 从原理图上看,LM3421+一个电感+两个外扩mos+加电阻电容+LED 就可以啦 元器件还是不较多的,所以他的覆盖面积达到了1196平方毫米!

  • 基于TI的这个设计软件设计一个输入90-264VAC输出5V2A的开关电源。

    1   首先打开设计软件,输入已知参数,如输入要求输出要求,效率等等。具体可参见下面图片

     2     输入基本参数后点击Recalculate后,后出现一些方案供选择,如下图

    3  选择主控制IC后,点击 Open Design后软件会自动开始设计,便会产生下面的图面,相关设计数据如下图所示。BOM,SCH,电性曲线都会自动生成出来

    等数据都OK的话可以点击 去保存设计的数据

     

    到此设计结束。

    总体来说设计软件操作简便使用起来也比较快捷并能自动生成BOM和SCH以及电性参数,而且优化起来也比较直观简洁。比较实用的软件,大大节省设计周期,是工程师的福音。

    附件是设计出的参数文档。TKS!!

  • 基于TI的这个设计软件设计一个输入90-264VAC输出5V2A的开关电源。

    1   首先打开设计软件,输入已知参数,如输入要求输出要求,效率等等。具体可参见下面图片

     2     输入基本参数后点击Recalculate后,后出现一些方案供选择,如下图

    3  选择主控制IC后,点击 Open Design后软件会自动开始设计,便会产生下面的图面,相关设计数据如下图所示。BOM,SCH,电性曲线都会自动生成出来

    等数据都OK的话可以点击 去保存设计的数据

     

    到此设计结束。

    总体来说设计软件操作简便使用起来也比较快捷并能自动生成BOM和SCH以及电性参数,而且优化起来也比较直观简洁。比较实用的软件,大大节省设计周期,是工程师的福音。

    附件是设计出的参数文档。TKS!!