• 话题 39516 个讨论
常见问题
  • [FAQ] 【分享】大功率隔离电源转换的选型

    Annie Liu
    Annie Liu
    Other Parts Discussed in Thread: UCC28950 客户问题: 客户要求大功率隔离电源转换的选型 问题解决: 一般大功率电源转换, TI推荐全桥移相控制芯片如UCC28950, 但是如果要求功率比较大,例如大于10kW, 一般可以采用多片UCC28950并联实现,其中主要注意同步信号的控制,见相关设计文档: https://www.ti.com.cn/cn/lit/an/slua609/slua609.pdf
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] 【分享】大功率PFC的选型

    Annie Liu
    Annie Liu
    Other Parts Discussed in Thread: UCC28070 客户问题: 客户要求推荐6KW以上PFC设计方案。 问题解决: PFC,不同功率级别选择的方案不同,1000W以内可以选择UCC29019A,或者自然交错式双相转换模式的UCC2806X系列。如果1000~5000W,可以选择两相交错式连续导通模式的UCC28070或者传统的UCC3854之类。超过5000W一般可以选择用2片甚至更多UCC28070并联实现四相或者六相PFC转换。(当然也可以用MCU /DSP等数字控制芯片实现多相PFC的控制…
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] 【电源/电池分享】常见问题解答(持续更新中, 更新至5/6/2021)

    Annie Liu
    Annie Liu
    Other Parts Discussed in Thread: UCC21520 , LM25118 , TPS650864 , LP5012 , LP5030 , LP5018 , LP5036 , LP5024 , LP5009 , TPS929120-Q1 , TPS546D24A , BQ25601 , BQ25150 , BQ25155 , BQ24296 , BQ24040 , BQ77216 , BQ40Z80 , BQ24170 , BQ24171 , BQ24133 , BQ24172 , BQ25713 , BQ257…
    • 4 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] 【电源/电池分享】常见问题解答(持续更新中, 更新至10/28/2021)

    Annie Liu
    Annie Liu
    Other Parts Discussed in Thread: DLPC900 【2021电源/电池分享】常见问题解答(持续更新中, 更新至10/28/2021) 4721.常见问题解答-Power 2021.docx 【2020电源/电池分享】常见问题解答 常见问题解答-Power 2020.docx
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] 【资料分享】低功耗AC / DC电源的实用EMI注意事项

    Annie Liu
    Annie Liu
    低功耗AC / DC电源的实用EMI注意事项 EMI简介 差模EMI 共模EMI CM EMI的缓解方案 共模扼流实用性 变压器对CM EMI的影响 Final Result and Summary 6.Practical EMI Considerations for Low-Power ACDC Supplies.pptx
    • 已回答
    • 5 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] 【FAQ】BQ40Z80: MAX ERROR问题/充电问题

    Annie Liu
    Annie Liu
    Other Parts Discussed in Thread: EV2400 BQ40Z80 MAX ERROR 从1%变成101%问题 Q: 一个循环学习OK 的电池,我导出量产文件。 静止了几天,今天拿出来一看,MAX ERROR最大限制都是100%,现在却变成101%。怎么回事? 备注:我好像有印象,在初期配置参数的时候,看到过初始状态下是101% 的现象。当时没有关注,觉得应该是参数没设置好,没有循环学习,不知道哪儿出的问题。 A: 导出量产文件的时候,修改了cycle count ,没有修改Qmax…
    • 已回答
    • 5 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] BQ24133输入端MOS管作用以及D1 D2的作用

    Annie Liu
    Annie Liu
    Other Parts Discussed in Thread: BQ24133 Q: 请问BQ24133输入端MOS管作用以及D1 D2的作用是什么? A: Q1是输入保护MOSFET,Q2是防倒灌保护MOSFET,若没有这个MOSFET,电流能通过Q1的体二极管倒灌到输入源。 从电路图可以看到,Q1和Q2之后就是PVCC(充电电路负载)以及系统输出端(系统负载),如果没有Q1,开机时,PVCC和系统输出端的电容(一般为10uf和40uf)会使得输入源承受很大的电流应力,因为这些容性负载而出现一个很大的涌浪电流…
    • 已回答
    • 5 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] BQ76PL455A-Q1与MCU隔离后无法唤醒问题和自动寻址问题

    Annie Liu
    Annie Liu
    Q: 目前用 BQ76PL455A-Q1 做一个14串(3并)的BMS,与MCU通讯用 ISO7320FC 隔离,在MCU发出高电平唤醒Wakeup,出现唤醒不了,请问下这有没有好的建议? 请问Application Note(SLVA617A)手册中1.2.3章节, 提到自动寻址功能设定, 采用广播方式发送位址从0x00~0x0F(总共16个器件), 我的问题是使用广播指令, 理论上因该所有器件都会被设成一样位址, 究竟自动寻址功能如何实现? A: ISO7320在455测的供电是由455A的VP供电的么…
    • 已回答
    • 5 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] BQ28Z610过温保护失效且过流、短路保护不能自动自动恢复问题

    Annie Liu
    Annie Liu
    Other Parts Discussed in Thread: EV2400 Q: 1、如图,放电电流1A,把NTC加热到100度,虽然OT已经位已经亮了,负载还是继续放电,settings里面的protectionB里面OTD ,OTC默认的是开启状态,放电温度保护设置的是70度,为什么不能保护板,这是咋回事? 2、测试发现过流跟短路保护后,断开负载,DSG的MOS不能打开,只有充电才能激活。是我哪里设置有问题吗? A: 1、OTFET没有使能, 默认的是关闭的。芯片以及设置了protection…
    • 已回答
    • 5 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] 额外的软起动设计

    Annie Liu
    Annie Liu
    Other Parts Discussed in Thread: TPS61170 问题描述: 对于绝大部分芯片而言,芯片的功能脚中一般都是会有个软起动脚softstart,它的功能是让输出电压缓慢的上升到设定值,减小启动瞬间的inrush。但是有少量的芯片因为种种原因没有这个功能,而应用中我们是希望它能又softstart功能的,此时我们需要额外增加softstart电路,下面介绍的就是一种简单的softstart电路设计 电路设计: 这里以boost芯片TPS61170为例, 而大部分的芯片都可以通过类似的电路来设计软起动…
    • 已回答
    • 5 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
<>

查看 FAQ 帖
  • 标记
  • RSS
  • 更多
  • 取消
  • 建议的答案

    UCD90124A: TRST 使用4.7KΩ上拉,36、37、38、39 PIN用于GPIO,这样使用是否有风险或者异常现象? 0 已锁定

    696 视图
    1 回复
    最新1 年多前
    由 Lydia
  • 未回答

    TUSB544: 通信,光模组、协议 0 已锁定

    542 视图
    1 回复
    最新1 年多前
    由 Alice
  • 建议的答案

    UCC28780: ucc28780芯片无法正常启动,RUN没有高电平,PWML没有驱动信号,REF是打嗝状态 0 已锁定

    1200 视图
    2 回复
    最新1 年多前
    由 FRANK1
  • 建议的答案

    LM3409: 驱动电感的发热量很烫,应该怎么解决? 0 已锁定

    1093 视图
    1 回复
    最新1 年多前
    由 FRANK1
  • 建议的答案

    UCC14240-Q1: tida-01606项目中驱动板上的UCC14240DWNQ1问题 0 已锁定

    975 视图
    1 回复
    最新1 年多前
    由 FRANK1
  • 建议的答案

    TPS54620: 电源输出异常问题 0 已锁定

    721 视图
    1 回复
    最新1 年多前
    由 FRANK1
  • 未回答

    UCC28600: question about PWM modulation 0 已锁定

    605 视图
    1 回复
    最新1 年多前
    由 Alice
  • 建议的答案

    TPS922055: TPS922055:驱动器处于关闭状态时的漏电流,无法完全关闭输出端,有漏电流导致LED微亮。 0 已锁定

    971 视图
    1 回复
    最新1 年多前
    由 Daniel
  • 建议的答案

    BQ34Z100-G1: BQ34Z100-G1 0 已锁定

    607 视图
    1 回复
    最新1 年多前
    由 FRANK1
  • 建议的答案

    BQ40Z50: BQ40Z50的FCC的值与实际容量偏差太大 0 已锁定

    3755 视图
    1 回复
    最新1 年多前
    由 Links
  • 建议的答案

    LM3409: 调光电路的原理 0 已锁定

    775 视图
    1 回复
    最新1 年多前
    由 Links
  • 已回答

    BQ76905: BQ76905上电后马上SCL和SDA引脚会被拉成低电平 0 已锁定

    948 视图
    1 回复
    最新1 年多前
    由 Vivian Gao
  • 未回答

    LM5160: 上管开通时刻,原副边电流振荡 0 已锁定

    565 视图
    1 回复
    最新1 年多前
    由 Daniel
  • 建议的答案

    TPS62916: 并联使用? 0 已锁定

    463 视图
    1 回复
    最新1 年多前
    由 FRANK1
  • 建议的答案

    TPS62913: 多路并联输出? 0 已锁定

    557 视图
    1 回复
    最新1 年多前
    由 FRANK1
  • 建议的答案

    TPS922055: TPS922055: TPS922055:驱动器处于关闭状态时的漏电流,无法完全关闭输出端,有漏电流导致LED微亮。 0 已锁定

    852 视图
    1 回复
    最新1 年多前
    由 Lydia
  • 建议的答案

    LM3150: LM3150输出电压不稳定,频率跳变 0 已锁定

    933 视图
    1 回复
    最新1 年多前
    由 FRANK1
  • 建议的答案

    TPS22918-Q1: 输出电源有台阶 0 已锁定

    1046 视图
    1 回复
    最新1 年多前
    由 FRANK1
  • 建议的答案

    TPS546D24S: 并机堆叠4个 0 已锁定

    763 视图
    3 回复
    最新1 年多前
    由 FRANK1
  • 建议的答案

    TLVH431B: TLVH431BQDBVRQ1 怎么测试出来的是0.1V的,是什么原因呢 0 已锁定

    669 视图
    1 回复
    最新1 年多前
    由 Vivian Gao
<>