• 话题 39438 个讨论
常见问题
  • [FAQ] 是否应使用 Fusion Digital Power Designer GUI?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    没错。 Fusion Digital Power Designer GUI 提供了三个主要功能: 协助您通过图形界面来配置器件,因此您无需学习 PMBus 命令 生成用于制造的配置文件和脚本 协助您监测和调试原型板 在 Fusion GUI 中,通过将鼠标悬停在配置字段上,“Tips & Hints”窗口中将显示 相关 PMBus 命令和器件行为的说明。 即使您决定开发自己的 PMBus 主机,Fusion GUI 也是很有价值的工具。此 GUI 可以 向您展示如何通过…
    • 已回答
    • 3 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] BQ25120A: 如何使用 BQ25120A 寄存器执行电池监控?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Part Number: BQ25120A BQ25120A 实现了一个简单的电池电压监控器,可用于确定电池放电深度。该电路的简要表示如数据表的图 17 所示。表 2 提供了锂离子电池上所用典型 VBATREG 的两个不同示例,这些示例可在应用中用作简单的 5 格状态指示器,从而允许用户查看设备上剩余的电池电量。您可以将电池电压控制寄存器 (0x05) 上的 VBATREG 从 3.6V 更改为 4.65V。 需要对所使用的特定电池进行完全表征,以确定指示电池状态的阈值。然后,您可以读取基于电压的电池监控器寄存器…
    • 已回答
    • 3 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] BQ51013B: 需要有库存且易于获取的 RX 线圈

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Part Number: BQ51013B 问: 在寻找易于获取的替代接收器线圈时,EVM 用户指南中以及数据表中推荐的线圈很难找到。 线圈应能与 bq51013B 、 bq51050B 、 bq51003 以及类似器件配合使用。
    • 已回答
    • 3 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] TI 的非隔离式半桥驱动器能否用于 100% 占空比应用?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    TI 的非隔离式半桥驱动器不会在内部为高侧通道产生偏置。相反,它们使用外部自举电路来保持高侧偏置。但是,在使用 100% 占空比时,自举电路无法为高侧通道提供偏置,因为它依赖高侧和低侧 FET 的开关来为自举电容器充电以保持高侧偏置:当高侧 FET 关断且低侧 FET 导通时,电容器 CBOOT 将重新充电(图 1),然后在高侧 FET 导通且低侧 FET 关断时,该电容器将放电(图 2)。有关自举电路的详细信息,请参阅此应用手册: https://www.ti.com/cn/lit/pdf/sl…
    • 已回答
    • 3 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] LMG1210 可以与双极电源搭配使用吗?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Other Parts Discussed in Thread: LMG1210 在进行双极总线电压的设计时,有几个注意事项可确保在任何时候都不会超出 LMG1210 驱动器的规格。一般而言,需注意的主要是总线电压基准将用作驱动器接地基准,因此,驱动器的偏置电源、输入和输出也需要使用此基准,以确保器件的应力不超过其额定限制。其他一些重要注意事项如下: LMG1210 驱动器的 VSS 引脚可处于负电压,只需确保 VDD 电源经过电平转换后保持与 VSS 相差 5V。 (例如,如果 Vbus 为…
    • 已回答
    • 3 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] BQ25700A: 主机在加电后多久可以写入降压/升压充电器?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Part Number: BQ25700A 当输入源插入时,充电器会检查输入源电压以开启 LDO 和所有偏置电路。它会在转换器启动前设置输入电流限制。 直流电源的上电顺序如下: VBUS 高于 VVBUS_CONVEN 之后 50ms,启用 6V LDO 并且 CHRG_OK 变为高电平 输入电压和电流限制设置 电池电芯配置 VBUS 高于 VVBUS_CONVEN 之后 150ms,转换器上电。 建议在向充电器发送新寄存器值之前等待 200ms。
    • 已回答
    • 3 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] UCC21530: UCC21530 和 UCC21540 DWK 封装是否可用于 800V 系统?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Part Number: UCC21530 Other Parts Discussed in Thread: UCC21540 答 1: 随着 800V 系统越来越常见,不仅需要考虑驱动器初级侧至次级侧的电压,还要考虑通道间电压,至少对于双通道器件而言是如此。例如,在传统降压转换器中,施加到驱动器的最大通道间电压是最高直流总线电压,有时高达 800V。TI 的 UCC21530 和 UCC21540 器件能否处理此电压? 答 2: UCC21530 的数据表指出该器件可以处理高达 1850V 的通道间工作电压…
    • 已回答
    • 3 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] TPS2660: 关断引脚和 AVDD 详细信息

    Annie Liu
    Annie Liu
    Part Number: TPS2660 器件型号: TPS2660 问: 您是否能够分享 SHDN/引脚的内部结构详细信息?
    • 已回答
    • 3 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] UCC21520: 如何在上电期间防止功率 FET 误导通?

    Annie Liu
    Annie Liu
    Part Number: UCC21520 如何在上电期间防止功率 FET 误导通?
    • 已回答
    • 3 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] TPS61022: 关于 PFM 运行

    Annie Liu
    Annie Liu
    Part Number: TPS61022 器件型号: TPS61022 Q: 我对 TPS61022 的 PFM 行为有两个问题。 我来谈谈 TPS61022 的 PFM。 您能告诉我 PFM 的脉冲类型吗? 我想了解方法类型,如切换跳过方法和单脉冲方法等。 下图是否与右侧图对应? 我们必须独立于仿真来估算糟糕情况下的输出电压波动。 请告诉我如何计算 PFM 运行的纹波电压。 我检查了下面的主题。 但没发现针对延迟时间的规定。 https://e2e.ti.com/support/power…
    • 已回答
    • 3 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
<>

查看 FAQ 帖
  • 标记
  • RSS
  • 更多
  • 取消
  • 未回答

    PTH05000W 0 已锁定

    515 视图
    1 回复
    最新13 年多前
    由 Michael Yang
  • 未回答

    tps65530 dc-dc转换 通道2不输出 0 已锁定

    352 视图
    0 回复
    已开始13 年多前
    由 davy xu
  • 未回答

    tps65530电源芯片 0 已锁定

    543 视图
    0 回复
    已开始13 年多前
    由 davy xu
  • 未回答

    TL4242 0 已锁定

    745 视图
    1 回复
    最新13 年多前
    由 Johnsin Tao
  • 未回答

    LM3409HV使用问题 0 已锁定

    977 视图
    1 回复
    最新13 年多前
    由 Curly Li
  • 未回答

    关于lm22677的两个问题 0 已锁定

    1070 视图
    1 回复
    最新13 年多前
    由 Curly Li
  • 未回答

    DCR010505的问题 0 已锁定

    716 视图
    1 回复
    最新13 年多前
    由 zhao wensenzhao
  • 未回答

    关于Power stage Designer的问题 0 已锁定

    1898 视图
    3 回复
    最新13 年多前
    由 xiaocheng Tang
  • 未回答

    离网式风力发电充电控制及电池均衡管理方面有没有较好的解决方案? 0 已锁定

    706 视图
    1 回复
    最新13 年多前
    由 Lewis
  • 建议的答案

    电量检测 0 已锁定

    3983 视图
    7 回复
    最新13 年多前
    由 wei chen2
  • 未回答

    BQ76925主控模拟前端使用上的问题 0 已锁定

    2312 视图
    5 回复
    最新13 年多前
    由 Maojun
  • 未回答

    BQ27510芯片使用问题? 0 已锁定

    1660 视图
    5 回复
    最新13 年多前
    由 Maojun
  • 未回答

    BQ24075输出电流问题 0 已锁定

    1188 视图
    1 回复
    最新13 年多前
    由 Yun Long
  • 已回答

    请教一个升压IC是什么型号? 0 已锁定

    485 视图
    1 回复
    最新13 年多前
    由 Vivian Zhang
  • 未回答

    TPS63000是否适合升压到5v给3.7v电池充电 0 已锁定

    1016 视图
    1 回复
    最新13 年多前
    由 Johnsin Tao
  • 未回答

    关于TPS7A4901发热的问题? 0 已锁定

    582 视图
    1 回复
    最新13 年多前
    由 Trevor
  • 已回答

    请教某些BQ77910的LDO工作,无电压输出 0 已锁定

    2419 视图
    4 回复
    最新13 年多前
    由 kenny kenny
  • 未回答

    HVPFCKIT实验问题 0 已锁定

    667 视图
    0 回复
    已开始13 年多前
    由 cdyzxy
  • 未回答

    关于TPS767D301的问题 0 已锁定

    1158 视图
    2 回复
    最新13 年多前
    由 Quan David
  • 未回答

    UCC25710调试异常? 0 已锁定

    837 视图
    1 回复
    最新13 年多前
    由 zhihui peng
<>