• 话题 39470 个讨论
常见问题
  • [FAQ] 负压电源设计

    Annie Liu
    Annie Liu
    Other Parts Discussed in Thread: TPS54160A , TPS54160 , TPS54260 在电路中经常需要负压,虽然有专门的负压芯片,但是受到的限制比较多,例如输入电压范围,最大电流等并不能满足规格要求,此时建议可以用buck芯片来做。例如TPS54160A: 所有buck芯片都可以用来做负压,主要满足规格上输入加上负压绝对值小于芯片耐压,电流规格小于芯片最大输出电流乘以1-D(D是占空比),因此可选择的空间非常大。
    • 已回答
    • 5 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] Split-Rail Power

    Annie Liu
    Annie Liu
    在给数模转换器芯片或者运放之类的双电源系统供电时需要一些特殊电源,供电电压为一些较低电压,需要升压以及得到相应的负压。 若选择用一个升压电路,以及一个负压电源来做,会相对麻烦,TI提供了用升压芯片加chargepump的方式由一个芯片实现2个电压输出,相对简单和低成本得多,见如下例子: 大部分升压芯片都可以这样做,主要注意最大输出电流。对于电源电压要求比较高的供电,可以在输出后面再增加一级LC.
    • 已回答
    • 5 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] Powerpad功能

    Annie Liu
    Annie Liu
    Other Parts Discussed in Thread: TPS54160 芯片的powerpad,功能上是用来给芯片散热的,大部分的芯片都带Powerpad。但是有几个问题要注意: Powerpad必须接GND, 并且是充分与PCB上的GND焊接,并且通过扩展PCB GND面积来加强散热,例如四层板,打孔连接,利用中间层的GND来散热。 Powepad处,一般和模拟GND连接。电源芯片也一般会将功率GND和模拟GND分开,再powerpad处短接。 Powerpad上也有电流的,这主要关系功率回路…
    • 已回答
    • 5 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] [常见问题解答] GPC工具套件

    Annie Liu
    Annie Liu
    Other Parts Discussed in Thread: EV2400 此帖包含有关用于IT和/或CEDV仪表的GPC工具套件的信息和常问问题。 测量参数计算器(GPC)工具列表。 有数种GPC工具,每种工具都有其特定用途: gpcCEDV -确定电池的补偿放电结束电压(CEDV)参数。与CEDV仪表一同使用。需要包含以下内容的zip存档:3个温度条件下总共有6个日志和1个配置文件。 gpcCHEM -确定您电池的chemID匹配。与阻抗跟踪(IT)仪表一起使用。需要包含以下内容的zip存档…
    • 已回答
    • 5 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] [常见问题解答] BQ76930或bq76940:启动后报告零伏

    Annie Liu
    Annie Liu
    Q: 为什么用 bq76930 或 bq76940 启动后某些电池的电压读数为0? A: bq76930 和 bq76940 的电池分为5组,每个电池都有自带电源管脚。 如果上部组未上电,则会在下部组中引起错误,且该组将不会报告电池电压。对于 bq76930 ,上部组中的错误将导致所有电池显示0V。对于 bq76940 ,顶部组中的错误将导致电池6至15显示0V,而电池1至5将显示电压。 bq76940 中间组上的错误将导致所有电池电压均为0V。 常见检查事项: 确保电池已连接。 确保滤波器组件和IC管脚正确焊接在电路板上…
    • 已回答
    • 5 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] [常见问题解答] BQ25710,BQ25713,BQ25713B,BQ25700A,BQ25703A,BQ25708-原理图审查设计建议

    Annie Liu
    Annie Liu
    Other Parts Discussed in Thread: BQ25700A 6712.BQ2571X_SchematicChecklist_CalculationTool.pdf 此文档显示了在为 BQ25710 、 BQ25713 , BQ25713B , BQ25700A 、 BQ25703A 、 BQ25708 设计选择外部组件时的主要注意事项以及权衡因素。 BQ257xx系列器件是1-4节电池降压/升压充电控制器,需通过SMBus或I2C的主机才能运行。随附文档是用于检查该特定系列器件设计的清单。它详细说明了外部组件选择和管脚连接…
    • 已回答
    • 5 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] TI单节电量计基本介绍及常见问题解答

    Sheldon Cai
    Sheldon Cai
    Other Parts Discussed in Thread: EV2400 , BQ27520-G4 , BQ24192 , BQ28Z610 , BQ40Z50 , BQ40Z60 , BQ24072 , BQSTUDIO , BQEVSW , BQ35100 , BQ34Z100-G1 电量计(gas gauge /fuel gauge)是用来计量显示电池电量,通常包括mAh剩余容量(RM),满充容量(FCC),百分比容量(SOC),电压,电流,温度等,部分电量计还包含放空,充满时间。TI阻抗跟踪电量计还有2个重要参数…
    • 已回答
    • 12 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
<

查看 FAQ 帖
  • 标记
  • RSS
  • 更多
  • 取消
  • 建议的答案

    BQ40Z50: BQ40Z50-R3 WDT Reset问题 0 已锁定

    287 视图
    2 回复
    最新7 个月前
    由 Links
  • 建议的答案

    UCD90120A: On the ZC706, an issue occurred when using the UCD90120A 0 已锁定

    524 视图
    5 回复
    最新7 个月前
    由 Links
  • 未回答

    MC33063A: Refer to the MC33063 manual, how much current can be output from 5V to -2V 0 已锁定

    261 视图
    2 回复
    最新7 个月前
    由 Alice
  • 建议的答案

    TPS7B92: PSRR测量疑问 0 已锁定

    290 视图
    2 回复
    最新7 个月前
    由 Links
  • 建议的答案

    BQ27Z746: 做ChemID的疑问 0 已锁定

    285 视图
    2 回复
    最新7 个月前
    由 Links
  • 未回答

    BQ25792: Linux Driver 0 已锁定

    306 视图
    3 回复
    最新7 个月前
    由 Alice
  • 建议的答案

    BQ2060: 使用BQ2060設計電池 0 已锁定

    431 视图
    4 回复
    最新7 个月前
    由 Links
  • 建议的答案

    BQ40Z80: cycle count在充电之后异常增加 0 已锁定

    552 视图
    7 回复
    最新7 个月前
    由 Links
  • 已回答

    BQ79758-Q1: BQ79758 +1 已锁定

    351 视图
    2 回复
    最新7 个月前
    由 Taylor
  • 建议的答案

    TPS25750: When TPS25750 is used in combination with BQ25792,Part of the time, when the battery is connected first and then the USB PD charger is connected, there is a situation where it cannot be charged 0 已锁定

    492 视图
    4 回复
    最新7 个月前
    由 Taylor
  • 建议的答案

    UCC21540:是否是重載時Gatedriver驅動能力不足導致炸機 0 已锁定

    601 视图
    6 回复
    最新7 个月前
    由 Taylor
  • 建议的答案

    BQ76952: TS2,TS3采集不到温度,REG1,REG2未正常输出2.5V 0 已锁定

    348 视图
    2 回复
    最新7 个月前
    由 Eirwen
  • 已回答

    UCC2895: 超前桥臂驱动大小波 +1 已锁定

    453 视图
    2 回复
    最新7 个月前
    由 Taylor
  • 未回答

    TPS2121: TPS2121在vin2输入是12v,功率为30w时,温度会达到75℃,vin24v时,功率为30w时,温度会达到50℃,如果是12v的话可以用吗 0 已锁定

    726 视图
    5 回复
    最新7 个月前
    由 Daniel
  • 建议的答案

    UCC28600: UCC28600 一直以40k 的频率工作,无法提高频率,求助分析 0 已锁定

    352 视图
    2 回复
    最新7 个月前
    由 Daniel
  • 建议的答案

    PMP21999: 详细计算 0 已锁定

    308 视图
    2 回复
    最新7 个月前
    由 Links
  • 建议的答案

    LM5170-Q1: boost输出电压只有预期输出48v的一半即24v左右 0 已锁定

    347 视图
    2 回复
    最新7 个月前
    由 Links
  • 建议的答案

    BQ25750: 升降压电路无法正常运行 0 已锁定

    1160 视图
    11 回复
    最新7 个月前
    由 Links
  • 已回答

    TPS2378: TPS2378跟上端PSE供电协议问题 0 已锁定

    1226 视图
    14 回复
    最新7 个月前
    由 Eirwen
  • 已回答

    TPS65130: 输出±电压的IC 0 已锁定

    522 视图
    4 回复
    最新7 个月前
    由 Eric Ba
<>