处理器

处理器

处理器论坛

  • 论坛
  • 提及
  • 子组
  • 标记
  • 更多
  • Cancel
  • 提出新问题
  • 提出新问题
  • Cancel
处理器论坛
  • 话题 46898 个讨论
常见问题
  • [FAQ] 【分享】DDR配置资源汇总

    Annie Liu
    Annie Liu
    Sitara系列: AM57x EMIF Tools: https://www.ti.com/lit/an/sprac36e/sprac36e.pdf AM437x DDR Configuration guide: https://processors.wiki.ti.com/index.php/AM437x_DDR_Configuration_and_Programming_Guide AM335x/AM11x EMIF Configuration Tools: https://processors…
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 处理器
    • 处理器论坛
  • [FAQ] 【FAQ】 OMAP-L138:OMAP-L138的交叉编译

    Annie Liu
    Annie Liu
    OMAP-L138 是ARM9设备。它的交叉编译器工具链与其他基于ARM Cortex-A15架构的TI ARM设备不同。《 Linux处理器SDK内核用户指南》介绍了针对Cortex-A15(而非ARM9)的设置和交叉编译。本文介绍了 OMAP-L138 的设置和交叉编译。 PATH环境变量 export PATH=<sdk path>/linux-devkit/sysroots/x86_64-arago-linux/usr/bin/ arm-oe-linux-gnueabi:$PATH 清…
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 处理器
    • 处理器论坛
  • [FAQ] 【FAQ】重新编译软件包里的工程文件

    Annie Liu
    Annie Liu
    Q: 如何在CCS v7里重新编译在Serial flash and boot utilities for OMAPL138软件包里基于CCS的Flash Writer工程文件? A: 有时候客户用的flash和EVM板上的不一样,需要做适当的修改并进行重新编译。 https://processors.wiki.ti.com/index.php/Serial_Boot_and_Flash_Loading_Utility_for_OMAP-L138#Modifications_for_Custom…
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 处理器
    • 处理器论坛
  • [FAQ] 基于TI-RTOS(SYS / BIOS)的应用程序的启动顺序

    Annie Liu
    Annie Liu
    非TI-RTOS应用程序的标准启动 当设备复位之后,复位向量在 _c_int00()入口点初始化c运行环境,第一步是初始化系统堆栈指针,在初始引导期间以及main()之内和之后都使用相同的堆栈。 处理完.cinit和.pinit表后,将调用main()函数,如果有要传递给main()的参数(取决于应用程序的构建选项),则使用args_main()函数来调用main(),至此,C运行时环境已完全初始化。 启动TI-RTOS应用程序 reset功能 应用程序可以在.cfg文件中添加 “user” reset功能…
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 处理器
    • 处理器论坛
  • [FAQ] C6000多核常见问题分享

    Annie Liu
    Annie Liu
    Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6678 如何测量C66x代码运行时间? 在C66xx中有计时寄存器TSCH TSCL,所以可以通过在测试程序前后读取该寄存器的方式获得程序的运行时间。使用参考如下: TSCL=0; //初始化为任意值使能TSC时钟计时 start = TSCL; FUNC(); end = TSCL; cycle = end - start; TSCH, TSCL寄存器的介绍可以参考CPU User Guide。 2.9.13 Time…
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 处理器
    • 处理器论坛
  • [FAQ] 如何找到一款芯片Processor SDK对应老版本的软件包?

    Annie Liu
    Annie Liu
    Other Parts Discussed in Thread: AM3358 如何找到一款芯片Processor SDK对应老版本的软件包? 以AM3358为例: 1. 先到AM3358产品页面->设计开发->软件开发 2. 点击“适用于 AM335X Sitara™ 处理器的处理器 SDK”进入以下页面 3. 点击”获得软件”,进入最新版本SDK的下载页面。 4. 拉到网页的最下面,有个”Previous SDK Link…
    • 已回答
    • 5 年多前
    • 处理器
    • 处理器论坛
  • [FAQ] [分享] Keystone系列FAQ分享

    Annie Liu
    Annie Liu
    Q: Keystone系列的CVDD电压是否可以使用固定电压? A: 不建议使用固定电源方式。由于每个C6678的核电压存在差异,所以从功耗,芯片稳定性 以及寿命角度来讲为保证芯片能可靠运行,Keystone 系列芯片必须要使用SmartReflex设计电路。 Q: Keystone系列加载是否需要IBL(Intermediate boot loader)? A: 对于早期硅版本号(Silicon Revision)是1.0的C66x芯片,有一个PLL lock up的bug,因为在no-boot,…
    • 已回答
    • 5 年多前
    • 处理器
    • 处理器论坛
  • [FAQ] Uboot启动调试建议

    Annie Liu
    Annie Liu
    很多客户遇到uboot启动的问题,特别是自己制作的板子,下面给出几点调试的方法。 最有效的方法是使用JTAG和CCS来调试启动代码 在板子没有JTAG的情况下,可通过增加打印信息来定位。 配置早期debug uart 由于驱动以及其他依赖因素,通常只有在SPL顺利启动console uart才会有打印输出信息,因此很难定位调试早期启动代码例如PMIC配置,clock配置,DDR配置等。 为了使启动更顺利推荐在开发阶段配置uboot的debug UART,这样在early_system_i…
    • 已回答
    • 5 年多前
    • 处理器
    • 处理器论坛
  • [FAQ] TMS320C6748自制板仿真器无法连接检查步骤

    Annie Liu
    Annie Liu
    连接仿真器之后,test connection不通过。 1. 检查上电时序是否有问题 通常要求的上电时序为1.1V->1.8V->3.3V,具体请查看手册power-on-sequence章节。 2. 复位信号是否有问题,是否满足下图的时序要求,或者可以手动强制拉低reset信号,看一下是否有帮助。 3. 间接判断一下DSP是否工作: 将启动模式改到UART boot, 从串口看是否能收到BOOTME输出,正常情况下是复位一次,输出一次BOOTME 如果有字符输出,说明DSP正常工作…
    • 已回答
    • 5 年多前
    • 处理器
    • 处理器论坛
  • [FAQ] DSP知识点分享

    Annie Liu
    Annie Liu
    Other Parts Discussed in Thread: OMAP-L138 , TMS320C6748 1. Q: 是否可以把程序保存到DSP的片上ROM里? A: ROM是Read Only Memory只读存储器,用户不能往ROM里写数据,所以用户只能把程序保存到片外非易失性memory。通常在芯片出厂时,TI会事先把bootloader(启动程序)放在ROM里。用户可以用仿真器查看或跟踪bootloader执行情况,但不能对其进行修改。 2. Q: 如何对烧写到片外flash的C553x程序进行加密…
    • 已回答
    • 5 年多前
    • 处理器
    • 处理器论坛
<>

查看 FAQ 帖
  • 标记
  • RSS
  • 更多
  • 取消
  • 未回答

    AM5726: am5726 u盘适配问题 0 已锁定

    945 视图
    5 回复
    最新3 年多前
    由 Shine
  • 建议的答案

    TDA4VM: AWB_TI_Process crashed 0 已锁定

    1005 视图
    2 回复
    最新3 年多前
    由 Shine
  • 已回答

    TDA4VM: Can CSITX set deskew? 0 已锁定

    423 视图
    1 回复
    最新3 年多前
    由 Shine
  • 建议的答案

    TDA3XEVM: 支持深度学习吗? 0 已锁定

    550 视图
    1 回复
    最新3 年多前
    由 Shine
  • 建议的答案

    TMS320C6748: 关于C6748 DSP乘法的问题 0 已锁定

    627 视图
    1 回复
    最新3 年多前
    由 Shine
  • 未回答

    TDA4VM: SBL启动MCU2_1的方法 0 已锁定

    981 视图
    2 回复
    最新3 年多前
    由 Cherry Zhou
  • 未回答

    TMS320C6678: 是否有方案可以主动控制NDK中send()发送的流量 0 已锁定

    934 视图
    5 回复
    最新3 年多前
    由 Shine
  • 建议的答案

    TMS320C6657: 如何让SRIO在核心1上收到doorbell? 0 已锁定

    453 视图
    1 回复
    最新3 年多前
    由 Shine
  • 已回答

    CCSTUDIO: recipe for target 'post-build' failed 0 已锁定

    5409 视图
    3 回复
    最新3 年多前
    由 Shine
  • 未回答

    TMS320C6678: TMS320C6678ACYPA网络测试问题 0 已锁定

    467 视图
    1 回复
    最新3 年多前
    由 Shine
  • 建议的答案

    TDA3XEVM: 如何开启汇编优化 0 已锁定

    501 视图
    1 回复
    最新3 年多前
    由 Shine
  • 建议的答案

    TDA2EG-17: (Vision_sdk 0307) 在我的chain上移植Use case 车道偏移演算法时,Vpe link 有Out Drop FPS状况 (急) 0 已锁定

    1814 视图
    11 回复
    最新3 年多前
    由 Cherry Zhou
  • 建议的答案

    AM5708: AM5708的DSP的本地内存空间L2SRAM分配问题 0 已锁定

    1179 视图
    1 回复
    最新3 年多前
    由 Shine
  • 建议的答案

    DRA821U: 寄存器地址 0 已锁定

    434 视图
    1 回复
    最新3 年多前
    由 Shine
  • 建议的答案

    TMS320VC5509A: 利用MMC模块读写SD卡,只有小容量SD卡可以通过测试 0 已锁定

    517 视图
    1 回复
    最新3 年多前
    由 Shine
  • 已回答

    TMS320C6748: sys/bios中,动态创建task与静态的有什么差别? 0 已锁定

    930 视图
    1 回复
    最新3 年多前
    由 Shine
  • 未回答

    TMS320C6657: 有关PCIE-Boot 加载相关问题 0 已锁定

    369 视图
    1 回复
    最新3 年多前
    由 Shine
  • 未回答

    TMS320C6655: SGMII SerDes PLL 一直是Lock状态 0 已锁定

    729 视图
    2 回复
    最新3 年多前
    由 Shine
  • 建议的答案

    AM5718: 采用GMAC使用mii接口做EtherCAT使用? 0 已锁定

    641 视图
    1 回复
    最新3 年多前
    由 Shine
  • 已回答

    TMS320C6657: pcie boot相关的信息 0 已锁定

    453 视图
    1 回复
    最新3 年多前
    由 Shine
<>